内部物流

与拉普(LAPP)一起,步履不停

世界正在变化。数字化和自动化等全球大趋势正在改变社会,也因此改变了内部物流。互联世界变得更小,路径更短。新的创新空间正在被创造出来。全球网络对经济提出了特殊的挑战,必须通过新的机遇和寻找面向未来的解决方案来应对。数字化和自动化在内部物流领域的潜力显然提供了巨大的机会。

立即下载宣传册
物流行业的数字时代

自动化仓储和运输系统的使用,可实现更高效的流程,从而节省时间和成本。所有组件的智能组网满足了当日交付和准时化生产的需求。通过物联网(IoT)实现货物流程的持续和完全透明,还使得仓库和物流过程的实时监控和控制成为可能,从而为预测和速度提供了精确的解决方案。

申请书

这些应用包括数字化时代的复杂挑战,为创新和开创性解决方案提供了充足的空间。应用领域多种多样,相应的效益也十分巨大。缆普视自己为面向未来发展的先行者,因此可在许多领域实现最佳内部物流流程。

堆垛机是自动化仓储和拣货系统 (ASRS) 的核心组件。这些电动轨道式起重机在高架仓库内垂直和水平移动,用于货物的存储和拣货。根据系统,堆垛机的高度可在六到八米之间,而大型型号的高度可达 46 米。它们以高达每秒六米的速度,实现快速高效的存储,减少空间需求并显著提高仓库运营的生产力。

挑战:

  • 堆垛机的装配耗时且成本高昂。
  • 电缆链通常是维护期间的薄弱环节。

缆普解决方案:

  • 完整的堆垛机连接包,易于安装。
  • 减少供应商和复杂性,缩短装配时间。
  • 高度可靠的组件,最大程度地减少停机时间。

旋转木马系统是ASRS的一个子类,由在预定轨道上(水平或垂直)旋转的容器组成。系统自动旋转,直到所需的容器处于正确的移除位置。该技术以中低速运行,特别适用于小零件的节省空间存储。由于高存储密度,可用空间得到了最佳利用。

挑战:

  • 在全球销售的系列机器,需要涵盖一定尺寸和配置的可变性。
  • 供应商和连接组件太多,无法全球销售。


 

LAPP解决方案:

  • 优化的拖链设计,可在全球范围内使用。
  • 适用于不同旋转木马系统的不同型号。
  • 减少供应商和复杂性,缩短装配时间。

自动化仓储系统(ASRS)中的穿梭车系统是一种用于存储和取回容器或托盘的动态解决方案。穿梭车在货架结构内自主移动,可以通过使用轨道或升降机在固定层或多层之间运行。这些模块化和可扩展的系统具有高度灵活性,可根据需要进行扩展。通过使用多台穿梭车可以实现高吞吐量。

挑战:

  • 系统复杂性高导致初始投资和维护成本高昂。

LAPP 解决方案:

  • 通过提供预制电缆线束和模块来降低成本。
  • 减少供应商和复杂性,缩短组装时间。

自动化小型零件仓库是一种先进的存储系统,可用于高效存储和快速取出大量小零件。该全自动计算机控制解决方案通常与ASRS系统、机器人抓手、穿梭车和输送系统结合使用,以实现特别高的存储密度。现代控制软件的应用确保了快速无误的订单拣选。

挑战:

  • 非系列机器,对传感器/执行器布线有高度的模块化和定制要求。
  • 侧重于自动化,通常在连接方面缺乏专业知识。
  • 现场安装耗时。
  • 需要高质量、可靠的电缆系统,以最大程度降低故障/维护风险。

缆普解决方案:

  • 设计植入:为最佳布线选择提供专业知识。
  • 连接元件的标准化,适用于各种
  • 客户特定要求。
  • 即插即用解决方案,可实现快速安装。

输送系统能够高效地运输、分拣和转运仓库或生产设施内的货物。为此,需要使用电动滚筒或输送带。这些系统可以由单个模块或复杂的系统组成。得益于其模块化设计,它们可以灵活适应不断变化的运输路线、货物类型或吞吐量要求。

挑战:

  • 实现最高灵活性或转运的高度模块化。
  • 高度重视组件和接口的标准化,以降低所有不同模块的复杂性。
  • 现场安装耗时。

LAPP 解决方案:

  • 为每个组件提供最大程度的附加值:连接件、电缆和组件均来自单一来源。
  • 端到端连接,实现模块化设计。
  • 掌握复杂的物流需求(例如机场项目的即时交付)。

自主移动机器人 (AMR) 和自动导引车系统 (AGV) 是智能、自动驾驶的车辆,它们可以独立协调路线,并动态适应周围环境。AMR 完全自主计算到达目的地的最佳路线,实时考虑障碍物,而 AGV 则沿预定义路线移动。这两种系统都为内部货物运输提供了高效的解决方案,并显著减少了体力劳动。

挑战:

  • 需要高度紧凑的机器人设计。
  • 机器人代际的高迭代,软件、传感器和整体设计都得到改进。

LAPP 解决方案:

  • 协同工程和定制产品,以优化空间要求、重量、EMC 和布线。
  • 完整线束的设计、原型制作和交付。

分拣系统识别、处理产品并将其自动转发到指定的存储或调度区域。结合数据驱动的软件,使用传感器、摄像头、条形码扫描仪或机器人优化了流程的准确性和速度。这项技术减少了人工工作量,最大限度地降低了错误率并提高了物流效率。

挑战:

  • 难以找到易于重新配置或扩展的分拣系统。
  • 完全定制的解决方案导致从采购到交付的交货期很长。

LAPP 解决方案:

  • 提供模块化电缆系统,可实现简单的重新配置和可扩展性,而不会造成长时间停机。
  • 提供高质量和耐用的电缆,减少更换和维护频率。

系统安装和基础设施包括所有相关厂房和系统的无缝联网——从外部建筑连接到内部物流系统的完整集成。高性能电缆确保稳定的电源供应,并使自动化运输系统和高度复杂的存储解决方案平稳运行。

挑战:

  • 大型电缆尺寸安装困难,缺乏灵活性。
  • 难以采购协调一致的电缆、电缆接线片和压接工具。
  • 如果尚未提供送货地址,绿地项目在最后一公里管理方面存在困难。

LAPP 解决方案:

  • 支持改用更易于安装的电缆或单芯电缆。
  • 完整的全套产品和工具,方便安装。
  • 物流服务通过 GPS 数据协调最后一公里管理。

LAPP 线束解决方案 – 全方位解决方案

所有组件的智能组网是一个综合项目,需要一站式定制的连接解决方案。LAPP Harnessing Solutions 是缆普提供的一体化无忧套件——是缆普将产品与服务相结合的重新思考成果。缆普开发的系统解决方案提供用于固定系统的预装单芯电缆、用于快速应用的伺服组件以及高度复杂的拖链。

我们在 12 个国家、4 大洲的 17 个最先进的装配工厂,共有 920 名员工在 40,000 平方米的面积上致力于开发卓越的、独立于制造商的系统解决方案。我们始终在您身边,每年约 50 万种不同的装配经验和知识为我们提供了强大的支持。我们为新项目提供套件,并把自己定位为客户的外部部门。您可以从我们广泛的布线技术专业知识中获益,并在这里找到适合您需求的个性化系统连接解决方案。

立即了解更多