新闻稿与新闻


AMR/AGV车队扩展:可复用连接BOM指南

一台新的自主移动机器人 (AMR) 上的摄像头桅杆在运行仅仅一周后就出现故障。视觉链接已中断。问题不在于摄像头;而是因为桅杆旋转导致标准以太网电缆扭曲损坏。 这不是一次性维修。这是一个关键的设计缺陷。同一根电缆现在安装在工厂车间另外 60 台相同的 AMR 中,每一台都是一颗定时炸弹。 正如 国际机器人联合会 (IFR) 的行业报告所示,AMR/AGV 机队正在迅速扩大规模。但当规模从 5 台机器人扩展到 500 台时,每一个“小”的连接缺陷都会被放大。间歇性 LiDAR 重置和电缆疲劳不仅仅会造成一次故障。它们会造成全机队的维护噩梦。 大规模可靠性是一种精心设计的结果,它基于标准化的连接物料清单 (BoM)。本指南解释了如何创建一个可重复使用的单一物料清单,从而使机队可靠、可维护且易于扩展。 支柱 1:标准化核心电缆物料清单(扭转与运动) 第一步是停止将所有“移动电缆”同等对待。拖链中的电缆(柔性)和旋转桅杆中的电缆(扭转)承受的力完全不同。 柔性(运动): 这是一种简单的来回弯曲,就像在电缆链中一样。 扭转(扭曲): 这是沿电缆轴线的旋转扭曲,它会在几天内损坏标准电缆。 可重复使用的物料清单为每个应用指定了精确的电缆系列: 扭转区域(桅杆、吊杆):...

EMC 释义:工厂团队阻止“神秘”故障的实用指南

您的装箱机上的视觉系统每小时检查一次,发现故障就会停止生产线。传感器测试正常。PLC 代码正确无误。追查了两天这个“幽灵”后,一位资深技术人员最终打开了控制柜。视觉系统的电缆屏蔽层是一个“猪尾巴”——一根用螺丝固定的单股绞线。 他将其更换为合适的 360° EMC 密封接头。故障消失了。 那个“幽灵错误”并不是幽灵。它是电气噪声,或称电磁干扰 (EMI)。在任何现代工厂中,变频驱动器 (VFD)、伺服电机和电源都“很嘈杂”。它们就像小型无线电发射器,向空气中散布电噪声,这会干扰以太网、传感器和编码器电缆上的“安静”数据信号。 间歇性故障、驱动器跳闸和传感器抖动很少是设备损坏的迹象。它们通常是 EMC 措施无效的迹象。理解以下三个原则是解决根本原因并彻底消除这些故障的关键。 原则 1:理解 360° 屏蔽(“猪尾巴”问题) 屏蔽电缆旨在“捕获”电噪声并将其安全地排到地线,从而保护内部的数据线。为此,“排水口”必须完全打开。 问题: “猪尾巴”  最常见的 EMC 错误是“猪尾巴”。这是指技术人员费力地解开屏蔽层,将其绞成一根单线,然后放在接线螺钉下。猪尾巴就像一条 10 车道的高速公路,汇入一根细小的花园软管。它扼杀了噪声的流动。更糟糕的是,在高频下,猪尾巴本身就像一根微型天线,广播着它本应阻止的噪声。 解决方案: 360° 接触式 解决方案涉及将屏蔽层的整个表面连接到地线。最简单、最可靠的方法是在入口处进行。这就是为什么 SKINTOP® EMC 电缆密封接头 如此重要的原因。它们不是使用单个螺钉,而是使用...

外包线束:机械制造商指南

今天是工厂验收测试(FAT)的第二天。机器已经制造完成,但视觉系统却出现丢包。一名技术人员花了四个小时追踪电缆,结果发现机柜内有一个“猪尾”屏蔽接地端。这台机器本应与上一台完全相同,但布线却不一样。 就是这个不一致的压接——一个在车间只需10秒钟的手动操作——却使一台价值数百万美元的机器的验收测试陷入停滞,并危及整个交付计划。 这就是“布线瓶颈”。在现代机器制造中,布线是少数几个“手工工艺”任务之一。它具有高度可变性,在繁忙的车间难以控制,并且是导致工厂验收测试(FAT)和现场验收测试(SAT)脱轨的“幽灵”故障的主要来源。当制造一两台机器时,这只是一种烦恼。当扩展到10台、50台或100台机器时,这种可变性就成为一个严重的商业失败。解决方案通常是从布线转向制造。 内部与外包决策 对于原始设备制造商和系统集成商而言,从内部布线转向外包预装线束的触发因素几乎总是出于商业考量。正如《控制工程》等出版物所讨论的,这种“自制与采购”的决策是一个常见的战略挑战。 如果符合以下情况,则保留内部生产… 如果符合以下情况,则进行外包… 您正在制造一次性原型机,或处于设计每天都在变化的快速研发循环中。 您正在制造可重复生产的机器、生产线或多站点部署。 您拥有一支专业的、技术精湛的布线团队,并且没有生产瓶颈。 您面临劳动力限制,或者您的技术人员在重复性任务上浪费时间。 质量管理良好,但在FAT阶段进行一些返工是流程中可接受的一部分。 将FAT/SAT返工减少到零并要求100%一次通过率是优先事项。 您为每次构建管理一个复杂的、多供应商的组件清单。 您希望将物料清单(BoM)简化为整个装配的单个配套零件号。 成功外包的关键考虑因素 一旦决定倾向于外包,整个过程就依赖于三个关键的协作领域。 考虑因素1:“冻结”蓝图作为基础 混乱无法外包。合作伙伴无法根据不一致的图纸构建可靠的线束。第一步是“冻结”设计,使其成为可重复使用的蓝图。 物料清单(BoM)定稿:这包括指定确切的电缆系列,例如用于运动的ÖLFLEX®、用于数据的ETHERLINE®以及SKINTOP®压盖。 连接器约定:需要明确定义,例如,“所有现场传感器均采用M12 X编码连接器。主柜断开连接器采用EPIC®矩形连接器。” 标准化标签:逻辑标签图例([机器区域]-[设备类型]-[ID])成为交付物的一部分。 验收包:这定义了“已完成”,包括正确布线的照片、经签署的连续性测试表以及360° EMC终端证明等项目。 考虑因素2:将质量从检验转移到制造 外包的一个主要好处是将质量从检验环节(在FAT阶段)转移到制造环节。 内部制造的线束受车间条件影响:时间压力、组件更换和不一致的操作习惯(例如“猪尾”接地)。相比之下,预装的ÖLFLEX® CONNECT线束是在专用、受控的单元中制造的。 EMC保证:可以要求并在发货前测试360°...

一根线缆,更多控制:工业PoE实用指南

仓库装卸区的安防摄像头每次在叉车的变频驱动器(VFD)启动时都会掉线。视频画面冻结。技术人员花了一个小时追踪故障,以为是摄像头或交换机坏了。 问题不在于摄像头。而是叉车电机驱动器产生的电“噪声”耦合到廉价、无屏蔽的以太网电缆上。解决方案不是更换新摄像头;而是为这项工作指定合适的电缆。 以太网供电(PoE)是一种强大的部署模式。它承诺通过一根电缆实现供电和数据传输的简单性。但在像仓库或智能工厂这样“嘈杂”的工业环境中,成功的PoE部署需要采用工业系统方法。 本指南帮助运营和IT领导者决定PoE的适用范围、其限制以及确保可靠部署的三个关键考虑因素。 PoE解决(和不解决)的问题 在办公室,PoE只是一种简单的便利。但在仓库或智能建筑中,它是一种战略工具。 主要优势: 单线安装:将安装人工和材料成本削减一半。这使得“移动、添加和更改”(MAC)变得快速而简单。 集中供电:关键边缘设备(摄像头、接入点、传感器)可以通过单个中央不间断电源(UPS)进行备用供电。 远程控制:非响应设备可以从IT机房远程进行断电重启,无需使用升降机。 PoE设备矩阵:它适用于哪些场景? PoE非常适合低到中等功率的边缘设备。它不适用于高功率的工业机械。 设备类型 PoE适用性? 原因? IP摄像机(固定) 是 (PoE+) PoE的“杀手级应用”。非常适合轻松安装和集中UPS供电。 Wi-Fi 6/6E 接入点 是 (PoE+) 对于可靠漫游至关重要。易于安装在天花板上。 门禁系统/对讲机 是 (PoE) 低功耗,关键功能。PoE简化了穿门框的布线。 物联网/占用传感器...

电缆接头选型指南:使用 SKINTOP® 获取合适的尺寸

一台全新的变频器(VFD)安装在柔佛潮湿的设施中,由于进水而发生故障。罪魁祸首是什么?一个M20电缆密封套,其选择超出了规定的夹紧范围,从而损害了密封套的IP防护等级,并在外壳处造成了泄漏路径。这并非运气不佳;这是一次因猜测而导致的可避免的故障。 在保护关键设备方面,马虎是不行的。本指南用一个简单的三步可视化方法取代了模糊的图表,使您能够每次都选择正确的SKINTOP®密封套,以实现安全可靠的密封。 SKINTOP®尺寸表:您的快速参考 停止搜索令人困惑的表格。这是一个清晰直观的图表,将最常见的SKINTOP® ST‑M公制电缆密封套尺寸与其精确的夹紧范围对应起来。 SKINTOP®尺寸 夹紧范围(外径) M12 × 1.5 3.5 – 7 毫米 M16 × 1.5 4 – 10 毫米 M20 × 1.5 6 – 13 毫米 M25 ×...

防火电缆:保护生命与财产

每位楼宇经理的噩梦都是火灾,这不仅是因为火焰,更是因为无声杀手:烟雾。事实上,有毒烟雾导致 50% 至 80% 的火灾相关死亡,它会遮蔽视线,堵塞呼吸道,使逃生几乎不可能。对于楼宇经理、工程师和系统集成商而言,了解防火电缆如何控制这些危险不仅是谨慎之举,更是救命之举。 让我们澄清防火电缆为何重要,它们在实际紧急情况下如何运作,以及如何选择正确的电缆来保护住户和财产,同时符合东南亚各地重要的建筑规范。 了解防火电缆 普通电缆为何会失效 大多数标准电缆都由聚氯乙烯 (PVC) 制成。虽然价格实惠,但 PVC 在暴露于火灾时会释放出含有卤素的浓密有毒烟雾。卤素气体阻碍呼吸并迅速充满房间,严重阻碍疏散和应急响应。几分钟内,普通 PVC 电缆就会熔化并短路,在最需要时瘫痪警报、应急照明和关键系统。 快速比较:普通电缆与防火电缆 特性 普通 PVC 电缆 防火/低烟无卤电缆 烟雾输出 浓密、有毒,降低能见度 低烟,毒性极小 卤素含量 有 – 释放腐蚀性气体 零卤素 火灾中的电路完整性...

伺服电机电缆选型指南:保护您的数控机床和包装机械

您在马来西亚车间的一台全新数控铣床生产的零件不合规格。机械方面没有问题,驱动器也已调优,但控制器接收到虚假信号,导致表面光洁度差和材料报废。原因何在?编码器反馈电缆从相邻的驱动电源电缆中拾取了电气噪声——这是电缆选择不当的直接后果。 在高精度机械中,伺服电机电缆与它所连接的电机和驱动器一样重要。选择错误的电缆会导致信号噪声、电机绝缘损坏和代价高昂的停机。本指南将阐明选择过程,向东南亚的工程师展示如何为他们的驱动系统匹配正确的电缆,从而确保精度、可靠性和最长的正常运行时间。 两电缆系统:电源与反馈 现代伺服系统依赖于驱动器和电机之间的持续对话。这种对话通过两条物理上独立且功能不同的电缆进行: 电源电缆:这是“肌肉”。它将高压、高频电源从伺服驱动器(逆变器)传输到电机。它也是电磁干扰 (EMI) 的主要来源。在可能的情况下,与信号和网络电缆保持物理距离,并为 EMC 使用正确的屏蔽层接地。 反馈电缆:这是“神经系统”。它将低压信号从电机的编码器传输回驱动器,提供精确的位置和速度数据。该信号极易受到 EMI 的影响,必须小心布线和端接(360° 屏蔽层端接、正确的对阻抗、应力消除)。 在泰国和整个地区的工业园区,许多性能问题的根本原因在于,无论是哪种工作,电缆使用不当,或未能理解它们之间的相互作用。 选择合适的电源电缆:3 个关键因素 伺服电机电源电缆不是标准电机电缆。它必须经过专门设计,以应对 PWM 伺服驱动器所产生的恶劣电气环境。 1. 低电容绝缘,保护您的电机 伺服驱动器不会产生纯净的正弦波;它们使用高速开关(脉宽调制),产生高频电压边缘。现代驱动器通常以高达 16 kHz 的频率进行开关,并在逆变器输出端产生 kV/µs 量级的 dv/dt;长距离运行中的反射会导致电机端子处过电压(通常接近直流母线电压的 2 倍)。...

线缆管理101:工厂工程的最佳实践

说实话:去年您的工厂花了多少时间来追查布线中的虚假故障?当生产线上的一根控制电缆出现故障时,所有下游生产都会停止。对于某些人来说,这种停工一个小时造成的生产损失和报废成本可能超过 26 万美元。 然而,许多工厂却将电缆视为事后才考虑的问题。直到一个神秘的故障将所有人推入危机模式。这是一份关于良好电缆管理如何阻止混乱、让审计员满意并为未来扩展做好准备的实用指南。您将获得本周即可开始的实用步骤,并有来自 LAPP 的真实数据和示例支持。 1. 为什么您不能再忽视电缆管理 一个看起来像老鼠窝的机柜只是冰山一角。真正的问题是您看不到的问题,它们给您工厂的盈利、安全和正常运转带来了巨大的风险。 这是一笔财政负担 计划外停产是生产力的头号杀手。2024 年的一份报告显示,全球最大的工业公司每年因停机损失高达 1.4 万亿美元。在拥有大量活动部件的机器中,糟糕的布线是最常见的罪魁祸首之一,它将一个廉价的组件变成了巨大的麻烦。 它造成了运营噩梦 当故障出现在一堆未标记的电线中时,您的工程师必须手动追踪这堆混乱。这是一个缓慢、令人沮丧的过程,可能需要更长时间并导致更多错误。更糟糕的是,当您将电缆托盘塞得太满时,会阻碍空气流通。电缆会过热,这会浪费能源并烧坏绝缘层,导致它们更快失效。 这是一个安全与合规的危险信号 相信我,监管机构会注意到这些问题。在美国,OSHA 标准 1910.305 对保护软线免受损坏有明确规定。做错了可能会导致巨额罚款,甚至在审计期间强制停产。 2. 一个真正有效的系统解剖 一个可靠的电缆管理计划不仅仅是关于电缆扎带。它是一个由各种部件组成的完整系统,旨在协同工作以保护您的设备并确保其正常运行。 组件 它在工厂中的作用 LAPP 解决方案 保护导管 保护电缆免受冲击、金属碎屑、油污、阳光和极端温度(从...

1-8 of 59 articles