作为连接技术领域的专家,我们致力于预测性维护这一课题,以开发预测工业环境中电缆使用寿命的解决方案。
承受高弯曲和挠曲载荷的电缆在动态和正向驱动的工业应用中(例如在拖链中)会承受极大的压力。在机器人技术中,扭转力是一个额外因素。尽管电缆是专门为这种载荷设计的,但它们仍被视为易损件。尽管如此,优质电缆可以承受数百万次弯曲循环,但在此刻(如果不是更早)需要更换,否则工厂可能会发生故障并导致计划外停机。
什么是 ETHERLINE® GUARD?
ETHERLINE® GUARD 是一种固定式监测设备,可连续监测以太网电缆,检测性能下降并以易于理解的参数(电缆状态)显示。可根据 100% 到 0% 之间的电缆状态值提前计划维护措施。该设备支持符合 IEEE 802.3 (100 Mbit/s) 的 100BASE-TX 铜基以太网数据电缆,适用于 EtherCAT、EtherNET/IP 和 PROFINET 等应用。
ETHERLINE® GUARD 的用途是什么?
该设备特别适用于承受持续机械“应力”的数据电缆。这包括高速和高加速度运动、不断变化的运动序列、具有极高轴向旋转角度的旋转、短周期时间和小型弯曲半径。该设备也用于关键过程,在这些过程中,停机将导致高昂的停机成本甚至人身伤害。
ETHERLINE® GUARD 如何以及在何处证明了自己?
ETHERLINE® GUARD 在早期开发阶段就得到了潜在客户的测试,并通过宝贵的反馈进行了优化。在医疗工程、汽车制造和内部物流以及缆普自己的服务和物流中心的试点项目中成功应用,使我们能够再次改进功能和产品特性。

ETHERLINE® GUARD
ETHERLINE® GUARD 持续检测电缆的性能状态,并在性能下降过多之前及时发出警报。
使用 ETHERLINE® GUARD 的优势
该设备持续监测数据电缆的使用寿命参数。可以避免计划外且代价高昂的机器停机。它允许您提前规划必要的维护(例如,在夜间、周末或与其他组件维护同时进行维护和更换)。
ETHERLINE® GUARD 专为控制柜设计。只需将设备连接到电源,插上电缆,按下按钮即可开始操作,监控随之启动。点击 SET 键或通过 Web 界面,几分钟内即可完成自动自学习参数设置。
诊断和调整选项均保持简单:如果诊断 LED 持续亮绿灯,则电缆状态正常。仅当颜色或闪烁发生变化时(闪烁或常亮红灯),才需要检查或更换电缆。
该设备还可用于监测已安装且不再是新的数据线。它不需要新的数据线,也不需要更改数据线设计。该软件可检测安装情况并自动接管学习过程。
您可以自行决定何时收到有关读取传感器数据恶化的通知。报警阈值可在99%至21%之间(出厂设置为80%)。
通过MQTT接口实现可靠的IIoT通信:除了光学显示之外,维护数据还可以通过多种通道传输到上层控制器:作为数字开关量输出、作为PWM调制信号、通过LAN和WLAN作为连续值或通过基于云的通信。
由于其紧凑型设计(36 x 49 x 76.5 毫米),该设备可节省空间地安装在控制柜中。
有线局域网版本“PM03T”和无线WiFi版本“PM02TWA”。
LAPP 解决方案的独特之处在于,该设备只需与数据电缆串联连接即可;无需电缆中的特殊传感器元件或电缆末端的第二个设备。
更多深入信息:预测性维护
数字化转型的关键是收集机器数据:电机、阀门和传感器独立报告其运行状态。这些数据被记录、评估并使用算法(自学习或非自学习)进行分析。目的是提高系统效率或深入了解工厂的当前状态,以便及早发现即将发生的故障。如果这些数据或流程上传到云端或通过云端运行,甚至可以实现工厂的全球访问。因此,长距离不再是问题——因为一切都已联网并数字化。凭借高度自动化和时间关键的生产流程,机械工程和汽车行业对智能发展特别感兴趣。在最坏的情况下,单个组件的故障实际上可能意味着整个制造过程停滞,这将导致巨大的经济损失。
为了最大限度地降低这种风险,预测性维护系统正在兴起,它们为用户提供了记录和评估任何组件的维护和性能状态的机会。这使得工厂操作员有时间确定组件何时即将发生故障,以便他们在工厂意外停机之前进行相应的维护。这种情况在成本高昂的应用或安全关键型基础设施中尤为重要。目前,在这些工厂中,主要采用基于状态监测的预防性方法。这意味着,无论易损件的状况或剩余寿命如何,都会在预设的时间间隔内更换。
预测性维护可用于专门预测工厂组件的故障。作为这种预测性维护方法的一部分,在持续运行期间收集并专门分析工厂数据。为了优化工厂的成本和运行安全,维护措施的信号不应过早(成本高昂)或过晚(工厂故障)发出。