电池存储所需的耐用电缆

来自可再生能源的电力在能源转型中发挥着至关重要的作用。然而,由于太阳能和风能只在一天中的特定时间和天气条件下可用,绿色电力并不能随时产生。这使得电池储能系统对于未来电网的稳定运行不可或缺。这些储能系统是高度复杂的技术系统,需要大量的专业知识。LAPP是所需连接解决方案领域的专家,为公司提供全面的服务——从咨询到电缆、连接组件和定制系统的交付。

“当太阳不照耀时,我们该怎么办?”是讨论可再生能源发电(在此指光伏发电)时最常被问到的问题之一。向可再生能源的转型已使能源的安全及时供应成为一个前所未有的新挑战。储能系统(ESS)提供了一种技术方法,可以控制供需波动,提高能源基础设施的可靠性,并为能源供应商和消费者实现高效解决方案。

因此,要实现可再生能源的持续可用性,一个解决方案就是将例如白天产生的过剩太阳能储存在储能系统中。如果一个家庭通过太阳能电池板发电,连接的储能系统可以将这些电能储存在电池中,并在需要时提供。例如,如果该家庭拥有一辆电动汽车,也可以用这些电能为汽车夜间充电。

由于气候保护的努力,清洁电力在生活的各个领域——无论是私人还是工业——都变得越来越重要。因此,对电力存储的需求也在增加。然而,专家认为,为了满足未来的需求并实现气候目标,需要建设大型储能容量——根据国际能源署(IEA)的数据,到2040年,全球将需要10,000吉瓦时。这相当于为大约286万户家庭提供一年电力所需的能量。

对连接技术的高要求

因此,储能系统的数量必须相应增加。“任何快速生产储能系统的人都会意识到,有很多事情需要考虑——尤其是在连接技术方面。”LAPP公司在比荷卢经济联盟的项目经理兼储能系统专家John Nijhuis说道。LAPP公司是电缆和连接技术领域综合解决方案和品牌产品的领先专家。荷兰的一个客户群在容器中生产储能系统的基本结构,然后将其发送给电池制造商进行进一步组装。所有东西都必须符合这个基本结构——包括电缆安装。但这并不容易。“一方面,针对不同的使用场景有不同的解决方案,”John Nijhuis说,“所以我必须问自己,哪种电缆具有我特定应用所需的电气特性,我可以用它连接哪些组件?”此外,还有必须正确执行的相应认证流程以及消防要求。“我们的客户是储能系统方面的专家,而不是其背后复杂连接技术方面的专家,”John Nijhuis解释道。这就是为什么储能系统制造商越来越多地向LAPP寻求支持。

这种支持在电缆交付之前很久就开始了。为了了解制造商的储能系统项目需要什么,需要进行盘点。“在项目前期阶段,我们联系了客户与生产相关的各个部门,”LAPP的储能系统专家兼韩国销售代表Yooshin Kim解释道,他负责亚太地区最重要的储能系统目标市场之一。Yooshin Kim表示,通常会先与研发部门和设计团队讨论具体要求。必须明确电池或电池管理系统等组件在储能系统容器中的位置。这决定了需要哪些电缆和连接系统,以及它们必须具备哪些认证。

首批ESS特种电缆从韩国运抵。

“当储能系统(ESS)市场开始发展时,根本没有适用于这些系统的连接解决方案,”Yooshin Kim 说。因此,需要一种新的电缆概念。缆普观察了储能解决方案的发展,并思考了潜在的连接解决方案。很明显,合适的电缆必须特别耐火,因为电池从根本上说存在火灾隐患,这就是为什么电缆不应助长火灾蔓延的原因。缆普在韩国的专家开发了第一款用于储能系统的特种电缆——缆普 ÖLFLEX® DC ESS SC U——用于将电源管理系统连接到电池。它特别耐火,并且具有高度柔韧性,可以适应储能系统集装箱的各种条件并易于安装。该电缆现已在全球范围内的缆普使用。

然而,LAPP 不仅提供特种电缆,还关注客户的其他需求。“我们知道,除了高标准的质量,客户尤其需要我们提供两样东西:首先是尽可能经济高效的解决方案,其次是快速交付,”John Niijhuis 说。因此,LAPP 依靠来自 LAPP 线束解决方案系统的预组装连接解决方案,以减少客户在整个过程中的工作量。客户收到的是现成的电缆组件,只需将其安装到 ESS 集装箱的指定位置即可。

根据用途,标准 ESS 系统中可以使用其他 LAPP 电缆。除了上述 LAPP ÖLFLEX® DC ESS SC U 之外,ÖLFLEX® Classic 110ÖLFLEX® 191 和 ÖLFLEX® TRAY 6111 也用于为各种控制系统供电。UNITRONIC® LiYCY (TP)UNITRONIC® BUS CANBUS LD 用作数据电缆。ETHERLINE® Cat.6A 例如适用于以太网

高效完整解决方案的优质组件

产品与服务(包括咨询和预装配)相结合,使LAPP成为可靠的合作伙伴。LAPP从规划过程一开始就陪伴和支持储能系统制造商,以便为储能容器中的相应用途选择合适的电缆。LAPP产品组合提供了广泛的连接解决方案选择。制造商还可以通过定制电缆线束节省时间,这些线束由LAPP提供成品,只需插入正确位置即可。

LAPP等提供的完整解决方案不仅使电池储能制造商的工作更轻松,而且直接有助于其解决方案的成功。如果储能解决方案成功生产和使用,这最终也是能源转型和地球的成功。因为有了许多功能齐全的电池储能系统,所产生的绿色电力也可以按需储存和使用。即使没有阳光,LAPP的连接解决方案也有助于确保清洁太阳能能够得到利用——例如为自己的电动汽车充电。