``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

外包线束:机械制造商指南

今天是工厂验收测试(FAT)的第二天。机器已经制造完成,但视觉系统却出现丢包。一名技术人员花了四个小时追踪电缆,结果发现机柜内有一个“猪尾”屏蔽接地端。这台机器本应与上一台完全相同,但布线却不一样。

就是这个不一致的压接——一个在车间只需10秒钟的手动操作——却使一台价值数百万美元的机器的验收测试陷入停滞,并危及整个交付计划。

这就是“布线瓶颈”。在现代机器制造中,布线是少数几个“手工工艺”任务之一。它具有高度可变性,在繁忙的车间难以控制,并且是导致工厂验收测试(FAT)和现场验收测试(SAT)脱轨的“幽灵”故障的主要来源。当制造一两台机器时,这只是一种烦恼。当扩展到10台、50台或100台机器时,这种可变性就成为一个严重的商业失败。解决方案通常是从布线转向制造

内部与外包决策

对于原始设备制造商和系统集成商而言,从内部布线转向外包预装线束的触发因素几乎总是出于商业考量。正如《控制工程》等出版物所讨论的,这种“自制与采购”的决策是一个常见的战略挑战。

如果符合以下情况,则保留内部生产… 如果符合以下情况,则进行外包…
您正在制造一次性原型机,或处于设计每天都在变化的快速研发循环中。 您正在制造可重复生产的机器、生产线或多站点部署。
您拥有一支专业的、技术精湛的布线团队,并且没有生产瓶颈。 您面临劳动力限制,或者您的技术人员在重复性任务上浪费时间。
质量管理良好,但在FAT阶段进行一些返工是流程中可接受的一部分。 将FAT/SAT返工减少到零并要求100%一次通过率是优先事项。
您为每次构建管理一个复杂的、多供应商的组件清单。 您希望将物料清单(BoM)简化为整个装配的单个配套零件号。

成功外包的关键考虑因素

一旦决定倾向于外包,整个过程就依赖于三个关键的协作领域。

考虑因素1:“冻结”蓝图作为基础

混乱无法外包。合作伙伴无法根据不一致的图纸构建可靠的线束。第一步是“冻结”设计,使其成为可重复使用的蓝图。

  • 物料清单(BoM)定稿:这包括指定确切的电缆系列,例如用于运动的ÖLFLEX®、用于数据的ETHERLINE®以及SKINTOP®压盖。
  • 连接器约定:需要明确定义,例如,“所有现场传感器均采用M12 X编码连接器。主柜断开连接器采用EPIC®矩形连接器。”
  • 标准化标签:逻辑标签图例([机器区域]-[设备类型]-[ID])成为交付物的一部分。
  • 验收包:这定义了“已完成”,包括正确布线的照片、经签署的连续性测试表以及360° EMC终端证明等项目。

考虑因素2:将质量从检验转移到制造

外包的一个主要好处是将质量从检验环节(在FAT阶段)转移到制造环节

内部制造的线束受车间条件影响:时间压力、组件更换和不一致的操作习惯(例如“猪尾”接地)。相比之下,预装的ÖLFLEX® CONNECT线束是在专用、受控的单元中制造的。

  • EMC保证:可以要求并在发货前测试360° EMC终端。
  • 100%合格率:线束经过电气测试,以确保连续性和引脚排列正确。
  • 工具正确:专业合作伙伴使用经过校准的压接工具和测试板,消除了现场手动工具的可变性。

通过消除“幽灵”故障查找循环,这一改变可以为FAT/SAT计划节省数天时间。

考虑因素3:物流和供应链优势

最终的优势是物流。内部布线过程需要管理数十种零件号:大卷电缆、连接器、压盖、标签和热缩管。

外包将整个清单转换为一个零件号。

  • 之前:20+个组件SKU
  • 之后:1个SKU:“机器01 – 龙门架线束”

然后,这个单一的零件号可以整合到“即时”(JIT)交付流程中。不再是一托盘散装电缆,而是一个单一的、预先贴好标签的套件,用于“机器07/第3区”,并按照建造计划排序。这消除了现场切割浪费、库存积压以及装配团队数小时的“寻找和收集”工作。

底线:从工艺到“复制-粘贴”

对于设计灵活的研发和一次性定制原型,内部布线通常是完美的。但一旦需要复制——无论是10台机器还是10个站点——这种可变性就成为最大的风险。

外包线束不仅仅是购买电缆。它是一个战略性决策,旨在降低计划风险、保证质量,并将布线从手动工艺转变为可预测、可靠的“复制-粘贴”制造步骤。

常见问题 (FAQ)

外包线束难道不更贵吗? 

比较应该侧重于总成本,而不仅仅是零件价格。

  • 内部成本:零件成本 + 采购人工 + 配套人工 + 布线人工 + 返工成本 + FAT延迟成本。
  • 外包成本:单个配套零件的价格。对于任何可重复的制造,通过减少人工、返工和计划风险,外包模式几乎总是更便宜。

如果我的设计有变怎么办? 

这是一个通过版本控制来管理的常见过程。您与您的合作伙伴协作更新冻结的规范。下一次交付将是“龙门架线束v1.1”。这确保了变更被记录并完美复制到所有未来的构建中。

我能相信外部合作伙伴的质量吗? 

质量是通过验证而不是仅仅信任来管理的。“验收包”(考虑因素1)是关键。通过要求100%电气测试、EMC验证和文档,您将收到一份有保修的组件,它通常比在车间时间压力下布线的单元更可靠。