``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

ETHERLINE® PROFINET:指定 PROFINET 电缆时有哪些变化

ETHERLINE® PROFINET:PROFINET电缆选型需要注意什么?

PROFINET A型、B型和C型电缆有什么区别?A型是固定安装电缆,适用于静态电缆桥架和管道敷设。B型是柔性电缆,适用于偶尔移动,适合机柜到机器的连接或铰链式面板门。C型是连续柔性电缆,专为拖链、机器人电缆包和其他重复运动安装而设计。为工作周期指定错误的类型是导致PROFINET在使用中表现不佳的常见原因。

对于西门子主导平台上的控制工程师、PLC程序员和系统集成商来说,PROFINET不是带绿色护套的通用工业以太网。PROFINET电缆符合PI规范,涵盖导体直径、屏蔽、护套颜色和结构等级,电缆的选择决定了网络在整个安装寿命中的功能。缆普在同一工程项目下生产PROFINET电缆和连接器,ETHERLINE® PN系列涵盖A型固定安装、B型柔性和C型连续柔性电缆,ETHERLINE® ROBOT PN系列通过了高周期拖链和扭转应用的认证。

PROFINET A型、B型和C型电缆有什么区别?

A型适用于固定电缆桥架、管道以及安装后不移动的敷设。A型电缆可以使用实心铜导体,这可以改善长距离传输的衰减,但安装后不能承受重复弯曲。

B型适用于偶尔移动。开合的机柜门、铰链式机器防护装置以及在安装寿命期间移动几次的连接是典型的B型应用场景。B型电缆使用绞合铜导体,结构比A型略微更柔韧。

C型适用于连续运动。AS/RS设备和堆垛机中的拖链、机器人电缆包以及AGV桅杆是C型工作周期。C型电缆(包括ETHERLINE® ROBOT PN等机器人专用电缆)使用细绞铜导体、特定的绞合节距和耐磨护套,专为重复弯曲和扭转而设计。具体的弯曲半径和公布的循环次数来自电缆数据表。

风险模式是一致的。拖链中的A型电缆通常在其设计寿命内出现故障。固定桥架中的C型电缆对于工作周期来说是过度规格的,浪费了资本成本。正确的答案是将电缆类型与运动环境相匹配,而不是为了“安全”而默认选择最高类型。

何时应选择4芯100 Mbit/s PROFINET电缆,何时应选择8芯千兆PROFINET电缆?

PROFINET支持两种电气格式。标准100 Mbit/s PROFINET在2对(4芯)电缆上运行。千兆PROFINET(PROFINET over Gigabit Ethernet)在4对(8芯)电缆上运行,与标准Cat.6或Cat.6A办公以太网相同,但符合PROFINET规范。

这个决定取决于网络架构,而不是电缆。如果拓扑结构在每个段上都锁定在100 Mbit/s,并且没有迁移计划,那么4芯PROFINET(Cat.5e级别)是正确的规格。如果拓扑结构包含任何千兆功能的节点(通过同一PROFINET主干线进行机器视觉、集成商指定为千兆的IRT运动控制,或计划迁移到千兆骨干网),则规格应升级到8芯(Cat.6或Cat.6A级别)。

隐藏的陷阱是选择在电缆规格时就被锁定。4芯PROFINET布线无法在不重新敷设电缆的情况下升级到千兆。在安装时为可能迁移(通常是主干线和高带宽机器组)的布线指定8芯,比两年后重新敷设电缆要便宜得多。

有关工业以太网电缆和终端的更广泛单一来源故事,请参阅 集成连接 博客,其中更详细地介绍了采购模式。

ETHERLINE® PROFINET系列:用于标准连接的Cat.5e,用于更高带宽的Cat.6A / Cat.7,用于拖链的ROBOT

ETHERLINE® PN系列根据性能等级和工作周期进行分类。Cat.5e PROFINET(ETHERLINE® PN Cat.5e 固定、FLEX或FC结构)涵盖标准100 Mbit/s连接。Cat.6A PROFINET为视觉和IRT级运动控制增加了千兆级性能。Cat.7型号(如ETHERLINE® PN Cat.7 FRNC FLEX)为最苛刻的安装提供了更高的带宽和更严格的外部串扰裕度。

对于拖链、电缆包和连续运动运行,ETHERLINE® ROBOT PN系列是专用的C型型号,具有针对拖链弯曲和扭转工作周期的公布循环额定值。采购模式是在固定桥架上指定A型,在铰链式机柜门处升级到B型,并将C型/ROBOT保留给实际连续移动的运行。

匹配的连接器端与电缆一样重要。EPIC®数据连接器,M12 D编码用于100 Mbit/s PROFINET,M12 X编码用于千兆级PROFINET,完善了通道。根据电缆符合性等级指定连接器是确保已安装通道符合PI符合性范围的最可靠方法。

如何验证PROFINET网络在运行中保持健康?

PROFINET电缆健康不是一次性的调试测试。第一天通过的通道报告并不意味着两年后在振动、热循环和化学暴露后该通道仍将符合要求。最诚实的答案是在规范阶段指定网络监控,而不是在停机后才添加。

根据GUARD产品页面,ETHERLINE® GUARD等电缆监控工具可以监控实时PROFINET段的健康状况,并在它们导致网络中断之前发现退化迹象。在安装时指定GUARD可以为运营团队提供基线和趋势,而不是传统通道测试仪报告的二进制工作/故障状态。同样的原则适用于有源基础设施:具有管理诊断功能的工业级PROFINET交换机(如ETHERLINE® ACCESS系列)可以针对每个端口而不是每个段关闭链路健康的循环。

采购信号很简单。如果生产线无法承受电缆故障带来的意外停机,则物料清单应在安装时而不是在第一次停机促使讨论后就包含监控。

与我们的工程师交谈

PROFINET电缆规格是按段决定的(类型、符合性等级、芯数、监控),而不是按类别选择的练习。缆普东南亚PROFINET团队可以与您的控制和集成商团队一起,分析架构,并为每个段制定与运动环境、带宽和生命周期监控计划相匹配的规格。与我们的工程师交谈,讨论您的PROFINET规格、现有段审核或任何具体的A / B / C类型问题。