``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

太好了,我们犯了个错误!

为什么LAPP赞美错误——以及这如何造福我们的客户

在每家公司,每天都有人犯错。但员工往往会掩盖错误,而不是承认出了问题。毕竟,他们不想惹老板不高兴。然而,这错失了变得更好、更具创新性的机会。因此,在LAPP,我们创建了一种学习文化。

没有人喜欢向老板承认:“我犯了个错误。”尤其是在一个重要的大型公司项目中,当事情没有按计划进行时更是如此。这是因为员工的主管通常会问:“你到底在想什么?”为了避免这种不愉快的谈话,许多人宁愿粉饰错误——或者试图归咎于他人。结果,错误没有得到解决。

当然,我们都知道人无完人。错误每天都在发生,无处不在。那么问题不应该是“我们如何消除错误?”,而是“我们如何处理它们?”掩盖错误意味着错失了下次做得更好的机会。有句老话说,你可以从错误中学习,这是有道理的。但只有当你意识到某个方法行不通时,你才能继续发展和创新,最终为客户提供更好的产品和服务。

允许失败,你必须改变你的文化

当然,承认错误说起来容易做起来难。要鼓励员工公开透明地汇报工作,仅仅说一句“从现在起,每个人都应该公开承认自己犯下的任何错误”是不够的。要让员工真正感到自在地这样做,公司需要一种深入骨髓的失败文化——这反过来又需要一场文化变革才能实现。

赋权和透明度至关重要。它们取代了批评和直接监督。管理者应该给他们的团队空间,让他们自己尝试。失败不仅被明确允许,而且是受鼓励的。毕竟,并非所有事情都会一直顺利。因此,态度应该是:“我们庆祝成功——也庆祝错误。”这样一来,如果出了问题,员工就不再害怕谈论它。

我们也会犯错

在LAPP,我们也必须熟悉这种方法。在此过程中,我们公司经历了深刻的变革,为完全根据客户需求量身定制的创新铺平了道路。我们是如何做到这一点的?通过犯错并直接处理它们。

举一个例子:在20世纪90年代,出于环境原因,使用所谓的生物油变得流行。尽管它们非常环保,但它们对密封件或电缆护套中使用的塑料具有腐蚀作用。大约25年前,我们开发了带有菘蓝绿色外护套的ÖLFLEX® NATUR。我们惊讶地发现该产品在市场上仅取得了中等成功。经过仔细检查,我们意识到该产品的定位过分强调了其耐生物油性。因此,我们将名称更改为ÖLFLEX® ROBUST,将护套染成深黑色,并通过增加额外的产品功能扩展了在各个行业中的应用范围。该产品随后从表现不佳的产品一跃成为今天的畅销产品。

Predictive maintenance Freya Stonawski, 创新经理

预测性维护领域, 我们也学到了很多。 例如,我们已经与大学合作了一段时间,以在电缆故障实际发生之前对其进行预测。由于这是一个技术上具有挑战性的问题,我们的工程师全身心投入解决它。然而,在创新项目期间,LAPP员工Freya Stanowski注意到,我们与客户和合作伙伴的互动受到的关注较少。因此,我们忽略了我们的客户、他们的需求和商业模式。

Freya随后找到了她的上司,上司认为这是一个与所有利益相关者展开对话的机会。由此,LAPP未来实验室的概念最终浮出水面,其中已经展示了云标记甚至预测性维护。这种形式将错误转化为成功的概念,这已经帮助我们获得了几个新的合作伙伴。

管理者作为创意生成者

像这样的经历推动我们重新思考整个创新过程。我们意识到,我们还需要建立一种新的方法,以促进变革性和颠覆性的想法并使其成功。这就是为什么我们最终推出了“创新未来”并将其整合到我们的流程中。它的运作方式是:我们开发一个技术解决方案,与至少一个潜在客户讨论,并提出一个商业案例。

管理层在确保成功方面也发挥着决定性作用。在这种新方法中,管理者不再仅仅决定项目是否应该继续。他们也需要作为创意生成者和推动者。通过给予团队必要的自由度,愿景才能成为现实。与此同时,许多成功的项目已经与我们的客户共同开发。

但我们在此过程中还学到了另一件事:只有当我们专注于客户及其需求时,我们才能开发出最好的产品。事实上,这种理解来自于一个我们永远不会忘记的错误。