``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

LAPP采用巴斯夫新型生物基塑料

气候变化是我们这个时代最重要的问题之一。碳足迹最能体现的是,人们和公司的行为产生了多少破坏气候的二氧化碳。碳足迹越低越好。

这也是 LAPP巴斯夫 为自己设定的目标。两家公司都希望他们的产品能帮助减少碳足迹。其中一个重要组成部分是使用生物基塑料。LAPP 现已推出第一款采用生物基护套的以太网电缆。该化合物由化学公司巴斯夫开发。

用于工业以太网的 ETHERLINE® FD P Cat.5e 实际上早已是 LAPP 产品组合的一部分。它非常适合跳线应用和拖链。然而,现在它作为一种额外的可持续变体推出。对于这款电缆,全球线缆和连接技术集成解决方案的领导者已将巴斯夫的热塑性聚氨酯 (TPU) 护套材料(以前基于化石原材料)替换为巴斯夫基于可再生原材料的 TPU。“使用来自快速可再生、具有有机基础的材料制成的塑料,是我们减少对化石原材料塑料的需求并同时减少产品碳足迹的好方法,”U.I. Lapp GmbH 线缆产品开发主管 Alexander Terpe 说。

可持续性始于可持续产品

所讨论的生物基塑料是巴斯夫的热塑性聚氨酯 Elastollan® N。它是一种基于玉米的生物聚合物。根据 TPU 的类型,可再生原材料的比例为 45% 至 60%。

亮点在于,这款 TPU 具有与传统 Elastollan® 相同的耐用性、柔韧性、机械性能以及耐水解、耐化学品和耐紫外线辐射性能。即使是加工参数也得到了保留。

特别值得注意的是,成品中的有机材料比例不仅可以验证,还可以精确测量(根据 ASTM D 6866)。

“巴斯夫的生物基 TPU 是一款真正的高性能产品,与传统的化石材料相比毫不逊色。生产可以迅速切换,这是通过可持续产品为客户带来真正附加值的正确一步,”巴斯夫聚氨酯有限公司销售部集团经理 Oliver Mühren 解释道。

Bio Plastic Illustration

从环境影响来看,生物基产品改善了碳足迹。其必然结果是,Elastollan® N 是巴斯夫循环经济战略的一部分,有助于节约化石资源和减少二氧化碳排放。LAPP 也正逐步扩大其生物基护套材料的产品组合。