``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

包装:可持续性与成本效益如何互动

除了全球变暖,日益增长的资源稀缺性也是人类面临的最大挑战之一。因此,迫切需要向循环经济转型。然而,这不仅影响产品本身,也影响其包装。更高的可持续性也意味着更低的成本。目前,这一趋势在缆普(LAPP)公司得到了体现:这家连接解决方案产品和服务的供应商正在实施几项具有生态和经济前景的解决方案。

企业以更可持续的方式运营所承受的压力持续增长。一方面,来自社会,客户和商业伙伴对此有所期待;另一方面,来自政治,制定日益严格的要求。“许多公司确实有兴趣推动这个问题,但同时我们必须承认经济因素仍然是最重要的,这就是为什么我们可能需要这种压力,”LAPP 的包装工程师 Pia Krebs 说。“好消息是,如果做得好,可持续性和效率可以齐头并进。”

她和她在 LAPP 的同事通过几项内部举措减少了塑料包装材料,并增加了回收原材料的比例。LAPP 还在开发一种电缆卷筒的再利用流程,这将有助于环境,并在木材这种宝贵原材料方面节省公司开支。这三个例子体现了循环经济的三个“R”——减少(reduce)、再利用(reuse)、回收(recycle),这可以在其他方面带来更高的可持续性和更低的成本。

Pia Krebs,缆普包装工程师

更少包装,更低成本

听起来简单明了,但并非那么微不足道:使用更少包装可以节省成本和原材料。减少使用塑料原材料尤其有意义,塑料通常从化石资源中提取。最终,这些资源及其降解是我们二氧化碳排放的重要组成部分。同时,塑料的传统用途,例如用于产品包装,并非基于毫无意义的浪费,而是为了实现某种目的。例如,包装可以保护货物免受外部影响,并在运输过程中稳定货物。这同样适用于 LAPP 用于包装电缆的塑料薄膜。

“通过将薄膜厚度从 80 微米减少到 70 微米,我们在这里节省了大量材料,”Pia Krebs 解释道,“但我们首先通过一系列测试来检查我们是否能同样好地固定货物。”事实证明这是可行的,这项措施不仅在资源消耗和气候友好性方面取得了成功,而且每年已节省 3 万欧元。“我们已经在路德维希堡的工厂使用了更薄的薄膜,很快也会在斯图加特使用。一旦我们在汉诺威的物流中心搬迁,我们预计至少可以节省 4 万欧元,”Pia Krebs 补充道。

尽可能多的回收利用

然而,除了减少之外,包装材料也至关重要。理想情况下,在材料无法减少的地方,回收率应尽可能高,以节约资源和保护气候。这在理论上也很明显,但需要对实践有精确的洞察:“首先,我们需要区分‘可回收’和实际‘回收材料’,”Pia Krebs 解释道。“‘可回收’主要指回收的可能性。然而,如果这实际上没有发生,那仅仅是理论上的附加值。”其次,应用决定了可以回收多少材料,就像材料减少一样。对于 LAPP 用于固定托盘上货物的收缩膜,现在使用含有 30% 回收料的配方。目前无法再增加,因为“回收料可以像小的杂质一样,如果使用更高比例,会影响收缩比”,Pia Krebs 解释道。但即使在这里,一定比例也是可能的。对于其他薄膜,例如卷筒薄膜,其防尘和品牌宣传等功能不受回收材料限制,目前正在测试含有更高比例回收材料的配方。

电缆卷筒的循环系统

电缆卷筒也是连接解决方案包装中的一个重要话题。它们通常由宝贵的木材制成。在缆普,它们空重时高达 2.50 米,重达 450 公斤。这些卷筒只使用一次太可惜了。然而,运输和整合空卷筒是一项挑战,特别是对于像缆普这样向全球市场供货的供应商。“我们过去与一家服务提供商合作,但我们过于依赖它,而且该系统在新的业务领域和市场中根本无法运作,”Pia Krebs 解释道。因此,缆普目前正在开发一种解决这些挑战的流程,并确保可重复使用的卷筒可以多次使用。

“这既是出于对可持续发展的渴望,也是出于成本考虑,”Pia Krebs 说。关于未来的潜在法律要求:“我们目前处于有利地位,在德国立法者方面感受到的压力相对较小,但我们看到了一些发展,例如意大利和英国对不含回收成分的塑料征收额外税。这种情况迟早也会发生在这里。这就是为什么我们不想被任何事情打个措手不及,所以我们现在正通过我们的措施积极适应。我们只能建议每家公司都这样做。”

前往缆普回收