``` ``` Skip to content
Lapp Singapore Pte Ltd
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

AI 数据中心连接:高密度 GPU 机架的电源与布线

当人工智能训练机架的密度超过传统企业密度时,电源和支持布线会有哪些变化?配电通常需要比传统企业机架容量更高的馈线,具体尺寸取决于机架负载和设施设计。铜缆仍用于管理、控制和较短的网络链路,而高速机架间光纤通常会根据交换机和服务器设计,转换为光纤或直连架构。数据中心环境中通常指定低烟无卤(LSZH)电缆,具体取决于现场规范,并且电缆布线必须保持高密度机架冷却所需的空气流通几何形状。LAPP 东南亚数据中心行业页面以及数据中心高密度机架布线的配套文章涵盖了本文所基于的基础。

对于东盟地区的数据中心设计工程师、人工智能基础设施架构师和电气承包商来说,LAPP 在此构建中的产品适用于电源和支持方面,而不是高速机架间光纤。LAPP 提供来自同一供应链的电缆和连接器,因此 ÖLFLEX® 馈线可与 EPIC® 或 SKINTOP® 终端配对,并在同一工程范围内。ETHERLINE® 电缆涵盖管理网络和较短的铜链路,LAPP 线束解决方案涵盖预组装电缆组件,在可重复部署方面至关重要。LAPP 东南亚在东盟地区供应这些产品,并拥有区域库存,与专注于 100、400 和 800 千兆位光纤的专业网络供应商合作,而这方面有意超出 LAPP 在此的范围。

高密度人工智能机架的电源和支持布线有哪些变化?

当从传统企业负载转向人工智能训练和 GPU 托管配置文件时,机架边缘会发生三件事。

首先是每个机架的功率。与传统企业负载相比,人工智能构建往往会消耗更多的每个机架电流,具体数字取决于 GPU 数量、加速器代次和设施电源配置。这会改变馈线横截面、母线规格以及机架所需的配电线路数量。尺寸是一个特定于设施的计算,而不是一个行业范围的数字。

其次是机架内铜缆的作用。高速机架间光纤越来越多地转向光纤或直连铜缆架构,这由交换机和服务器设计选择驱动。铜跳线仍用于管理网络、BMC 和 IPMI 运行以及较短的机架内链路。为管理网络角色指定正确的 ETHERLINE® Cat.6A 或 Cat.7 跳线与在机架之间指定光纤或 DAC 干线是不同的决定。请浏览LAPP 东南亚电子商店上的ETHERLINE® Cat.6A 选项,了解 LAPP 数据通信目录涵盖的产品。

第三是电缆布线空间。高密度机架依赖于工程气流来保持 GPU 温度在规定范围内。任何阻碍机架边缘或后部气流空间的布线都可能损害冷却能力。电缆管理必须保持机架和机排设计的气流几何形状完整。

如何防止高电流电源和人工智能网络电缆之间的电磁干扰?

高电流电源馈线靠近数据线运行是高密度机架引入的电磁干扰风险。经典的缓解措施适用,并有一些值得为人工智能构建特别指出的具体措施。

隔离。保持电源和数据电缆运行之间的最小距离是第一道防线。如果机架空间不允许足够大的距离,则电源和数据并行运行应保持较短,并且交叉应成直角。这不是新建议,但在机架密集时更容易违反。

屏蔽。对于无法避开电源的线路,屏蔽数据电缆是第二道防线。ETHERLINE® Cat.6A 和 Cat.7 工业以太网电缆类型提供屏蔽结构,适用于非屏蔽跳线不足的环境。

电源侧结构。馈线电缆结构也对辐射噪声方面至关重要。馈线运行的电源和控制电缆选择应与电流和安装环境匹配,并根据实际应用选择横截面、绝缘层和外护套。LAPP 电源和控制电缆目录列出了可用于这些运行的产品,并且LAPP 东南亚电子商店电源和控制搜索是东盟地区指定商查找区域库存的地方。

接地。良好的接地方案是第三道防线,它涵盖了电源和数据电缆选择。屏蔽终止、设备接地以及从机架接地到设施接地的路径都对数据层出现的电磁干扰至关重要。

LAPP 在高密度机架中的适用范围:电源、管理布线和预组装线束

LAPP 产品在人工智能机架中的适用范围在于电缆组合的电源和支持侧,而不是高速机架间光纤。

在电源方面,ÖLFLEX® 电缆涵盖机架馈线和机架内配电。该目录涵盖了通常为工业和数据中心电源运行指定的结构、导体横截面和绝缘系统。实际的 SKU 取决于设施的电压、电流和规范要求,这些都由LAPP 行业和解决方案概述以及每个产品目录页面中规定。

在管理铜缆方面,ETHERLINE® 电缆涵盖 Cat.6A 和 Cat.7 跳线和链路,通常用于 BMC、IPMI 和管理网络连接。如果机架内部需要较短的高速铜链路,则可以使用 Cat.8 ETHERLINE® 选项。LAPP 数据通信系统目录列出了产品系列和屏蔽选项。

在组装方面,LAPP 线束解决方案涵盖用于可重复部署的预组装电缆组件。电缆、连接器和组装来自同一供应链,因此线束作为经过测试的单元出厂。对于东盟数据中心运营商部署一排相同机架的情况,节省的调试时间和返工成本来自工厂测试的线束,而不是现场构建的运行。

LAPP 在此处未指定的是机架间高速光纤。100、400 和 800 千兆位互连、光收发器和直连铜缆干线是专业网络供应商的领域。本文的作用是底层的电源和支持电缆组合。

在电缆管理方面应为哪些方面进行未来验证:更高负载、液体冷却还是布线密度?

未来验证问题并非抽象。人工智能机架密度正处于一个将在下一次设施更新时有所不同的轨迹,今天选择的电缆管理策略应为此留出空间。

更高负载。人工智能超大规模和托管方面的每个机架功耗呈上升趋势,电缆管理基础设施必须为更高容量的馈线留出余地,而无需返工。为电流额定值的下一步(不仅仅是现在)设计电缆桥架和电缆梯架路径是处理此问题的实用方法。

液体冷却。许多人工智能构建正在从纯空气冷却转向混合液体-空气或直接芯片液体冷却。电缆布线必须预测液体分配管道、歧管服务通道以及液体冷却机架引入的后部空间几何形状。基于纯空气假设设计的电缆管理将在安装液体分配时碍事。

布线密度。随着光纤承担更多的机架间光纤负载,管理铜缆运行并未消失,而是整合了。路径仍然需要支持跳线数量,同时为共享相同桥架的光纤和直连运行留下服务通道。LAPP 亚太行业和解决方案中心是匹配产品系列与部署的起点。

与我们的工程师交流

如果您正在为东盟地区的新人工智能训练机架、GPU 托管机排或超大规模扩展指定布线,请咨询我们的工程师。我们可以根据尺寸确定 ÖLFLEX® 电源馈线,确定 ETHERLINE® 管理铜缆的范围,并在合适的情况下,通过 LAPP 线束解决方案将机架侧运行打包成工厂制造的组件。我们尊重您的网络供应商在 100、400 和 800 千兆位光纤方面的意见,并专注于电源和支持方面。

请访问e.lapp.com/apac/contact联系 LAPP 亚太团队,或从 LAPP 行业和解决方案中心开始,确定与您的构建匹配的电缆组合。