``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

适用于食品饮料应用的可靠电缆解决方案

虽然每个需要布线的行业都有其独特的需求,但没有一个行业像食品和饮料行业那样严格。可以理解,在生产供人类消费的产品时,生产的每个环节都必须符合 FDA、ECOLAB 或卫生设计标准,以确保消费者安全。

因此,选择正确的电缆解决方案充满了挑战。LAPP 作为市场领导者脱颖而出,提供您可以信赖的卓越品质和耐用性。在为我们行业的客户开发卓越的产品之前,我们彻底审查了在食品准备场所布线可能遇到的每一个挑战。然后,我们投入到创新过程中,设计出能够满足并超越以下要求的解决方案:

耐侵蚀性清洁剂

在食品和饮料行业,清洁和卫生对于防止污染和保证安全至关重要。因此,包括电缆在内的机械设备会定期进行细致的清洁程序,这可能占据一天中长达 30% 的时间。这些程序通常涉及使用侵蚀性清洁剂、刷子干洗、高压湿洗、使用干冰喷射设备或使用高温蒸汽,所有这些都旨在有效去除食物残渣、微生物和其他潜在污染物。不耐这些清洁剂的电缆可能会腐蚀、降解或遭受其他形式的损坏,导致设备停机或对操作员造成潜在的健康危害。

作为 Safe Food Factory 的成员,我们的电缆经证明能够承受行业清洁过程中常用的物质(例如,碱液、非常热的水、清洁剂和消毒剂),从而确保设备的耐用性、安全性和最终的使用寿命。

耐生物油、脂肪、水果和乳酸

在这个行业中,接触各种生物油、脂肪、水果和乳酸是很常见的。这些物质通常对电缆、电线和密封套中常用的一些材料具有腐蚀性或破坏性。例如,生物油和脂肪会损害传统电缆的完整性,导致随着时间的推移而降解。此外,乳酸和水果中的酸会与某些材料发生负面反应,导致腐蚀或故障。这可能会导致安全性受损、生产停机以及昂贵的更换或维修。

耐温

耐温性是用于消费品生产的电缆和电线的一项关键属性。这是因为这些组件通常在温度变化多端的环境中运行,从非常冷的存储区域到极其热的生产线。没有足够耐温性的电缆在寒冷条件下可能会变脆,或者在炎热环境中会变得过软,从而导致潜在的断裂或损坏,这可能会中断生产。

此外,在巴氏杀菌和灭菌等需要高温的工艺中,电缆和电线需要保持其功能和安全性。Lapp 设计的电缆具有高耐温性,可承受各种温度,无论运行环境如何,都能确保其耐用性和可靠性。

防水

可以理解,食品准备区域的电缆和电线必须防水,原因有几个。该行业的生产频繁涉及大量使用液体,从主要成分到日常卫生程序中使用的清洁和消毒剂。这些物质很容易接触到电缆、电线和密封套,因此它们必须防水,以防止短路或电气故障,从而可能中断操作或危及生命。

如果使用不合适的电缆,水分还会随着时间的推移导致腐蚀和降解。防水功能对于防止电缆对食品产品造成任何污染至关重要。

防锈

铁锈,即氧化铁,是腐蚀的产物,通常由长时间暴露在水分或特定化学物质中引起,这在食品制备中都很常见。铁锈会严重损害电缆的完整性,导致可能的断裂、故障,并增加污染风险,这在一个受最严格卫生和安全法规管辖的行业中是不可接受的。此外,铁锈还可以充当导体,可能导致短路和其他电气问题。

总的来说,食品和饮料行业在电缆的选择和使用方面提出了一些最具挑战性的要求。暴露于侵蚀性清洁剂、生物油、脂肪和酸、极端温度波动以及防水和防锈的必要性等因素都导致了该行业的复杂需求。

LAPP 凭借其对质量和创新的承诺,提供卓越的电缆解决方案,旨在满足并超越这些独特要求,提供无与伦比的耐用性、安全性和可靠性,从而确保您的食品和饮料生产设施的无缝运行。

欲了解更多信息,请随时通过 sales_jjls@jjsea.com 联系我们或访问我们的电子商店