``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

智能数据中心布线如何在东南亚为机架散热并消除延迟?

东南亚的科技圈一片火热。到 2030 年,数据中心 投资预计将增加一倍以上,其中大部分资金将涌入紧凑型“边缘”设施。这些本地枢纽对于驱动人工智能、流媒体和即时金融交易至关重要。

然而,在这场革命的服务器机房中隐藏着一个肮脏的秘密。当您将 300 千瓦的高性能设备塞进为 150 千瓦设计的机房时,您就制造了一个定时炸弹。每分钟的停机时间可能造成数万美元的损失,而两个最大的罪魁祸首是无声杀手:热量和延迟。

您的 数据中心布线 不再仅仅是管道;它是决定您的设施是运行凉爽快速还是高温缓慢的关键环节。以下是正确布线的方法。

边缘计算的两个敌人:热量和延迟

1. 为什么边缘数据中心会过热

简单的答案是密度。近年来,每个机架的平均功率急剧上升,设计从大约 5-10 千瓦攀升至新边缘部署中每个机架高达 50 千瓦。这造成了完美的散热问题:

电缆堵塞

厚重的传统铜缆束就像一堵墙,阻挡冷空气到达您的服务器。旧电缆上的 PVC 护套更糟——它们就像给带电电线盖上了羽绒被,会积聚热量。这不仅仅是不便;它会主动缩短您设备的寿命。电子设备中有一个常见的规则:操作温度每升高 10°C,您的硬件寿命可能会缩短多达 50%。

PoE 的兴起: 

随着越来越多的设备(如安防摄像头和无线接入点)直接由 以太网供电 (PoE) 供电,数据电缆本身成为热源。当这些电缆捆绑在一起时,热量会积聚,这可能会降低网络性能,甚至随着时间的推移损坏电缆护套。

热带气候: 

在东南亚潮湿的环境中,通风不良的机架中的单个热点可能很快导致冷凝,从而引发短路和硬件故障。

严格的防火规范: 

监管机构正在采取严厉措施。例如,新加坡民防部队 (SCDF) 对空气处理(增压)空间中的布线有严格的防火规范要求,要求使用不产生有毒烟雾的材料。

2. 网络延迟从何而来

延迟是数据传输中的延迟,在边缘计算领域,每一微秒都至关重要。滞后的网络意味着金融科技应用程序的交易缓慢,或者媒体服务的流媒体卡顿。对于高频交易或实时欺诈检测等应用程序,即使是微小的延迟也可能产生巨大的经济影响,因为这些系统的成功需要以最小的延迟处理大量数据。延迟的主要原因是物理的:每增加一米铜缆,每一个低效的交换机,以及每一个制作粗糙的光纤连接都会增加微小的延迟,从而损害性能。

智能数据中心布线:您的第一道防线

通过更好的电源布线对抗热量

您无法改变物理定律,但您可以选择与它们协同工作的材料。实现更好热管理的解决方案是使用现代高性能电源线,并带有低烟无卤 (LSZH) 护套。

LAPP 的 ÖLFLEX® LSZH 电源线专门为此挑战而设计。它们符合严格的 CPR Cca 消防安全等级,这意味着它们可以减少火焰蔓延并具有更小的直径。

电缆护套类型 典型捆绑直径* 烟雾和毒性 防火安全等级 (CPR) 气流和冷却 最适合…
传统 PVC 26 毫米 浓烟,腐蚀性 Eca 逐步淘汰
LSZH CPR Cca 22 毫米 低烟,无腐蚀性 Cca-s1-d1-a1 良好 现代边缘,立管
LSZH CPR B2ca 21 毫米 极低烟,无腐蚀性 B2ca-s1-d0-a1 最佳 任务关键型白色空间

典型 24 芯捆绑的比较。直径越小意味着绝缘层质量越轻,气流越好。

这实际意味着什么: 以前可容纳 100 根旧 PVC 电缆的电缆桥架,现在可以安全地容纳 125 根我们 Cca 级的 LSZH 电缆,且功率容量相同。这意味着气流通道增加了 25%,而无需在新的机架或围护结构上花费一分钱,直接提高了您的电源使用效率 (PUE) 并降低了运营成本。

通过预端接光纤消除延迟

对于高速数据,铜缆有其局限性。边缘设施中低延迟性能的明智做法是直接采用 400G 或 800G 光纤骨干网。

但并非所有光纤都相同。最大的性能杀手是插入损耗——在每个连接点发生的信号衰减。解决方案是使用工厂制造的预端接光纤主干。

我们的 HITRONIC® MPO/MTP 光纤主干在清洁、受控的工厂环境中进行端接和测试,以保证超低信号损耗 (≤0.35 dB)。这确保您的网络符合严格的 IEEE 损耗预算,并从交换机到交换机实现单一、干净的运行。MPO-12、MPO-16 或 MPO-24 主干的选择通常取决于您的交换机端口配置和所需的机架密度。MPO-24 为尖端交换机提供最高密度,而 MPO-12 则是许多应用的灵活主力。

更妙的是,与现场端接相比,使用预端接主干可以缩短高达 70% 的安装时间。当您的收入取决于数据中心的上线时,这不仅仅是节省时间;这是一项巨大的财务胜利。

不要为今天布线。为 2030 年布线。

数据中心建设中的一个关键错误是只根据当前需求进行设计。网络速度正在加快,从 400G 到 800G 甚至 1.6T 以太网的飞跃即将到来。无法处理这些未来速度的布线系统将在短短几年内需要进行极其昂贵的“拆旧换新”操作。

物理层的前瞻性是您可以做出的最明智的投资之一。这意味着:

  • 对于光纤: 现在安装更高级别的 OM5 多模光纤可以提供支持未来 400G 和 800G 标准所需更长距离的带宽,为您提供比旧 OM4 光纤更大的灵活性。
  • 对于铜缆: 尽管 Cat6A 是现代数据中心的最低要求,但考虑为短距离、机架内连接使用 Cat8 可以让您为高性能服务器将需要的 25G/40GBase-T 以太网速度做好准备。

通过现在对更高规格的布线进行少量额外投资,您可以建立一个有韧性的基础,可以适应下一代技术,而无需进行大规模升级。

边缘数据中心的快速规格清单

不要将您的性能寄托于运气。在规划下一次构建或升级时,请使用此清单。

  • 负载和长度: 仔细计算您的电力需求。将您的铜缆运行长度控制在 30 米以下,以最大程度地减少热量和信号损耗。
  • 防火等级: 在您的白色空间中,坚持使用 Cca 级 LSZH 电缆或更高级别的电缆。确保您有 IEC 60332-3 测试文件供审核员查阅。
  • 桥架填充: 将您的电缆桥架填充率控制在 40% 以内。这对于保持气流和防止热点至关重要。
  • 应力消除: 每根电缆都应通过适当的应力消除接头进行支撑,并通过高架地板下的保护性导管敷设,以防止损坏。
  • 预端接: 为您的告诉链路指定工厂制造的 MPO-16 或 MPO-24 光纤主干。它节省时间,减少错误,并保证性能。

针对棘手问题(常见问题解答)的直截了当的答案

LSZH 布线在东南亚各地都是强制性的吗?

在新加坡和印度尼西亚,在增压空间中是法律要求。在马来西亚和其他地区,防火规范强烈推荐使用。任何新建筑物的安全选择都是默认使用 Cca-LSZH 以符合规定并面向未来。

什么时候应该使用 MPO 光纤连接器而不是标准 LC?

LC 连接器适用于高达 25G 的链路。但对于现代 400G 或 800G 网络,您需要 MPO-12、MPO-16 或 MPO-24 连接器的密度,以通过单根电缆高效传输所有数据。

预端接光纤布线真的值得吗?

绝对值得。对一个 500 端口数据中心进行的真实世界分析显示,预端接节省了超过 10 天的安装工人工时(节省了 14,000 美元),并使该设施能够提前三周开始向客户计费。投资回报在第一个月就实现了。

结论:不要让布线成为您的败笔

过热的机架、丢包和项目延误并非边缘化不可避免的副作用。它们是糟糕的数据中心布线策略的症状。

通过做出明智的、预先的决策——在设计时考虑到卓越的热管理、低延迟性能和消防安全合规性——您可以构建一个凉爽、快速、比计划提前几周创收的数据中心。

准备好设计一个不会让您陷入困境的数据中心了吗? 向 LAPP 索取 免费的边缘数据中心布线审计。我们的工程师将帮助您模拟桥架填充、计算损耗预算,并为您的下一个项目建立明确的投资回报案例。