``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

智能生产线电磁兼容屏蔽:消除信号噪声的四步指南

您在马来西亚的新型拣放机器人速度很快,但却不断掉落零件。夹持器、PLC 逻辑和视觉系统都正常。罪魁祸首是什么?主传送带上的变频器 (VFD) 喷射出电气噪声,通过接地不良的屏蔽电缆耦合到夹持器传感器中。

在高速自动化单元中,电机和驱动器产生的电气噪声是不可避免的。这种“隐形”干扰会破坏低压信号和工业以太网,导致间歇性故障,从而降低正常运行时间。有效的 EMC(电磁兼容性)不仅仅是选择合适的电缆;它关乎设计一个完整的系统。以下是一个实用的四步方法,可以从源头阻止噪声,让您的信号平稳运行。

EMI 为何重要:生产线上的隐性成本

由机械臂 EMI 引起的间歇性、难以诊断的故障会带来切实的业务成本:

  • 可用性: 每个“幽灵错误”都会导致生产线停工。这些无法追踪的故障会浪费工程师数小时的时间,并严重影响您的 OEE(设备综合效率)。
  • 性能: 信号噪声会导致数据重试或机械迟滞,直接影响循环时间和吞吐量。
  • 质量: 损坏的视觉或传感器数据会导致抓取不良、焊接不一致以及昂贵的返工或报废。

了解机器人单元中的 EMI:无形威胁

变频器(VFD)、伺服驱动器和开关电源就像小型无线电发射器一样。它们将高频噪声注入电缆(传导干扰),并通过空间辐射电磁场(辐射干扰)。虽然驱动器本身可能容忍这种噪声,但您的敏感编码器、传感器和以太网通信却不能。

解决方案是为屏蔽电流提供低阻抗、连续的接地路径,并结合良好的物理隔离。对于系统级规则,PROFINET 布线和互连指南是关于正确屏蔽和布线的重要资源。

EMC 屏蔽最佳实践:应该做和不应该做

为了方便快速参考,以下是在任何机器人应用中实现强大 EMC 性能的核心原则

最佳实践(低阻抗路径) 常见错误(高阻抗路径) 重要性
使用带有编织和箔层屏蔽的电缆。 在运动中使用非屏蔽或仅箔层屏蔽的电缆。 提供宽带噪声保护和机械耐用性,以抵抗 VFD 干扰。
使用 360° EMC 压盖或连接器端接屏蔽层。 不正确或不完整的屏蔽层端接。 未接地的屏蔽层无效;不良连接可能充当天线,加剧噪声问题。
在走线槽中分离电源线和信号线。 高压电源线和以太网线并行铺设。 防止高功率噪声耦合到敏感的低压信号中。

您的稳健 EMC 屏蔽四步法

第 1 步:选择具有编织层和箔层的电缆,实现全频谱屏蔽

箔层屏蔽提供接近 100% 的覆盖率,非常适合阻挡高频噪声。镀锡铜编织层为噪声排到地面提供低电阻路径,并提供更好的机械耐久性。最好的机器人电缆结合两者,提供宽带保护。目标是高编织覆盖率(>85%)和坚固的 PUR 护套,以延长使用寿命。

推荐 LAPP 电缆:

  • ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP (用于伺服/电机电源)
  • ETHERLINE® TORSION Cat.7 (用于扭转应用中的数据)

第 2 步:确保牢固的 360° 屏蔽连接到地

没有正确接地连接的屏蔽电缆与未屏蔽电缆没有区别。为了使屏蔽层有效,它必须通过大面积(360°)连接到接地,形成低阻抗路径,使电气噪声安全消散,防止它干扰内部信号导体。

第 3 步:使用 EMC 压盖实现快速、可靠的 360° 端接

适当的 EMC 电缆压盖可使低阻抗 360° 连接可重复且可靠。SKINTOP® MS-M BRUSH 通过数千个导电弹簧刷元件直接夹在屏蔽层上,确保电缆进入机柜时实现快速、全周长的接触。这提供了一个整洁、低电阻的连接,同时还包括应力消除功能。

浏览: LAPP 网上商店中的 EMC 电缆压盖

第 4 步:分开布线“嘈杂”和“安静”电缆

物理隔离是最简单有效的 EMC 策略之一。将高压电源电缆(嘈杂)与编码器、传感器和以太网电缆(安静)物理分离。在并行布线时保持清晰的距离,如果路径必须相交,则以 90° 角交叉电缆。

使用 LAPP 构建完整的 EMC 屏蔽系统

  • 电缆: 屏蔽、PUR 护套、机器人专用电缆,如 ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 和 ETHERLINE® TORSION。
  • 压盖: SKINTOP® MS-M BRUSH 用于在机柜入口处进行快速、可靠的 360° 连接。
  • 连接器: EPIC® 金属外壳圆形连接器可保持屏蔽层的连续性直至设备。

需要帮助绘制整个信号路径吗? 请联系 LAPP 进行快速 EMC 评估。

EMC 屏蔽:常见问题 (FAQ)

什么是地线回路? 

当不同的接地点的电位不同时,可能会发生接地回路,导致不必要的电流在屏蔽层中流动。在自动化中实现高频抗扰度的最佳实践是确保您的设施中有一个坚固的等电位连接系统。

箔层有用吗?或者我应该总是选择编织屏蔽? 

两者都至关重要。箔层屏蔽擅长阻挡非常高的频率,而编织层则提供低电阻的接地路径,并且对较低频率的效果更好。高性能机器人电缆使用两者实现全频带屏蔽。

底线:停止追逐“幽灵”错误

EMI 引起的故障会严重影响生产力。通过实施系统方法——采用高质量的编织和箔层屏蔽电缆、通过 EMC 压盖进行 360° 端接以及规范布线——您的机器人信号将保持清晰,您的生产线将以最佳性能运行。

今天就联系我们