``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

EPIC® M23 连接器:工业自动化领域的主力连接器

在生产班次进行到一半时,伺服连接器松动会发生什么?生产线停产,轴失去位置,技术人员在高峰产出期间打开控制柜。EPIC® M23 连接器是为解决这个问题而制造的 23 毫米圆形连接器。它们用于伺服电机、反馈系统和运动控制应用中,在这些应用中,安全锁定、密集引脚布局以及连续振动下的可靠接触是不可妥协的。M23 提供 SIGNAL、POWER 和应用特定的插芯型号,其精确的触点数量、电流、电压、IP 等级和插拔次数取决于所选的插芯、外壳和端接方式。对于您设想的部件,请对照LAPP SEA 网店 M23 列表EPIC® 圆形连接器指南确认规格。

对于东盟地区的机器制造商和自动化工程师而言,M23 外形尺寸已成为工业运动控制中广泛使用的连接器格式。它的大小适用于伺服系统所需的高引脚数,专为包装线和半导体处理器的振动特性而设计,并与在同一工程范围内发货的电缆集成在一起。LAPP 设计和制造电缆和连接器,因此为伺服项目指定的 EPIC® M23 连接器与连接到它的 ÖLFLEX® SERVO 电缆来自同一个工程团队。

为什么 M23 是伺服电机的正确连接器?

伺服电机存在特定的布线问题。它们位于连续振动的高柔性驱动器末端,同时处理电源和反馈信号,并且位于空间狭小且 EMC 要求严格的机箱内。M23 外形尺寸就是为此环境而开发的。23 毫米圆形外壳在振动下牢固锁定,可容纳足够密集的插芯配置,用于多通道信号和电源,并且能够承受连续运动循环。

EPIC® M23 与通用圆形连接器有三点不同。螺纹耦合通过重复运动循环保持接触完整性,这在轴每班次反向数千次时非常重要。单个 M23 外壳接受用于 SIGNAL、POWER 和组合应用的不同插芯配置,因此一个连接器系列涵盖了机器制造商大部分的运动控制堆栈。EPIC® M23 组件是根据 IEC 61984 要求选择的,其认证和额定值在LAPP 在线目录中特定部件页面上得到确认。

对于东盟地区的半导体处理机、包装线和内部物流机器,这三个因素是 M23 广泛使用的原因。

如何在 EPIC® SIGNAL 和 POWER M23 之间进行选择?

SIGNAL 与 POWER 的选择通常比看起来更清晰。首先要问的问题是电缆中流过什么。

EPIC® SIGNAL M23 专为低电流高引脚密度而设计。来自编码器和解析器的反馈信号、低电流控制线和数字通信总线通过 SIGNAL 插芯干净地运行。如果您的应用是反馈或信号,SIGNAL 就是答案。

EPIC® POWER M23 专为高电流低引脚数而设计。伺服电机电源线、驱动输出级和三相电机连接通过 POWER 插芯运行。如果您将实际电流输送到电机,POWER 就是答案。

不那么明确的是混合应用。一些伺服系统在单根电缆上同时传输电源和反馈,将它们分离成两条 M23 线还是组合成一个混合插芯,这取决于具体的应用。EPIC® 工业连接器亚太概述列出了各种型号,对于临界情况,我们您所在地区的工程团队可以确认哪种插芯与您的电机和驱动组合匹配。

线缆和连接器一站式采购:M23 与 ÖLFLEX® SERVO 和 ETHERLINE® 配对

从 LAPP 购买线缆和连接器的优势在连接器连接到高柔性线缆时表现得最为明显。ÖLFLEX® SERVO 线缆专为伺服应用的弯曲和扭曲循环而设计,ETHERLINE® 线缆支持自动化系统中的工业以太网通信。当连接器和线缆来自同一来源时,应力消除几何形状、导体横截面和屏蔽方案都是根据相同的参考设计,而不是在两个供应商的公差之间组装。

对于东盟地区的机器制造商来说,这种单一来源配对减少了项目中的三个阻力来源。采购时间,因为一个工程联系人处理连接器、线缆和组装查询。规格风险,因为线缆横截面和连接器触点额定值是根据同一数据集进行检查的。以及交货时间,因为 LAPP SEA 为 EPIC® 连接器和通常用于运动控制的 ÖLFLEX® 线缆型号储备了区域库存。

浏览LAPP SEA 电子商店中的 ÖLFLEX® SERVO 线缆ETHERLINE® 选项,以根据您的设计确定库存情况。

您应该指定什么样的 IP 等级和插拔次数?

这正是许多连接器规格出错的地方。没有单一的“M23 IP 等级”或“M23 插拔次数”可引用,因为两者都取决于三个因素:插芯、外壳和端接类型。机器侧的连接好的 M23 外壳可能具有一个 IP 等级;相同插芯但使用不同电缆密封套的可能具有另一个。插拔次数的预期因触点电镀和端接质量而异。

正确的指定方法是从应用开始。连接器将面临最恶劣的环境暴露是什么?压力冲洗、溅水、偶尔灰尘或浸没。这定义了您的最低 IP 目标。连接器将多久插拔一次?传感器上每季度维护一次的连接器与每日更换工具支架内的连接器规格不同。您的装配工对哪种端接方式感到满意?压接、螺钉或焊接都具有不同的循环范围。

有了这三个答案,LAPP 在线目录中的 EPIC® 圆形连接器将为您指出匹配的确切部件型号,并且每个 SKU 的数据表将为您提供经过验证的 IP 和插拔次数数据。EPIC® M23 外壳参考 IEC 61984 工业圆形连接器。适用于您的部件的认证详情在目录页面上确认,而不是在单一文章级别的声明中。

与我们的工程师交流

如果您正在为伺服或运动控制项目指定 M23,并希望确认正确的 SIGNAL 或 POWER 插芯、匹配的 ÖLFLEX® SERVO 或 ETHERLINE® 电缆以及组装方法,请与我们的工程师交流。我们可以根据您的应用,为您量身定制连接器、电缆和端接方式,并提供来自 LAPP SEA 在新加坡、马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚和菲律宾的区域库存和工程支持。

请访问e.lapp.com/apac/contact联系 LAPP 亚太团队,或浏览LAPP SEA 电子商店中的 EPIC® M23 列表,开始规格讨论。