``` ``` Skip to content
Lapp Singapore Pte Ltd
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

ETHERLINE® PROFINET:指定 PROFINET 电缆时有哪些变化

PROFINET A 型、B 型和 C 型电缆有什么区别?A 型电缆是固定安装电缆,用于静态电缆桥架和导管敷设。B 型是柔性电缆,额定可进行偶尔移动,适用于机柜到机器的下降线或铰链式面板门。C 型是连续挠性电缆,设计用于拖链、机器人电缆整理包和其他重复运动的安装。针对占空比指定错误的类型是导致 PROFINET 在使用中性能不佳的常见原因。

对于西门子主导平台的控制工程师、PLC 程序员和系统集成商而言,PROFINET 并非泛泛而谈的带绿色护套的工业以太网。PROFINET 电缆带有涵盖导体直径、屏蔽、护套颜色和结构等级的 PI 一致性规范,电缆的选择决定了网络在安装生命周期内的功能。缆普(LAPP)在同一个工程项目下生产用于 PROFINET 的电缆和连接器,ETHERLINE® PN 系列涵盖 A 型固定安装、B 型柔性电缆和 C 型连续挠性电缆变体,而 ETHERLINE® ROBOT PN 系列则通过了高循环拖链和扭转应用的认证。

PROFINET A 型、B 型和 C 型电缆有什么区别?

A 型电缆用于固定电缆桥架、导管和安装后不移动的敷设。A 型电缆可以使用实心铜导体,这样可以在更长的敷设距离上改善衰减,但无法承受安装后反复弯曲。

B 型电缆用于偶尔移动。可开合的柜门、可铰接的机器防护装置以及在安装寿命期内移动几次的下降线是 B 型电缆的典型应用场景。B 型电缆使用绞合铜导体,结构比 A 型稍柔韧。

C 型电缆用于连续运动。AS/RS 装置和堆垛起重机中的拖链、机器人电缆整理包和 AGV 立柱是 C 型电缆的占空比。C 型电缆(包括机器人型,如 ETHERLINE® ROBOT PN)使用细绞合铜导体、特定的绞合长度以及专为反复弯曲和扭转设计的耐磨护套。具体的弯曲半径和公布的循环计数来自电缆数据表。

风险模式是一致的。拖链中的 A 型电缆通常在设计寿命内失效。固定托盘中的 C 型电缆对于占空比来说是过度规定,浪费了资本成本。正确的答案是根据运动环境匹配电缆类型,而不是为了“安全”而默认选择最高类型。

何时应指定 4 芯 100 Mbit/s 与 8 芯千兆 PROFINET?

PROFINET 支持两种电气格式。标准 100 Mbit/s PROFINET 运行在 2 对(4 芯)电缆上。千兆 PROFINET(基于千兆以太网的 PROFINET)运行在 4 对(8 芯)电缆上,与标准 Cat.6 或 Cat.6A 办公以太网相同,但符合 PROFINET 规范。

这个决定取决于网络架构,而不是电缆。如果拓扑结构在每个段都锁定为 100 Mbit/s 并且没有迁移计划,则 4 芯 PROFINET(Cat.5e 等级)是正确的规格。如果拓扑结构包含任何千兆位节点(通过相同 PROFINET 主干的机器视觉、集成商指定为千兆位的 IRT 运动控制或计划迁移到千兆位骨干),则规格将变为 8 芯(Cat.6 或 Cat.6A 等级)。

隐藏的陷阱是选择在电缆规格时就被锁定。4 芯 PROFINET 敷设无法在不重新铺设电缆的情况下升级到千兆位。在安装时为可能迁移的敷设(通常是主干和高带宽机器组)指定 8 芯电缆比两年后重新铺设电缆便宜得多。

有关工业以太网电缆和终端的更广泛单一来源故事,请参阅 集成连接 博客,其中更详细地介绍了采购模式。

ETHERLINE® PROFINET 系列:Cat.5e 用于标准下降线,Cat.6A / Cat.7 用于更高带宽,ROBOT 用于拖链

ETHERLINE® PN 系列根据性能等级和占空比进行构建。Cat.5e PROFINET(固定、FLEX 或 FC 结构的 ETHERLINE® PN Cat.5e)涵盖标准 100 Mbit/s 下降线。Cat.6A PROFINET 增加了千兆位性能,适用于视觉和 IRT 级运动控制。Cat.7 变体(如 ETHERLINE® PN Cat.7 FRNC FLEX)则将带宽推向更高,并为要求最严苛的安装提供了更严格的外部串扰裕度。

对于拖链、电缆整理包和连续运动敷设,ETHERLINE® ROBOT PN 系列是专用的 C 型变体,具有针对拖链弯曲和扭转占空比公布的循环额定值。采购模式是在固定拖盘上指定 A 型,在铰链式柜门处升级到 B 型,并将 C 型/ROBOT 保留给实际连续移动的敷设。

配套的连接器端与电缆同样重要。EPIC® 数据连接器,用于 100 Mbit/s PROFINET 的 M12 D 编码和用于千兆级 PROFINET 的 M12 X 编码,完善了通道。根据电缆一致性等级指定连接器是使安装通道保持在 PI 一致性范围内的最可靠方法。

如何验证 PROFINET 网络在运行中保持健康?

PROFINET 电缆健康状况不是一次性的调试测试。第一天通过的通道报告并不意味着两年后经过振动、热循环和化学暴露,通道仍能符合要求。诚实的答案是在规范阶段指定网络监控,而不是在发生故障后才临时添加。

正如 GUARD 产品页面所述,电缆监控工具(如 ETHERLINE® GUARD )可在 PROFINET 网段健康状况和表面退化指标导致网络中断之前进行监控。在安装时指定 GUARD 为操作团队提供了基线和趋势,而不是传统通道测试仪报告的二元工作/中断状态。同样的原则也适用于有源基础设施:具有托管诊断功能的工业级 PROFINET 交换机(如 ETHERLINE® ACCESS 系列)为每个端口而不是每个网段提供了链路健康状况的闭环。

采购信号很简单。如果生产线无法承受因电缆故障导致的意外停机,则物料清单应在安装时包含监控,而不是在第一次停机促使讨论之后再考虑。

咨询我们的工程师

PROFINET 电缆规格是按网段决策(类型、一致性等级、芯数、监控),而不是按类别选择。缆普东南亚 PROFINET 团队可以与您的控制和集成团队合作,审查架构,并为每个网段制定符合运动环境、带宽和生命周期监控计划的规格。 请咨询我们的工程师 有关您的 PROFINET 规格、现有网段审核或任何具体的 A/B/C 型问题。