``` ``` Skip to content
Lapp Singapore Pte Ltd
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

工业数据传输的下一代以太网

自20世纪70年代首次推出以来,以太网一直是楼宇和办公室中广泛使用的通信工具。作为一种有线局域网(LAN)电缆,以太网在基于铜的数据传输中传统上提供最高的传输速度和稳定性。

然而,通过工业电缆进行数据传输的现代需求不仅仅是高速。下一代以太网正在彻底改变工业环境中的数据传输。

随着工业4.0和物联网(IoT)的出现,真正集成的数据网络所带来的优势已显而易见。同样清楚的是,为了实现最大的效益,楼宇和办公网络中的IT系统需要与工业机器网络融合。传统的以太网系统对工业环境的挑战不具备弹性,因此必须为更具挑战性的应用重新构想它们。

如今,我们的工业以太网电缆超越了通常的期望范围。工业以太网电缆的开发符合所有二级和三级安全标准,可在恶劣的工业环境中(无论是干燥还是潮湿)使用,并且能抵抗电磁干扰甚至火焰。传输速率也大大提高,这意味着可以达到高达10,000 Mbit/s(千兆以太网)的速度。

工业以太网布线的用例多种多样:从现场和控制层到企业管理层。工业以太网提供无缝的实时网络基础设施,还提供非常大的网络地址空间,可以轻松扩展和分段。以太网可以促进以高达40 Gbit/s的速度在几乎无限的地址空间中传输大量数据。

我们在这里谈论的不仅仅是有线网络——新一代以太网可以传输到复杂的智能无线网络,将通信的可能性拓展到前所未有的程度。

联系我们,了解您的网络是否能从我们的专业知识中受益。