``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

现场可插拔工业连接器:加快内部物流部署

您应该在何时使用现场可连接工业连接器,而非工厂压接线束?当现场端接的灵活性比工厂组装电缆的可重复性更重要时,请指定现场可连接连接器,通常是 EPIC® 螺钉端接外壳或 M12 现场可接线版本。现场可连接是以下情况的正确选择:内部物流调试中布局后期更改;AGV 和 AMR 现场服务中停机时间取决于损坏电缆的更换速度;以及任何工厂组装线束的交付周期会导致项目超出承诺日期的部署。

对于东盟地区的现场调试工程师、内部物流维护负责人和 OEM 电气设计师来说,实践中失败的框架是将现场可连接连接器视为工厂压接线束的廉价捷径。它们不是捷径。它们是针对不同工作的不同工具。LAPP 在一个工程计划下生产电缆、连接器和电缆接头,而 EPIC® 螺钉端接和 M12 现场可接线系列与工厂线束一起作为同一工具包的一部分。本指南将介绍何时选择现场可连接是正确的,何时是错误的,以及 EPIC® 系列如何适应内部物流规范环境。

什么是现场可连接连接器?何时应指定它?

现场可连接(也称为现场可接线)连接器是一种外壳,旨在让安装人员在现场端接电缆,而不是从工厂接收预端接组件。该外壳可接受特定范围的电缆直径,导体连接到螺钉端子或绝缘位移触点,并且组件通过应力消除和电缆密封套封闭,当按照规范组装时,可以保持额定 IP 防护。

选择指定现场可连接连接器取决于四个问题:

  • 电缆订购后布局会发生变化吗?
  • 团队是否需要在服务中更换损坏的电缆,而无需等待工厂交货时间?
  • 电缆长度是否变化太大,以至于无法按规格预切割?
  • 安装团队是否经过培训并配备工具,可以按照规格端接连接器?

如果这四个问题中有三个答案是肯定的,那么现场可连接是正确的选择。如果三个答案是否定的,那么通过 LAPP Harnessing Solutions 进行工厂压接线束通常是更好的选择。

现场可接线版本与工厂压接线束有何不同?

工厂压接线束在首次构建的单位成本、经过测试的电气连续性和跨生产批次的可重复性方面更胜一筹。它们在计划灵活性、现场更换周转时间以及当运行长度后期发生变化时,每个通道的端接成本方面处于劣势。

现场可连接连接器则颠倒了这种权衡。它们在计划(连接器有库存,电缆可按长度切割)、现场维修(维修通常可以在现场处理,无需等待更换的预端接线束)以及初次安装后的配置更改方面更胜一筹。它们在首次构建的人工成本(每个端接需要几分钟,而不是预测试)、工厂压接提供的连贯性以及培训开销(安装团队必须按照规格进行端接)方面处于劣势。

诚实的比较是首次构建加上预期现场服务的生命周期成本。对于布局稳定的单次构建,工厂压接胜出。对于拥有一支由 AGV 组成的队伍、五年服务计划和待命维护团队的情况,现场可连接胜出。对于大多数内部物流项目,正确的答案是混合使用:在不会改变的主干线路上使用工厂压接,在末端执行器、传感器和可更换电缆接口处使用现场可连接。

Mar W1 EPIC 工业连接器比较博客更深入地介绍了 EPIC 连接器系列,这是本指南涵盖的现场可连接版本的基础。

EPIC® 螺钉端接和 M12 现场可接线:LAPP 为现场组装提供什么?

EPIC® 系列涵盖了现场组装的重型部分。矩形外壳(H-B 和 H-A 系列)接受模块化插件,并通过螺钉或压接触点进行端接,安装人员可以在现场进行连接。外壳附带特定范围的电缆密封套和应力消除几何形状,以便组装好的连接器在正确接线后保持其 IP 等级。

M12 现场可接线版本涵盖了圆形部分。M12 D 编码(用于 100 Mbit/s PROFINET)、M12 X 编码(用于千兆以太网)以及用于传感器电源和信号的其他 M12 编码均可在现场可连接主体中使用,其适用性取决于设备的协议和电源要求。M12 主体上的电缆密封套和应力消除规范规定了电缆直径范围和组装连接器将保持的 IP 等级。

配套的 SKINTOP® 电缆接头处理隔板入口,即电缆从电缆槽或拖链进入外壳的地方。从一个工程程序指定电缆、连接器和电缆接头意味着电缆直径、电缆接头夹紧范围和连接器应力消除都能对齐,无需现场临时解决方案。

何时现场端接是错误的选择?

三种情况使现场端接成为错误的选择。

首先,当安装团队无法按照公布的规范进行端接时。现场可连接的 IP 等级取决于正确的剥线长度、导体就位、电缆密封套扭矩和应力消除组装。如果没有正确的工具和培训,组装好的连接器通常会在电缆入口处低于其宣传的 IP 等级,并且保修预期也会随之下降。

其次,当需要通电前测试通道时。工厂组装的线束可以根据订购的组装规范提供带有连续性和高压测试报告的文件。现场连接器在安装时进行测试,这意味着安装团队需要测试设备和记录的程序。对于安全关键或高可用性运行,工厂压接路径将测试报告保留在供应商手中。

第三,当运行量大且相同。拥有 50 辆相同 AGV 且配备相同布线包的机队是一个强大的工厂线束案例。单位成本差异在整个机队中复合,并且 QA 可重复性在现场难以匹敌。LAPP SEA 内部物流中心涵盖了这些决策的更广泛的内部物流规范背景,而 5 月份 W2 电缆选择文章则介绍了与连接器决策相关的负载周期方面。

与我们的工程师交流

现场可连接连接器规格既是一个技术连接器选择决策,也是一个采购策略选择(工厂与现场,按安装部分)。LAPP SEA 团队可以与您的调试、现场服务和采购团队合作,在第一根电缆发货之前将连接器策略放入物料清单。

与我们的工程师交流,了解您的现场可连接连接器规格、现有车队的现场服务计划或任何特定的 EPIC® 或 M12 现场可接线问题。