``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

防火电缆:保护生命与财产

每位楼宇经理的噩梦都是火灾,这不仅是因为火焰,更是因为无声杀手:烟雾。事实上,有毒烟雾导致 50% 至 80% 的火灾相关死亡,它会遮蔽视线,堵塞呼吸道,使逃生几乎不可能。对于楼宇经理、工程师和系统集成商而言,了解防火电缆如何控制这些危险不仅是谨慎之举,更是救命之举。

让我们澄清防火电缆为何重要,它们在实际紧急情况下如何运作,以及如何选择正确的电缆来保护住户和财产,同时符合东南亚各地重要的建筑规范。

了解防火电缆

普通电缆为何会失效

大多数标准电缆都由聚氯乙烯 (PVC) 制成。虽然价格实惠,但 PVC 在暴露于火灾时会释放出含有卤素的浓密有毒烟雾。卤素气体阻碍呼吸并迅速充满房间,严重阻碍疏散和应急响应。几分钟内,普通 PVC 电缆就会熔化并短路,在最需要时瘫痪警报、应急照明和关键系统。

快速比较:普通电缆与防火电缆

特性 普通 PVC 电缆 防火/低烟无卤电缆
烟雾输出 浓密、有毒,降低能见度 低烟,毒性极小
卤素含量 有 – 释放腐蚀性气体 零卤素
火灾中的电路完整性 几分钟内失效 可承受 30-90 分钟(IEC 60331 / BS 6387)
符合生命安全规范 通常不符合现代规范 符合新加坡消防规范 2023、BOMBA MS IEC 60331 等
前期成本 较低 高 20-30%
总拥有成本 高 – 停机、维修、责任 较低 – 防止停机和法律处罚

是什么让电缆防火?

与普通电缆不同,防火电缆具有专门的结构,其绝缘层如云母带和陶瓷屏障。想象一下用防火陶瓷罩包裹电线——这些层可以承受高达 90 分钟的极端温度(750-950°C)(符合 IEC 60331、BS 6387 标准)。至关重要的是,这意味着警报会持续响起,灯光会持续亮着,关键通信也会保持运行,在疏散过程中争取宝贵的时间。

防火电缆如何保护人员和财产

维护关键系统

火灾期间,保持电路完整性至关重要。例如,数据中心的应急发电机电缆必须经受住初期火灾条件,以避免灾难性停机。考虑一下仓库场景:防火电缆使应急发电机保持在线,从而保护了消防泵和洒水装置。

真实案例:LAPP 已向东南亚的多个高层住宅项目提供了 ÖLFLEX® FR‑6387 电缆,在火灾中可使警报、水泵和应急照明保持运行长达 90 分钟。来源:项目亮点

低烟无卤 (LSZH) 减少有毒烟雾

低烟无卤 (LSZH) 护套是现代防火电缆的关键组成部分。这些材料消除了有害气体,显著降低了烟雾密度。将 LSZH 视为电线的防烟面具,可提供更安全的疏散路线,视野清晰,空气可呼吸——直接保护人身安全。

哪种防火解决方案适合您?

选择合适的防火电缆取决于您的建筑类型、入住率和当地法规。以下是一个简化指南:

等级 温度和持续时间 最适合 LAPP 示例
E30 30 分钟 @ 750–950°C 小型商业、办公室 ÖLFLEX® FR-6387 2 x 1.5 平方毫米
E60 60 分钟 @ 950°C 中型建筑、酒店 ÖLFLEX® FR-6387 3 x 2.5 平方毫米
E90 90 分钟 @ 950°C 医院、数据中心、高层住宅 ÖLFLEX® FR-6387 多芯电缆

对于需要定制解决方案的特殊建筑布局或老旧建筑,可以考虑探索 LAPP 的定制电缆。

实施防火电缆的实用步骤

1. 评估当地建筑规范

东南亚各地的法规有所不同:

  1. 新加坡 2023 年消防规范强制要求符合 BS 6387 CWZ。
  2. 马来西亚 BOMBA 法规要求符合 MS IEC 60331 和 60332 标准。
  3. 印度尼西亚、泰国和越南通常遵循 IEC 标准,但有特定的当地城市修正案。

2. 确保适当认证

始终验证电缆认证(例如 TÜV-PSB、UL)。合法的第三方测试对于保险和合规性至关重要。

3. 协调安装

向您的安装团队明确简要说明。正确的电缆布线、标签和导管选择将增强防火性能。LAPP 提供资源以确保最佳实践。

4. 定期维护和检查

进行年度检查和测试。及早发现磨损可确保紧急情况下的可靠性。

常见问题:常见问题和疑虑

防火电缆总是必要的吗?

是的,特别是对于对安全至关重要的电路,如应急照明、火灾报警器、排烟风机和应急发电机。当地法规通常要求在高风险区域使用它们。

它们会显著增加成本吗?

最初是的——高 20-30%。但是,考虑一下一次重大火灾事件的成本。仅工业场所去年就遭受了 15 亿美元的损失。防火电缆的略微溢价通过防止灾难性停机和潜在的人员伤亡,带来了巨大的投资回报。

它们可以安装在老旧建筑中吗?

当然可以。改造老旧建筑既可行又可取。对关键电路进行部分升级可显著提高安全性和合规性。

结论

防火电缆不仅仅是技术要求,它们对于保护人类生命和您的宝贵资产至关重要。通过战略性选择、知情的安装和定期维护,其收益远远超过初始成本。

在 LAPP,我们提供值得信赖的、经过认证的防火解决方案,专为东南亚多样化的需求而设计。无论您是要升级单栋建筑还是开发大型综合体,我们的专家都随时准备提供帮助。通过我们的咨询页面联系我们或在我们的网上商店探索防火选项,让您的建筑做好准备——保护住户、资产和您的声誉。