火灾在任何环境中都对生命和财产构成重大危险,但有些环境比其他环境面临的风险要高得多。
您可以通过选择合适的电缆来降低部分风险。在设计消防安全和预防项目时,阻燃和无卤电缆应是首要考虑因素。周密的规划和对风险预防的专业理解可以挽救生命以及价值数百万美元的设备。
耐火与阻燃
阻燃电缆可防止火势沿其长度蔓延,从而限制火势的扩散。良好的阻燃电缆可以在预设的时间内不被点燃地置于火中,并在外部火焰源移开后自行熄灭。
另一方面,耐火电缆或防火电缆即使在火灾中心也能继续运行,在电缆额定值规定的条件下,在特定持续时间内保持功能性电路。因此,它们通常被称为电路完整性电缆。耐火电缆依靠各种设计特点来实现这一分类,包括专用材料、更厚的绝缘层和保护涂层。
医院、住宅和商业建筑、学校、仓库、地下隧道以及海洋或海上结构都是耐火电缆的首选场所。在火灾期间,需要保持电路运行的关键场所,例如应急照明、火灾报警器和其他生命安全系统,高质量的耐火电缆是绝对必要的。
含卤电缆
氟、氯和溴是三种主要的卤素元素,存在于各种传统电缆绝缘和护套材料中,例如特氟龙和 PVC。它们经常用于阻燃包装中,因为它们在特定的阻燃测试条件下表现良好。
然而,当暴露在火中时,含卤电线电缆会散发出有毒烟雾,这些烟雾会损坏昂贵的电子设备,更令人担忧的是,如果吸入这些烟雾,还会导致严重的健康问题。在某些情况下,空气分配系统可能会在整个现场传播危及生命的烟雾,当与水分结合时,这些酸性气体可能会对身体造成严重损害,并引起混乱和迷失方向,从而阻碍受害者找到安全出口。
另一个需要考虑的因素是烟雾排放,这也是对生命的威胁。数据显示,与无卤电缆相比,含卤绝缘电缆在火灾期间会释放更多的烟雾。这一点意义重大,因为高达 80% 的火灾死亡都是由有毒烟雾和吸入烟雾造成的。
选择合适的电缆
了解不同的电缆特性和应用可能是一项挑战。由于耐火电缆的类别各不相同,并且批准等级和测试标准因地区或国家而异,因此为每个特定用例和地理位置购买合适的电缆不仅至关重要,而且还取决于深厚的知识和经验。
LAPP 的专业知识和卓越的电缆选择范围让我们的客户有信心知道他们的场地配备得当。
请联系我们,确保您的项目从一开始就内置了风险预防。