``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

进入“专属区”:为您的每个食物准备区选择合适的电缆解决方案

在食品和饮料生产中,需要考虑三个主要区域——卫生设计区、飞溅区和非产品区。每个区域都有不同的外部影响,如机械或温度变化。

为了确保消费品的生产高效安全,为每个区域选择合适的电缆和连接解决方案至关重要。这不仅有助于最大程度地减少停机时间并保持质量,而且在保护员工方面也发挥着重要作用。

那么,食品和饮料行业的客户在为其生产设施选择电缆产品时应牢记哪些因素呢?以下是每个准备区域需要考虑的一些关键要素:

卫生设计区要求

卫生设计区是需要最高卫生标准的地方。此区域使用的电缆、连接器、接头和其他连接解决方案必须符合严格的清洁规定。它们应能抵抗工业清洁剂和极端温度波动,因为它们经常进行涉及蒸汽和干冰的严格清洁程序,以避免污染并确保食品安全。

此区域使用的组件应由耐腐蚀和耐微生物生长的材料制成,电缆设计应消除可能滞留食物颗粒或细菌并导致污染的隐藏角落或缝隙。

选择正确的零件和电缆对于保持最高卫生水平并确保最终产品的质量和安全至关重要。

飞溅区要求

飞溅区是食品和饮料产品最有可能直接接触机械的区域。在此区域中,电缆和连接解决方案需要满足特定的安全要求,以防止污染并确保产品质量。

此区域使用的电缆应高度耐水、耐蒸汽、耐清洁剂和其他液体。它们还应能够承受飞溅区常用的高压清洁方法。这些电缆中使用的材料不应吸收任何液体,并应抵抗微生物生长以防止污染。电缆还应足够坚固,能够承受此区域存在的机械应力。

非产品区要求

非产品区是食品和饮料生产中不直接接触食品成分的区域。该区域活动的典型例子是成品包装和发货准备。尽管看起来不那么重要,但为该区域选择合适的电缆对于维护生产环境的整体安全和效率至关重要。

在非产品区,电缆和连接解决方案主要承受机械应力,而不是与卫生相关的挑战。因此,该区域使用的电缆应坚固耐用,能够承受振动、张力和弯曲产生的高水平应力。组件应设计为使用寿命长且性能可靠,从而最大程度地降低电气故障、机器停机时间和昂贵非计划维修的风险。此外,它们应能抵抗环境因素,包括温度波动,以便在各种条件下继续最佳运行。

为食品和饮料生产中每个特定区域——卫生设计区、飞溅区和非产品区——选择合适的电缆和连接解决方案至关重要。它直接影响您生产过程的安全性、效率和质量。可以说,电缆代表了为机械(代表重要器官)提供电力和数据的心血管系统,所有系统组件都需要可靠地运行。

在LAPP,我们了解这些独特的要求和挑战。我们提供全面的电缆产品系列,可满足每个区域的独特需求,从最高的卫生标准到机械应力弹性。我们在行业中的专业知识,以及我们对质量和安全的承诺,使我们成为您电缆解决方案需求的重要合作伙伴。

如需了解更多信息,请随时通过

在食品和饮料生产中,需要考虑三个主要区域——卫生设计区、飞溅区和非产品区。每个区域都有不同的外部影响,如机械或温度变化。

为了确保消费品的生产高效安全,为每个区域选择合适的电缆和连接解决方案至关重要。这不仅有助于最大程度地减少停机时间并保持质量,而且在保护员工方面也发挥着重要作用。

那么,食品和饮料行业的客户在为其生产设施选择电缆产品时应牢记哪些因素呢?以下是每个准备区域需要考虑的一些关键要素:

卫生设计区要求

卫生设计区是需要最高卫生标准的地方。此区域使用的电缆、连接器、接头和其他连接解决方案必须符合严格的清洁规定。它们应能抵抗工业清洁剂和极端温度波动,因为它们经常进行涉及蒸汽和干冰的严格清洁程序,以避免污染并确保食品安全。

此区域使用的组件应由耐腐蚀和耐微生物生长的材料制成,电缆设计应消除可能滞留食物颗粒或细菌并导致污染的隐藏角落或缝隙。

选择正确的零件和电缆对于保持最高卫生水平并确保最终产品的质量和安全至关重要。

飞溅区要求

飞溅区是食品和饮料产品最有可能直接接触机械的区域。在此区域中,电缆和连接解决方案需要满足特定的安全要求,以防止污染并确保产品质量。

此区域使用的电缆应高度耐水、耐蒸汽、耐清洁剂和其他液体。它们还应能够承受飞溅区常用的高压清洁方法。这些电缆中使用的材料不应吸收任何液体,并应抵抗微生物生长以防止污染。电缆还应足够坚固,能够承受此区域存在的机械应力。

非产品区要求

非产品区是食品和饮料生产中不直接接触食品成分的区域。该区域活动的典型例子是成品包装和发货准备。尽管看起来不那么重要,但为该区域选择合适的电缆对于维护生产环境的整体安全和效率至关重要。

在非产品区,电缆和连接解决方案主要承受机械应力,而不是与卫生相关的挑战。因此,该区域使用的电缆应坚固耐用,能够承受振动、张力和弯曲产生的高水平应力。组件应设计为使用寿命长且性能可靠,从而最大程度地降低电气故障、机器停机时间和昂贵非计划维修的风险。此外,它们应能抵抗环境因素,包括温度波动,以便在各种条件下继续最佳运行。

为食品和饮料生产中每个特定区域——卫生设计区、飞溅区和非产品区——选择合适的电缆和连接解决方案至关重要。它直接影响您生产过程的安全性、效率和质量。可以说,电缆代表了为机械(代表重要器官)提供电力和数据的心血管系统,所有系统组件都需要可靠地运行。

在LAPP,我们了解这些独特的要求和挑战。我们提供全面的电缆产品系列,可满足每个区域的独特需求,从最高的卫生标准到机械应力弹性。我们在行业中的专业知识,以及我们对质量和安全的承诺,使我们成为您电缆解决方案需求的重要合作伙伴。

如需了解更多信息,请随时通过sales_jjls@jjsea.com联系我们或访问我们的 在线商店。