``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

混合电力数据线:为高速穿梭车和AMR“瘦身”

一根运动级混合电缆如何为东南亚高要求的仓库环境减重、将安装时间缩短至数小时,并延长每次电池充电的使用寿命。

您已竭尽所能地提高自动化系统的速度。您对每一克重量都进行了优化,并争取每一毫秒的时间。也许您甚至让您的ASRS穿梭车多获得了0.2 m/s²的加速度,却发现由于拖链中的电缆太重,这些增益都化为乌有。

试想一下:您的框架轻巧、导轨中空、电路板超薄……但却有两根粗重的电缆拖在后面——一根用于电机供电,另一根用于数据传输。这种额外的重量是隐形的性能杀手。

本文将解释如何改用单根混合电源数据电缆,这是一种在仓库运营中获得真正竞争优势的行之有效的策略。

为什么电缆重量对ASRS和AMR的性能至关重要

受该地区电子商务爆炸式增长的推动,东南亚的仓储自动化市场正在蓬勃发展。在这场效率竞赛中,通道变得越来越窄,而最快的机器是那些最轻的。每一克额外的重量,尤其是来自拖链电缆的重量,都会成为一项能源税,直接影响您的利润。

  • 更高的功耗: 更重的重量意味着电机工作更努力,消耗更多电流,发热更高——这在东南亚已经很温暖的设施中是一个显著的问题。
  • 更短的AMR电池寿命: 对于电池供电的AMR,过多的电缆重量会直接消耗其运行时间,导致更频繁且成本更高的电池更换。更轻的电缆是延长运行范围的关键因素。
  • 更快的磨损: 较重的电缆会对其自身的外套、绝缘层和整个拖链造成更大的机械应力,导致过早故障和代价高昂的停机时间。

通常,最容易找到显著减重的地方就隐藏在眼前:您的ASRS和AMR电缆。

明显的优势:混合电缆与双电缆系统

当您用一根混合电缆替换两根独立的电缆时,会发生什么?性能提升是立竿见影且可衡量的。以下是基于LAPP产品典型规格,针对ASRS穿梭车100米运行的比较:

指标(100米运行,典型Ø25毫米链条) 双电缆(电源+数据) ÖLFLEX® CHAIN HYBRID 改进
每条的外径 15 毫米 + 8 毫米 总计14 毫米 大大减少了链条填充空间
每米质量 约340 克 约230 克 系统明显更轻
潜在故障点 4 个(接头和线缆接头) 2 个(接头和线缆接头) 故障点减少一半

注意:这些数据仅供参考,基于LAPP自身技术数据表进行比较。“双电缆”数据代表标准 ÖLFLEX® 电源电缆 ETHERLINE® 数据电缆。“混合电缆”数据代表特定的 ÖLFLEX® CHAIN HYBRID电缆。故障点基于每根电缆的两个连接点。

一根混合电缆极大地减少了能量链所需的空间,并使整个移动系统显著变轻。

高性能混合电缆的结构

真正的混合电缆不仅仅是两根线粘在一起。它是一个经过精心设计的系统,每个部分都有其用途:

  • 坚韧的护套 (PUR): 外壳由高度耐用、无卤的聚氨酯 (PUR) 制成,耐磨损、耐工业化学品,并能抵抗东南亚常见的高湿度。
  • 专用电源线芯: 内部有适用于您的 48V 或 400V 电机的正确尺寸的电源导体。
  • 屏蔽数据线芯: 高速数据线(如用于 Profinet 的 Cat.5、用于高速以太网的 10 Gb/s Cat.6A 或 Hiperface DSL)与电源线芯并排封装,但独立屏蔽以保护信号完整性免受 EMI 影响。
  • 优化接地: 单一、精心设计的接地路径可防止因两个独立屏蔽层而产生的电气“噪声”,确保数据传输清晰。
  • 专为极端运动设计: 这些运动级电缆采用细股 6 类铜绞线制造,并经过数百万次弯曲和扭曲循环测试,是任何持续运动机器内部组件的必备品。

性能方程:更轻的电缆如何提高吞吐量

即使从一个典型的ASRS穿梭车上减掉一公斤,也能产生巨大的影响。一个更轻的穿梭车可以在不改变电机的情况下,将40米运行时间缩短多达200毫秒。每天9000次循环,这意味着额外增加30分钟的生产时间——所有这些都不需要新的软件或更大的电机。

对于您的电池供电AMR,更轻的电缆重量意味着更长的运行班次。在行业中,通常每节省一公斤重量就能延长电池寿命,足以跳过每班次一次完整的电池更换,从而直接降低运营成本。

使用ÖLFLEX® CONNECT预制线束简化安装

最大的好处之一是易于安装。LAPP将这些混合电缆作为完整的、预组装的ÖLFLEX® CONNECT线束交付,这些线束通常就在本地生产。

  • 工厂质量: 您将获得一个完全接线、密封和测试的组件,这消除了常见的现场接线错误。
  • 即插即用: 您的团队无需花费数小时使用压接工具,只需将一根贴有标签的线束卡入到位即可。
  • 简化采购: 您只需订购一个零件号,而不是一长串独立的电缆、连接器和接头。

这种方法将耗时的安装任务转变为一个快速、无误差的过程,让您的机器更快投入运行。

混合电缆规格的5点核对清单

准备好让您的自动化系统更高效了吗?这里有一个简单的核对清单:

  1. 定义您的运动: 了解每个移动部件的确切行程距离、弯曲半径和扭转应力。
  2. 匹配电源和数据: 为您的应用指定正确的电压和数据协议(例如,Cat.5、Cat.6A或Hiperface DSL)。
  3. 不要过度填充链条: 目标是您的电缆链填充率低于60%。混合电缆使这变得容易。
  4. 使用正确的线缆接头: 确保您的线缆接头,例如我们电子商店中提供的SKINTOP®系列,与混合电缆的直径和IP等级匹配。
  5. 准备一个“热备”: 每十台机器准备一个完整的、预组装的混合线束,以便进行闪电般的快速更换。

关于混合电缆的常见问题解答

电源线不会干扰数据吗?

在设计合理的混合电缆中不会。数据线芯经过专门屏蔽,以防止电磁干扰 (EMI),确保信号清晰。

这不会使我们的备件库存复杂化吗?

实际上,它简化了。您只需跟踪一个零件号,而不是两个,购买一半的连接器,并管理一个保修。

漫长的欧洲零件等待时间会扼杀我们的项目。LAPP能以多快的速度为我们提供这些套件?

这是与我们合作的一个关键优势。凭借在东南亚的本地库存和组装能力,LAPP可以更快地将这些预组装线束和混合电缆交付到您的现场,与您的项目时间表保持一致。

总结:升级电缆就是升级性能

在一个每一个托盘都举足轻重、循环时间等同于收入的环境中,您的电缆不再仅仅是“电线”。它们是至关重要的性能组件。

混合电源数据电缆带来了三重明显优势:

  1. 更轻的重量和更小的空间 ,实现更快、更节能的自动化。
  2. 通过预组装线束,安装速度大幅提升
  3. 更少的潜在故障点 和简化的供应链。

准备好削减多余,释放自动化系统的真正速度了吗?联系我们。我们在东南亚的本地工程团队可以分析您的系统,计算潜在的重量节省,并提供即插即用线束的报价,您可以在几分钟内完成安装。