``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

工业以太网:通过安全远程访问弥合OT-IT鸿沟

工业以太网与安全远程访问的实用指南

当唯一了解机器的专家远在千里之外时,您的团队需要多长时间来诊断PLC故障?对于太多的工厂来说,答案是“太久了”——生产线停机的每一小时都伴随着沉重的代价。

最近一项分析显示,一个小时的停机时间 在消费品行业可能造成36,000美元的损失,而在汽车工厂则高达230万美元 当您听说大型制造商平均每月报告27小时的意外停机时,您就会明白为什么智能、安全的网络不再是“可有可无”的东西,而是“必须拥有”的东西。

这是一份消除车间机器(OT)与办公网络(IT)之间差距的实用指南,利用工业以太网实现这一目标。我们将引导您了解实际步骤,展示实际收益,并为您推荐合适的LAPP设备——从坚固耐用的ETHERLINE®电缆到我们支持VPN的ETHERLINE® ACCESS交换机——以实现这一目标。

1. 为什么这很重要(是真的很重要

那么为什么每个人都在谈论工业以太网呢?因为它解决了现代制造业中一些最大、最昂贵的问题。

实时了解正在发生的事情。 

忘掉过去缓慢、笨重的现场总线线路吧。工业以太网是您工厂数据的高速公路。它如此重要,以至于在2024年, 所有新的工业网络连接中有74%是基于以太网的。而这股数据洪流意味着您可以将原始机器性能转化为实时仪表盘,在问题演变成停机之前发现它们。

为未来做好准备。 

需要为质量控制添加几个新的视觉传感器吗?或者一个AI驱动的预测性维护箱?无需铺设一整套新的电线,只需接入您已有的以太网骨干网即可。这项技术的市场正在爆发式增长并非没有原因——现在投资意味着您将来可以轻松升级。

2. 常见的痛点(以及如何解决)

向统一网络迈进会带来一些经典的挑战。以下是其中最常见的问题以及如何克服它们。

挑战 痛点 实际解决方案 LAPP协助
旧网络上的旧PLC 您最重要的数据被困在一个孤岛上。 使用协议网关。它就像一个翻译器,让您的旧串口设备与现代以太网/IP进行通信。 UNITRONIC® 网关,可转换Modbus、CANopen等协议。
网络安全风险 勒索软件可能导致您停机数天;审计师可能会对您处以罚款。 采用“零信任”安全模型。正如 CISA的网络安全专家建议,您必须验证所有内容,使用带有多因素身份验证(MFA)的VPN,并隔离您的OT网络。 ETHERLINE® ACCESS VPN路由器,内置防火墙并支持MFA。
恶劣的工厂环境 油污、高温和电气噪声会导致随机错误和停机。 使用专为此设计的电缆和连接器:双屏蔽、耐油、并达到工业使用等级。 ETHERLINE® Cat.6A FLEX电缆、SKINTOP® 密封接头和SILVYN® 导管。
担心安装停机时间 您不能为了重新布线而停产一周。 不要!在计划维护期间分阶段进行,逐线进行。使用预制电缆线束来加快速度。 LAPP的即插即用线束服务可大大缩短您的安装时间。

3. 您的工具箱

您需要合适的设备。以下是构建坚固工业网络的基础模块。

ETHERLINE® 工业以太网电缆

这是物理骨干网。我们提供从Cat.5e到Cat.7A的各种产品,带有特殊的护套,耐油且阻燃,符合工厂安全规定。

ETHERLINE® ACCESS 工业交换机

这是大脑。这些交换机专为处理极端温度(-40至+75°C)而设计,并内置了VPN和防火墙等关键安全功能。

EPIC® DATA 连接器和 SKINTOP® 密封接头

这些是您的连接点。它们提供防水、防尘密封(IP67/68),并且易于现场端接,这在需要快速维修时是救命稻草。

UNITRONIC® 协议网关

这是您旧设备的翻译器,无需更换旧机器即可将其连接到主网络。

4. 您的分步计划

以下是您如何有条不紊地处理这个项目的方法。

步骤 做什么 推荐的LAPP套件
1. 审计 绘制您拥有的所有设备:PLC、I/O点、网络端口、防火墙。 网络测试仪和与LAPP工程师的现场勘察。
2. 设计安全网络 规划OT和IT之间的“非军事区”(DMZ),设置VLAN,并选择VPN协议。 ETHERLINE® ACCESS 管理型交换机 + VPN路由器。
3. 布线 铺设您的主屏蔽Cat.6A线路,并用坚固的M12或RJ45连接器端接。 ETHERLINE® Cat.6A FLEX和EPIC® DATA连接器。
4. 改造旧设备 使用网关将您的旧串口PLC连接到新的以太网网络。 UNITRONIC® 网关。
5. 推出远程访问 设置多因素身份验证、用户角色和日志记录。演练您的应急响应计划。 ETHERLINE® ACCESS VPN向导。
6. 培训和交接 教导操作团队如何使用新的仪表盘和基本的网络卫生。 LAPP技术研讨会。

5. 快速问答

但提供远程访问真的安全吗?

是的,但前提是您做得对。遵循CISA等网络安全机构的零信任指南是关键:加密所有流量,要求每次登录都进行多因素身份验证,并将OT网络与其他所有网络隔离。

这次升级会导致我的生产停机吗?

不应该。诀窍是分阶段进行。从周末的一个小区域开始,确保它完美运行,然后重复这个过程。使用LAPP的预端接线束可以将实际更换时间缩短高达40%。

我1998年的PLC能在新网络上通信吗?

几乎肯定可以。我们可以使用UNITRONIC® 串口转PROFINET转换器将其连接。对于非常奇特的旧协议,我们可以使用其他网关来获取数据。

综合应用:一个现实世界的成功案例

当您需要大规模的可靠性时,正确的布线是不可协商的。对于 法兰克福机场新3号航站楼的行李处理系统,自动化专家SEAP Automation的任务是构建整个复杂的控制系统。

这个项目非常庞大,需要一个能够以近乎完美的精度每小时移动数千个手提箱的网络。为了连接数百个控制柜和传感器,SEAP Automation信任LAPP提供关键的连接骨干。他们总共安装了大约 85公里的LAPP电缆,包括 ÖLFLEX® 控制电缆、 UNITRONIC® 数据网络电缆和高速 ETHERLINE® 工业以太网电缆的组合。这是一个很好的例子,说明了健壮、集成的网络对于当今关键任务基础设施的重要性。

结论

利用工业以太网弥合OT-IT差距并非遥不可及的未来技术。这是一项结构化、可实现升级的项目,您可以在下一次维护窗口开始规划。回报是显而易见的:更少的凌晨2点紧急呼叫,更快的修复,更智能的数据,以及安全、现代网络带来的安心。

准备好开始了吗? 预约与LAPP工程师进行30分钟免费网络现场勘察,找出您工厂中可以快速取得成果的地方,或在LAPP电子商店中探索可即时发货的以太网连接套件。