``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

内部物流连通性:确保ASRS和AGV全天候运行

现在是凌晨 3:00。巨大的仓库地板上红灯闪烁。自动化仓储和检索系统 (ASRS) 中的穿梭车在货架中间停滞。几秒钟之内,托盘开始堆积在输送带上,自动导引车 (AGV) 车队也闲置下来,等待着永不抵达的指令。

生产线停工了。事后,财务总监算了算:每停工一分钟,公司就损失超过 5,000 美元。

维修人员在电缆链深处找到了罪魁祸首:一根标准的网络跳线——就是连接你的台式电脑的那种——它被扭曲、弯曲和拉伸了数百万次,远远超出了其设计承受范围。他们更换了电缆,生产线重新启动,但一个令人困扰的问题依然存在:明天晚上还会发生吗?

您的自动化仓库失败的真正原因

这不是一个意外事件;这是一个巨大的脱节的症状。东南亚的仓库自动化市场正在爆炸式增长, 预计每年增长近 15%。但许多设施仍然使用未针对现代内部物流解决方案残酷的 24/7 现实而构建的电缆。

以下是您的电缆实际承受的滥用情况:

  • 持续弯曲: 在堆垛机紧凑的电缆链中,电缆每小时弯曲和拉直数百次。标准 PVC 护套会开裂,内部的铜芯会疲劳断裂。
  • 剧烈扭曲: 在 AGV 的桅杆内部,电缆会承受持续的扭力。标准电缆可能在不到一百万次循环后失效,但真正的运动级电缆经过测试可以承受超过一千万次扭转循环。
  • 电气噪声 (EMI): 驱动输送带的强大电机产生大量的电磁干扰。非屏蔽电缆会接收到这种噪声,导致数据包损坏和虚假错误消息,从而无故停止生产线。

教训是残酷而简单的:在 24/7 自动化设施中,您的正常运行时间取决于移动电缆。

解决方案:实现 24/7 正常运行的运动级电缆

为了彻底消除凌晨 3 点的警报,您需要使内部物流连接与工作匹配。这不是关于一个神奇的产品;而是关于构建一个具有三个关键组件的可靠系统。

1. 实现可靠供电:ÖLFLEX® CHAIN

您的电机和执行器需要清洁、不间断的电源。 ÖLFLEX® CHAIN 高柔性电缆专门设计有细股铜导体和耐用的 PUR 外护套,可在电缆链中承受数百万次弯曲循环而不会失效。

2. 实现完美数据传输:ETHERLINE® PN FLEX

这是您在运动中实现工业以太网的解决方案。 ETHERLINE® PN FLEX 电缆具有坚固的结构,可保护敏感数据对免受持续运动的压力,确保您不会出现信号丢失或虚假网络错误。

3. 实现高速视觉:HITRONIC® TORSION

许多 AGV 和机器人系统依靠光纤实现高带宽摄像头。 HITRONIC® TORSION 光纤电缆旨在处理机器人手臂和桅杆内部的强烈扭曲运动,保护脆弱的玻璃纤维免受损坏。

最智能的解决方案:预装电缆线束

确保可靠性的最佳方法是消除现场安装错误。预组装和工厂测试的线束是 ASRS 和 AGV 系统的黄金标准,而不是散装电缆卷和连接器箱。

这正是 法兰克福机场大型 3 号航站楼行李处理系统所采用的方法。建造商 SEAP Automation 知道,现场端接数千个连接是造成延误和错误的根源。相反,他们向 LAPP 订购了 2,100 多套预组装线束。这些系统包含 85 公里的 ÖLFLEX®、ETHERLINE® 和 UNITRONIC® 电缆,运抵现场时已预先贴好标签、检查了极性,并可立即插入使用。这种方法大大缩短了安装时间,并确保了从第一天起每个连接都完美无缺。

ASRS 和 AGV 布线快速规格清单

使用此清单确保您为自动化系统订购正确的连接产品。

  • 运动曲线: 记录每台机器的最大弯曲半径、行程距离和每分钟扭转次数。
  • EMI 区域: 您的数据电缆是否与大功率电机驱动器并行运行?如果是,您需要屏蔽电缆以防止干扰。
  • 电缆链填充: 电缆链填充不要超过 60%。留出空间以供空气流通和电缆自由移动。
  • 防火和出口规范: 如果您的机器需要出口,请确保您的电缆组件通过 UL 认证。出于消防安全考虑,默认选择 LSZH(低烟无卤)护套。
  • 备件策略: 不要等到故障发生。每十个关键移动系统储备一套完整的预组装线束,以实现快速更换。

棘手问题的直接答案(常见问题解答)

运动级 Cat.6A 电缆真的那么不同吗?

是的。简直是天壤之别。运动级电缆采用更细的铜线、不同的芯结构和更坚韧的护套制造。实验室测试表明,它能承受 1000 万次或更多的弯曲循环,而标准办公电缆通常在达到这个数字的 1% 之前就会失效。

我们不是大公司。我们负担不起天价电缆。

停机时间总是比优质电缆更昂贵。每分钟超过 5,000 美元,一次 30 分钟的停机成本为 150,000 美元。这一个事件完全掩盖了一整套可靠、经过预测试的线束的价格差异。

我们的技术每年都在变化。难道我们不需要重新布线吗?

如果您提前规划,则无需如此。使用混合电源和数据电缆以及模块化连接器意味着您的物理骨干保持不变。当您升级传感器或驱动器时,您只需更换设备,而不是整条电缆。

总结:真正实现 24/7 运行的自动化

当每一个托盘和每一个包裹都至关重要时,您的成功归结为一件事:防止红灯闪烁。投资于运动级即插即用内部物流连接可以消除您对布线的担忧,并为您提供所承诺的一切:

  • 与标准办公级电缆相比,弯曲寿命延长 10 倍或更多,防止 ASRS 和 AGV 系统出现故障。
  • 使用预组装线束在新生产线上安装速度提高 70%,从而更快地创造收入。
  • 显著减少导致利润损失的意外停机时间。

不要等待下一个凌晨 3 点的警报。 立即预约 30 分钟内部物流连接审核 我们的工程师将帮助您绘制运动曲线图,提供即插即用线束报价,并为您提供规格表,让您最终安然入睡。