``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

LAPP连接器解决方案,助力东盟工业和数据中心建设

LAPP 连接器解决方案是 EPIC® 工业连接器、SKINTOP® 电缆接头以及通过 LAPP Harnessing Solutions 实现的 LAPP 电缆和连接器预组装的组合,以协调规格的形式交付,而非三个单独采购的层次。连接器在 LAPP 工厂制造,包括 LAPP Connectors Dongguan (LCD),LAPP SEA 在东盟市场拥有区域库存,因此规格制定者可以与一个工程联系人一起规划电缆和连接器。这样做的好处是,在电缆-连接器接口处只有一个公差参考,当现场出现故障时只有一个保修路径,并且根据确认的区域库存,交货时间是可预测的。

对于东盟的规范工程师、采购负责人和 OEM 电气设计师而言,连接器采购的反复出现的问题并非规范复杂性。而是问责碎片化。当一个工厂线束在现场出现故障时,电缆来自一个供应商,连接器外壳来自第二个供应商,接头来自第三个供应商。每个方都指向对方。本指南解释了 LAPP 连接器解决方案实际涵盖的内容,如何一起指定 EPIC®、SKINTOP® 和线束组件,以及 LCD 制造背景对区域供应的重要性。

LAPP 连接器解决方案包含哪些内容,为什么它很重要?

简而言之:来自一个工程项目的电缆、连接器和接头。

LAPP 自行设计和制造 EPIC® 工业连接器和 SKINTOP® 电缆接头,并提供与其端接的 ÖLFLEX® 和 ETHERLINE® 电缆系列。当您指定 LAPP 连接器解决方案时,您将基于一份公差文件、一条技术支持热线和一条保修路径来应对任何故障。这在当前语境下是“单一来源问责制”的实际含义。

EPIC® 系列涵盖工业自动化、机械制造、包装、机器人、内部物流、电动汽车充电和人工智能数据中心应用的完整连接器范围:

EPIC® 信号连接器,用于控制和传感器布线,提供圆形和矩形外壳,引脚数从 3 到 144 个触点

EPIC® 电源连接器,用于电源馈电和电机连接,包括高压、大电流电源型号

EPIC® 线束就绪组件,通过 LAPP Harnessing Solutions 预接线,其中电缆到连接器的公差在工厂中内置

SKINTOP® 电缆接头,根据电缆外径进行尺寸调整,并根据安装环境进行额定,包括适用于干燥室、溶剂相邻和 IP68 要求区域的型号

将这三个层次作为单个程序指定并非唯一方法。但它消除了当第三方连接器外壳由分包车间固定到 LAPP 电缆上时出现的公差匹配问题。

如何同时指定 EPIC®、SKINTOP® 和线束组件?

规格序列有四个层次。

首先,定义电缆。ÖLFLEX® 用于电源和控制,ETHERLINE® 用于工业以太网,UNITRONIC® 用于仪表和总线。电缆外径、导体数量和护套材料为下游的一切设定了限制。

其次,选择 EPIC® 连接器外壳以匹配连接的电流、电压和触点数量要求。圆形 EPIC® 外壳(M8 至 M23 及更大)涵盖传感器和驱动连接。矩形外壳(H-BE、H-B、H-A 系列)处理更高的引脚数和更大的电源馈电。对于每个外壳,LAPP 都公布了兼容的电缆外径范围。

第三,指定 SKINTOP® 电缆接头。接头尺寸是电缆外径的函数。材料选择取决于安装区域:黄铜用于一般工业,不锈钢用于食品加工和海上,聚合物型号用于对重量敏感或腐蚀性环境。当电缆外径在接头的规定范围内时,组装好的接头的 IP 等级保持不变。

第四,决定是指定通过 LAPP Harnessing Solutions 进行工厂组装还是现场组装。工厂线束在测试的连续性和大批量首次构建的单位成本方面具有优势。现场可连接在日程灵活性和现场维修周转方面具有优势。《集成连接性》博客(三月)详细介绍了制造与购买的逻辑。

这个序列的实际输出是一个电缆和连接器计划表,其中每个 SKU 都位于相同的 LAPP 数据表信封中,LAPP SEA 团队可以在 BOM 最终确定之前确认区域库存。

LAPP 连接器产地:东盟区域供应的 LCD 制造背景

LAPP 连接器东莞(LAPP Connectors Dongguan),简称 LCD,是位于中国东莞的 LAPP 制造工厂,为东盟供应链生产 EPIC® 工业连接器。它并非产品类别名称,而是 LAPP SEA 在新加坡、马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚和菲律宾等东盟地区拥有的区域连接器库存背后的工厂地址。

对于东盟的规格制定者而言,其意义在于交货时间和连续性。通过 LAPP SEA 供应的 EPIC® 连接器依赖于 LCD 生产和确认的区域库存,这意味着连接器物料清单与电缆计划同时锁定,而不是在单独的欧洲直接采购周期之后。

对于该地区的数据中心和人工智能基础设施建设而言,这很重要,因为项目时间正在压缩。历史上交货期较长的超大规模和托管建设,越来越多地在压缩的时间表内完成和交付。能够根据确认的区域库存确认电缆和连接器物料清单,可以消除关键路径中的一个变数。

单源连接器解决方案何时优于多供应商采购?

多供应商采购有其一席之地。如果一个项目已经有一个由机器原始设备制造商锁定的连接器标准,那么将电缆与现有外壳匹配是正确的选择。单源并非唯一正确的答案。

在以下四种情况下,单源始终优于多供应商采购:

问责差距是一个问题。在大型工厂建设中,当分包的电气车间进行线束组装时,如果出现现场故障,三家供应商的物料清单(来自不同供应商的电缆、连接器、压盖)无法明确责任方。单源将技术责任归于一方。

电缆-连接器接口风险高。EPIC® 外壳的尺寸与 ÖLFLEX® 和 ETHERLINE® 电缆外径相符。超出额定范围的第三方电缆可能会影响压盖密封或应力消除性能。

区域交货时间是一个限制。对于大多数东盟应用而言,LCD 到 LAPP SEA 的库存比直接从欧洲采购的渠道更短。

高循环应用。在电动汽车充电、机器人和自动化装配中,连接器频繁循环。《EPIC® 连接器比较》博客记录了该系列产品的插拔循环性能数据。

坦率地说:单源并非排他性。它旨在减少线束组件中公差不匹配和保修灰色区域的数量。对于需要跨机架标准化的大型站点建设和人工智能数据中心部署,它还简化了物料清单文档和长期采购。

与我们的工程师交流

LAPP 在同一工程计划下设计和制造电缆和连接器。LAPP SEA 在整个东盟地区备有 EPIC®、SKINTOP® 以及配套的 ÖLFLEX® 和 ETHERLINE® 电缆系列库存,并由 LCD 制造管道提供区域供应。无论您是规划单个机器线束还是完整的全数据中心电缆方案,我们的连接专家都可以根据您的应用要求确认电缆-连接器配对。请访问 https://e.lapp.com/apac/contact 联系我们的工程师,了解 LAPP 如何服务您的行业。