``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

LAPP 线束解决方案:为 OEM 规模定制预装配线束

内部电缆线束何时会让原始设备制造商(OEM)付出比节省更多的成本?当不一致的压接和不同的端接质量开始表现为间歇性车间故障时。当项目时间线因电缆、连接器和组件的查询分别来自不同的供应商而延长时。当保修协商停滞不前,因为没有一个单独的方拥有失效的线束时。LAPP 线束解决方案提供工厂组装的即插即用线束,其中电缆、连接器和端接都由一个供应商设计,可协同工作,并根据项目范围提供装配级别的可追溯性文档。请从 LAPP 东南亚线束服务页面  LAPP 线束解决方案亚太中心 开始,以确定适合您构建的范围。

对于东盟地区的机械制造商、电动汽车充电供应商、AGV 集成商和数据中心系统集成商而言,线束已成为一项采购决策,而非车间活动。LAPP 线束解决方案是之前名为 ÖLFLEX® CONNECT 的总称,它是在更清晰的名称下相同的工程项目。LAPP 东南亚在三个服务类别中进行区域执行:电缆和定制伺服组件、预装电缆链以及定制电缆解决方案,所有这些都基于 LAPP 制造的电缆和连接器,因此规格制定者无需将三个供应商的公差缝合在一起。

原始设备制造商(OEM)何时应外包电缆线束?

当内部装配的故障模式开始超过节省的成本时,外包线束才有意义。这些故障模式大多归结为四种信号。

第一个信号是间歇性车间故障,可追溯到压接或端接不一致。当线束内部的一个不一致的压接在峰值输出期间可能触发下游继电器时,如果每季度发生一次,这是一个维护问题;如果生产线上每月发生一次,则是一个采购问题。

第二个信号是多供应商采购导致的项目进度漂移。当电缆、连接器和组件分别来自不同的供应商时,每个规格变更都需要三次确认。交货时间是累加的,而不是堆叠的。

第三个信号是当组装分包给普通电气车间时,批次之间的质量差异。相同的图纸,在不同的车间运行两次,可能会生产出具有不同应力消除几何形状、不同屏蔽回流和不同端接后电阻的两个线束。

第四个信号是当线束在现场出现故障时,保修责任归属问题。如果电缆来自一个供应商,连接器来自另一个供应商,组装来自第三个供应商,那么在任何人打开万用表之前,故障讨论就会成为一个多方协作的过程。

当同一个项目中出现两个或更多这些信号时,LAPP 线束解决方案就值得考虑了。LAPP 东南亚线束服务页面概述了 LAPP 东南亚在东盟地区可以承担的全部范围, 解决方案和服务索引 涵盖了预装电缆链等相关服务类别。

LAPP 线束规范包含哪些内容?

LAPP 线束规范不仅仅包含物料清单中的零件号。它记录了电缆结构、连接器和端接、组装过程以及成品线束出厂时的测试范围。

电缆方面。选用哪种 ÖLFLEX® 或 ETHERLINE® 电缆类型,导体截面是多少,屏蔽方案是哪种,以及安装环境的护套等级。常见的搭配包括用于运动侧电源和信号的 ÖLFLEX®,以及用于工业以太网和 PROFINET 运行的 ETHERLINE®,具体取决于特定应用的确认。

连接器方面。每个端接头选用哪种 EPIC® 或 SKINTOP® 型号,插芯、触点电镀和外壳选项与电流、电压和 IP 目标匹配。 LAPP 线束解决方案探索页面 阐述了电缆、连接器和组装方面如何作为一个单一方案协同工作。

组装方面。切割长度、剥线尺寸、压接工具参考、螺钉端接的扭矩规格以及热缩套管的相关位置。当组装分包时,这是最容易出现差异的地方,因为两个车间可能对同一图纸有不同的理解。

测试范围。连续性、高压测试、屏蔽完整性和拉脱测试作为标准。根据项目,可以添加额外的环境测试,测试记录与线束序列号关联,以便在采购审计时提供可追溯性文档。

对于正在开发新平台的 OEM 来说,将所有四个方面记录在一个规范中可以减少工厂验收测试(FAT)和下游保修窗口的模糊性。

来自同一来源的电缆和连接器:为什么单一供应商组装能减少现场故障

从一个供应商采购电缆、连接器和组件的理由,是基于线束故障在现场实际表现的方式。

许多线束运行中的现场故障都发生在电缆和连接器之间的接口处,而不是在裸导体中。例如,应力消除与电缆的弯曲特性不匹配。屏蔽终端在第一个接地总线处失去连续性。压接到底部,但护套尺寸与连接器设计不符。当电缆和连接器根据不同的公差进行规定时,这些故障路径会成倍增加。

当电缆是 LAPP 电缆,连接器是 LAPP 连接器时,应力消除几何形状、导体横截面、屏蔽回流和压接窗口都按照相同的工程参考进行设计。线束不是在两个供应商的公差堆叠之间组装的。ÖLFLEX® 电缆和 EPIC® 或 SKINTOP® 端接在设计阶段就已匹配,而不是在零件到达车间之后。

对于东盟地区的 OEM 而言,这种单一来源的搭配也简化了保修沟通。如果成品线束在使用中出现间歇性故障,电缆、连接器和组件只有一个工程联系人。LAPP SEA 在区域内备有 预装电缆链  配套的 SKINTOP® 电缆接头 的库存,这些是线束走线中常用的,因此在调试期间进行单一 SKU 更换不会延误构建。

与多供应商采购相比,交货时间如何?

LAPP 组装线束的交货期遵循一个生产计划,而不是三个。

在多供应商流程中,电缆来自一个供应商,连接器来自另一个供应商,组装则等待两者都运到车间后才能开始。每次延迟到货都会导致排队延迟。即使供应商可靠,总时间窗口也倾向于最慢的环节加上组装周转时间。

在 LAPP 线束解决方案流程中,电缆和连接器来自同一供应链,组装是根据该链条内确认的组件可用性进行计划的。LAPP 东南亚在新加坡、马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚和菲律宾等地区储备了线束运行中常用的电缆、连接器和 SKINTOP® 型号的区域库存。

另一个问题是线束修改速度。当机器图纸在构建过程中发生变化时,如果它们共享一个工程所有者,电缆、连接器和组装规格都会同步更改。在多供应商流程中,相同的修改会触发三个变更单。关于 预装电缆解决方案 的配套文章更深入地探讨了采购方面的推理。

联系我们的工程师

如果您正在为机器平台、电动汽车充电部署、AGV 推广或数据中心建设规划 LAPP 线束解决方案,请联系我们的工程师。我们可以为您的应用一起确定电缆、连接器和组件的尺寸,详细说明组装可追溯性范围,并确认您正在考虑的型号的区域库存和交货时间。LAPP 东南亚支持新加坡、马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚和菲律宾的规范工作。

请通过 e.lapp.com/apac/contact 联系 LAPP 亚太团队,或从 LAPP 线束解决方案亚太中心开始,规划符合您构建需求的线束项目。