``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

M系列连接器对比:何时选择M8、M12、M17或M23

M8、M12、M17 和 M23 连接器之间有何区别?M8、M12、M17 和 M23 是指圆形工业连接器的螺纹尺寸(毫米)。可用电流、电压、触点数量、编码和以太网能力取决于具体的内嵌件和连接器设计,并非固定不变的。根据经验,M8 通常用于紧凑型传感器连接,M12 用于通用自动化输入输出和选定的工业以太网应用,M17 用于紧凑型伺服和反馈应用,M23 用于高触点或高功率运动控制连接。请对照EPIC® 圆形连接器指南和各个 SKU 的数据表,验证实际的电流、触点和以太网限制。

对于在东盟地区选择连接器标准的机电一体化设计师、自动化工程师和高级电气工程师而言,缆普公司将电缆和连接器作为一项工程计划的一部分进行设计和制造。EPIC® 系列涵盖了从 M8 到 M58 的信号和电源型号,缆普东南亚公司为工业自动化、包装机械、机器人技术和内部物流建设中最常用的尺寸备有区域库存。关于 EPIC® 工业连接器的三月第一周配套文章涵盖了更广泛的 EPIC® 系列及其与其他连接器品牌的比较。本文重点介绍 M 系列内部的尺寸选择。

M8、M12、M17 和 M23 连接器有何区别?

M8、M12、M17 和 M23 中的 M 后数字是耦合件的螺纹直径(毫米)。其他变量,如额定电流、触点数量、内嵌件配置、IP 目标、以太网能力、插拔次数,取决于具体的部件,而非 M 后数字本身。

M8 外壳适用于紧凑型传感器负载下的低引脚数。它们是四种最常用圆形尺寸中最小的,用于输入输出块连接、传感器引线和面板空间有限的短程反馈应用。

M12 是工业自动化中应用最广泛的圆形连接器之一。它涵盖了通用传感器和执行器输入输出、屏蔽版本中选定的工业以太网任务,以及 PLC 与机架之间大部分的现场连接。M12 在尺寸和电流之间取得了平衡,使其具有广泛的适用性。

M17 介于 M12 和 M23 之间。当 M12 的引脚数或电流范围不足,而 M23 的外壳尺寸超出面板布局所需时,M17 便派上用场。紧凑型伺服和反馈应用通常属于这一范围。

M23 是运动控制和高电流应用的主力。信号和电源型号涵盖了大部分伺服电机和驱动连接,其内嵌件密度是 M17 及以下尺寸无法比拟的。

EPIC® 系列中还存在 M23 以上的尺寸,如 M40 和 M58,用于高功率和特殊应用,但在标准工业自动化面板中较少使用。它们超出了大多数机器制造商决策所考虑的典型 M8 到 M23 选择范围。

如何为伺服或传感器选择合适的 M 系列尺寸?

选择问题归结为三个工程问题和第四个标准化问题,按顺序提出。

在峰值负载下,连接器需要通过多大的电流和电压?电源侧的决策通常倾向于 M23,因为较大的外壳可以容纳更高电流的触点。纯传感器和纯信号连接很少需要 M12 以上的尺寸。

需要多少触点,以及采用何种编码?引脚数越多,越倾向于选择较大的外壳。M12 上的编码型号(A、B、D 和 X 编码)可降低现场误连接的风险,当多个连接器类型共享一个面板时,这一点尤为重要。

连接器将面临最恶劣的环境暴露是什么?IP 等级目标和插拔次数预期由应用驱动,而非尺寸。M 后数字决定了外壳尺寸,而非 IP 等级。

第四个问题是标准化。如果大多数机器都采用一种尺寸,那么将少数例外情况标准化以匹配是否值得?标准化的答案是在面板优化和库存简化之间进行权衡。

对于每个问题,EPIC® 工业连接器亚太地区概览都按尺寸列出了信号和电源型号。

M 系列一览:比较参考

下表涵盖了 M 尺寸的尺寸定义和经验应用。具体的电流、电压、触点数量、面板开孔和 IP 等级在各 SKU 的数据表中确认,而不是根据尺寸列进行估算。本文之所以未在每行发布单一额定值,是因为在同一 M 尺寸内,包络会随内嵌件和外壳型号的变化而变化。单一的“M12 安培数”对于它所描述的一半用例来说都是不准确的。

尺寸 螺纹直径 典型应用(经验法则) 详细规格
M8 8 毫米 紧凑型传感器连接、传感器引线、短程反馈 EPIC® 数据表
M12 12 毫米 通用自动化 I-O 和选定的工业以太网 EPIC® 数据表
M17 17 毫米 紧凑型伺服和反馈 EPIC® 数据表
M23 23 毫米 高触点或高功率运动控制 EPIC® 数据表

这些并非固定不变的真理。它们取决于具体的内嵌件和连接器设计。EPIC® 系列目录是 SKU 级别数据的记录来源。

何时应在一台机器上标准化一种 M 系列尺寸?

标准化可减少备件库存并简化现场服务。当一个过大的连接器插入本可以容纳较小尺寸的插槽时,会占用面板空间。这种权衡取决于机器本身。

对于高混合、高换型包装机和内部物流平台,备件和服务节省通常大于面板空间成本。一台机器上采用一种连接器尺寸,并为每个角色配备合适的内嵌件组合,是实用的默认选择。

对于物料清单固定的密集自动化面板,将 M8 传感器连接与 M12 输入输出和 M23 伺服连接混合使用是一种更高效的布局。备件成本是真实存在的,但面板密度增益也是真实存在的。

实际决定取决于生产量、换型频率以及备件预算的结构。缆普东南亚公司可以根据实际机器的物料清单,针对每个尺寸的 SKU 选项进行范围界定。

与我们的工程师交流

如果您正在标准化新机器平台的连接器系列或更新现有系列,请咨询我们的工程师。我们可以为各种尺寸的 EPIC® 信号和电源型号提供范围界定,并通过缆普东南亚公司在新加坡、马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚和菲律宾确认区域库存。我们还可以将连接器与匹配的 ÖLFLEX® 或 ETHERLINE® 电缆配对。

请访问e.lapp.com/apac/contact联系缆普亚太团队,或浏览缆普东南亚网上商店的 EPIC® M 系列选项,开始按尺寸进行范围界定。