``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

维护团队:机器人电缆故障预测指南

夜班轮值时,您在越南生产线上的主要焊接机器人又出现“位置错误”故障。每个人都认为是软件故障,但在浪费了数小时的生产时间后,维修技术人员发现电缆束中的一根电缆护套开裂,编织层有明显的磨损痕迹。这不是突然的故障;而是长期疲劳过程的最后阶段,本来是可以预测的。

机器人电缆故障很少在没有预警的情况下发生。它们会留下细微的线索,训练有素的人员可以在灾难性停机之前很早就发现这些线索。本指南帮助您的 MRO 团队将机器人电缆维护从被动的“坏了就修”模式转变为主动的“预测和预防”策略。

机器人生产线被动维护的高昂成本

让电缆一直运行到故障发生是代价高昂的。关键机器人的一次意外停机可能会导致整个生产单元停产,从而损害您的设备综合效率 (OEE)。成本会迅速累积:

  • 生产损失:生产线每停产一小时,都会造成收入损失。
  • 劳动力浪费:工程师和技术人员耗费数小时追踪本可以预料到的故障。
  • 附带损害:故障电缆可能导致机器人、其末端执行器或工件本身出现不稳定的运动,从而造成损坏。

预测性维护计划将这些不可预测的成本转化为预定的、有预算的事件。

两种类型的预警信号:视觉和电气

预测性维护的重点在于追踪趋势。对于机器人电缆疲劳,这些趋势以两种方式表现出来:您可以看到的物理迹象和可以测量的电气退化。

目视检查:机器人电缆疲劳的物理迹象

每周进行一次快速巡视,每季度进行一次更深入的检查。在计划停机期间,寻找以下关键指标:

  • 护套变色/光泽:护套出现光亮、褪色或局部变暗通常预示着受热或化学品暴露,这会先于脆化和开裂。
  • 护套开裂或磨损:裂纹、割伤或磨损变薄的区域是后期磨损。任何破损都是关键故障点,会使水分和污染物进入内部导体。
  • “螺旋状”或纵向变形:螺旋状、猪尾状形状是扭转应力的典型迹象,也是即将发生故障的强烈预测指标。当非扭转额定电缆用于扭转轴时,这种情况很常见。

电气检查:测量内部退化

定期检查和测试可以在可见之前很早就发现内部损坏。

  • 连续性与导体电阻检查:测量每根线芯的两端,并记录趋势值。单根线芯电阻升高通常表明疲劳导致股线断裂。
  • 绝缘电阻 (IR) 趋势记录:记录导体与屏蔽层之间的 IR 值。随时间推移的下降趋势表明微裂纹或水分进入降低了介电强度。测试前务必将电缆与电子设备隔离。

提示:对于编码器或混合伺服/反馈电缆,请坚持使用低压 IR 测试,并务必断开设备侧以保护敏感电子设备。

主动解决方案:为何专用机器人电缆能防止故障

当标准电缆用于六轴机器人的弯曲和扭转结合环境中时,就会出现这些故障模式。为防止这些故障,请选择专为电缆束设计且具有扭转额定值的电缆系列。

ÖLFLEX® ROBOT 900 P (电力/控制)专为严苛的机器人运动而设计,扭转额定值高达 ±360°/m,设计寿命高达 500 万次扭转循环。其特性直接对抗疲劳:

  • PUR 外护套:耐磨损、耐油、耐化学品。
  • 特殊线芯结构:低摩擦缠绕层允许线芯在扭转力作用下滑动,减少内部摩擦并防止螺旋状变形。

对于需要 EMC 保护的应用,还提供屏蔽型 ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 版本。

在 LAPP eShop(印度尼西亚)购买区域库存产品

  • ÖLFLEX® ROBOT 900 P
  • ÖLFLEX® ROBOT 900 DP

需要耐热/防飞溅保护?将您的机器人电缆与适用于特定温度暴露的保护性导管和接头配合使用。

常见问题:预测性电缆维护

我们应该多久进行一次这些检查? 

每周进行一次快速目视检查。根据机器人的工作周期,每季度或每半年安排一次更深入的目视和电气检查。关键是持续记录以发现趋势。

最重要的预警信号是什么? 

对于六轴机器人,可见的螺旋状变形是使用了错误类型电缆的最清晰信号。这是一种机械故障,必然会导致电气故障。

我们可以修复损坏的机器人电缆吗? 

在高运动应用中,避免拼接电缆。拼接会产生一个僵硬、不灵活的点,在弯曲和扭转下会迅速失效。始终用专用电缆组件更换整个长度。

底线:从被动维护转向预测性维护

通过简单的检查程序,您可以及早发现问题,证明使用优质抗疲劳组件的合理性,并按自己的方式安排更换。这就是保护您的 OEE 并一劳永逸地消除“神秘”机器人故障的方法。

准备好开始了吗?联系我们以获取免费的机器人电缆检查清单和 IR 趋势日志模板。 

本地库存。德国品质。可靠连接东盟。