``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

更少浪费,同样安全:电缆可持续性实用指南

一位设施经理正面临削减其场地二氧化碳足迹的压力。他正在关注“绿色”电缆护套。与此同时,维修团队将一桶在重度弯曲区域使用 18 个月后失效的 50 公斤电缆送往垃圾填埋场。

在另一个工作区,一个垃圾箱里堆满了最近安装后的边角料和空卷筒。这里真正的碳排放问题不仅是护套材料,更是浪费。

推动可持续发展给工厂负责人带来了巨大的冲突:如何在不牺牲消防安全、合规性或维持工厂运营的运行可靠性的前提下“走向绿色”。

降低电缆系统生命周期二氧化碳排放最有效的方法是关注耐用性和效率。一次安装可运行 10 年的电缆,比每两年更换一次的“绿色”电缆更具可持续性。

这是一份如何在不偷工减料的情况下减少碳排放的实用指南。

考量因素 1:将合规性作为基础

在讨论二氧化碳排放之前,首先要确认合规性。安全是门槛;任何可持续性决策都必须在成功通过合规性检查后才能做出。

  • 防火性能:该应用是否需要低烟无卤 (LSZH) 材料以保护人员和敏感电子设备免受腐蚀性烟雾的危害?
  • 电气安全:电压、电流和温度额定值是否与负载正确匹配?
  • 认证:电缆是否符合其环境的所有本地和国际标准?

可持续性绝不能成为不合规的借口。真正的可持续性包括保护人员健康和工厂的运营完整性。

考量因素 2:将耐用性作为主要的二氧化碳减排器

最高的碳成本来自更换。这包括新电缆的隐含二氧化碳、服务电话的燃料、运输排放以及停机期间浪费的能源。

最强大的可持续发展战略是安装经久耐用的电缆。

  • 匹配应用:在移动应用中使用静态电缆是导致故障的常见原因。对于电缆链和机器人,需要高柔性、运动级电缆,如 ÖLFLEX® SERVO FD。
  • 正确安装:劣质的安装会损坏优质电缆。强制执行正确的弯曲半径、应力消除和使用 SKINTOP® 电缆接头的 360° EMC 端接是一种可持续习惯。它可防止过早故障和浪费性更换。

考量因素 3:优化材料和尺寸(生物基转型)

在满足安全性和耐用性之后,可以优化材料。过去,“绿色”材料被视为对耐用性的风险。这种情况已经改变。

生物基电缆的兴起

创新使得可以用可再生原材料取代化石基塑料,而不会影响性能。缆普的生物基系列(如生物基 ETHERLINE® FD P)使用源自玉米或甘蔗等可再生资源的材料。

  • 二氧化碳减排:由于植物在生长过程中吸收二氧化碳,因此原材料的碳足迹远低于石油基同类产品。
  • 不妥协:重要的是,这些电缆通过了与标准电缆完全相同的严格耐用性测试 (ISO/IEC)。它们对油、化学品和紫外线辐射提供相同的抵抗力。

其他材料优化:

  • 合理尺寸:过度规格化——在 2.5mm² ÖLFLEX® CLASSIC 足以满足要求的情况下使用 4mm² 电缆——会浪费铜、能源和金钱。
  • 光纤:对于长距离数据骨干网,HITRONIC® 光纤电缆可以取代笨重的铜缆束,显著减少材料体积和重量。

考量因素 4:通过物流减少浪费

最容易被忽视的浪费来源是安装现场。这是一个有明确解决方案的物流问题,符合循环经济的设计消除浪费原则。

问题:订购 500 米的卷筒用于 460 米的工作,导致数十个部分、无法使用的卷筒。安装人员在现场从散装卷筒上切割,造成大量废料。

解决方案:配套和线束

  • 精确切割长度:订购按所需精确长度切割的电缆。
  • 配套交付:收到一个标有“机器 01”的单一套件,其中包含所有预切割电缆、接头和连接器。
  • 预装线束:这包括预端接、经过测试和标签化的组件,可消除所有现场切割浪费并减少安装时间。

考量因素 5:管理报废和可回收性

即使是最耐用的电缆最终也会被更换。

  • 铜回收:铜具有很高的价值,并且可以 100% 回收。最简单、最有影响力的报废步骤是建立一个有纪律的流程,将所有废旧电缆分类并送往认证的金属回收商。
  • 护套的现实:大多数工业电缆护套(如热固性 PUR 或橡胶)不易回收。真正的循环胜利在于回收高价值的铜,这就是减少废料(考量因素 4)如此关键的原因。

底线:可持续发展只是良好的工程实践

真正的可持续发展不是营销主张。它是良好工程和运营纪律的直接结果。

这意味着选择符合要求、经久耐用、设计寿命长的产品。这意味着正确安装它们以防止过早故障。这意味着优化物流以减少运输和材料浪费。这种方法证明,耐用性和效率是实现“绿色”目标和工厂可靠性的最有力方式。

常见问题 (FAQ)

LSZH 比 PVC 更“环保”吗?

LSZH 主要对人身和资产更“环保”。其主要优点是安全——在火灾中不会释放腐蚀性气体。对于建筑物内或密闭空间内的电缆,它是保护健康和敏感电子设备免受二次火灾损坏的负责任选择。

生物基电缆与标准电缆一样耐用吗?

是的,如果选择正确。缆普的生物基系列经过与标准电缆相同的严格测试。它们提供相同的耐油和耐运动性能,这意味着您可以在不增加故障风险的情况下减少碳足迹。

减少电缆相关二氧化碳排放最简单、最快的方法是什么?

从物流入手通常是一个快速见效的方法。通过从“现场散装卷筒”转向“配套、预切割长度”,可以实现材料废料的显着减少(通常为 5-10%)。这是一项直接的二氧化碳和成本节约。

想降低您设施的碳足迹吗?立即联系工程师,了解生物基选择和减少浪费的物流解决方案。