``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

LAPP可再生能源网络研讨会:用于太阳能、风能和BESS的电缆和连接器

可再生能源项目在太阳能、风能和电池储能方面究竟需要哪些电缆和连接器?太阳能光伏项目需要耐紫外线和臭氧的直流电缆(如 ÖLFLEX® SOLAR XLWP 系列或其他符合 IEC 62930 标准的太阳能直流电缆),并搭配适用于系统电压(通常为 1,500 V DC)的 MC4 兼容直流连接器。风能项目需要用于机舱环的耐扭转电缆、符合安装环境的塔架布线以及根据项目设计标准指定的厂区平衡电缆。电池储能项目需要根据 BESS 机柜母线布局和工作环境温度额定值选择互连电缆。在这三种项目中,电缆和连接器故障很容易被低估,可能导致停机时间过长、返工和保修风险。将连接层与系统其他部分采用相同的工程标准进行规范,可以有效避免这些问题。请从 LAPP SEA 可再生能源行业页面 开始,了解完整范围。

对于东盟地区的项目工程师、EPC 承包商和资产所有者,LAPP 在一个工程计划下为可再生能源项目的每个层级提供电缆和连接器。包括用于直流串侧的 ÖLFLEX® SOLAR、用于 MC4 兼容端接的 EPIC® SOLAR、用于风能机舱和塔架运行的耐扭转电缆变体,以及用于 BESS 机柜环境的互连电缆。即将举行的 LAPP 可再生能源网络研讨会将详细介绍如何为东盟地区的条件规范每个层级。注册详情见本文末尾。

哪些电缆故障让可再生能源项目损失最大?

可再生能源内容往往侧重于逆变器、面板和涡轮机。电缆和连接器被视为商品性项目,直到出现故障时才受到关注,而一旦出现故障,故障可能发生在电缆或接头中,其频率不亚于发生在逆变器或面板中。

在过去五年中,东盟 EPCs 交付的项目中,有三种故障模式尤为突出。

太阳能直流电缆在紫外线和臭氧下的降解。按照办公电缆或通用低压标准指定的太阳能直流电缆在持续紫外线照射和热带臭氧环境下可能过早降解。成本并非电缆本身;而是当降解出现在接头或管道入口时,对数千条串进行重新拉线所产生的成本。MC4 连接器不匹配。来自不同品牌的 MC4 连接器看起来可以互换。但混合使用未经批准的组合可能会导致测试、安全和保修合规性问题,如果接头过热或未能通过电气安全检查。 二月份关于太阳能直流连接器的 W3 文章 更深入地探讨了 MC4 兼容性决策。

风力涡轮机扭转电缆在环路处失效。风力涡轮机会偏航,这意味着机舱环路中的电缆会承受扭转和弯曲循环。将标准控制电缆替换为耐扭转电缆,可能会在第一次大修维护之前就在环路处失效。

可再生能源中的连接层具有操作和保修风险,其大小与项目规模成正比。一个 50 兆瓦的太阳能电站拥有更多的串联、更多的接头和更多的位置,在这些位置,边缘电缆选择可能会在后期显现出来。

太阳能直流电缆与标准工业电缆有何不同?

太阳能直流电缆并非只是贴了标签的工业电缆。其结构在三个方面有所不同,这对于项目规范至关重要。

紫外线和臭氧等级。太阳能直流电缆通常采用交联聚合物外护套构造,额定可直接在室外暴露于紫外线和臭氧环境下,设计寿命超过十年。办公室和标准工业电缆不适用于此类环境。

直流电压等级。现代公用事业规模的太阳能电站采用 1,500 V 直流串。电缆绝缘必须符合实际的直流等级,而非相同导体截面通常涵盖的交流电压等级。LAPP SEA eShop 上的 ÖLFLEX® SOLAR 搜索 显示了东盟地区通常指定的变体。

MC4 兼容端接。太阳能串端接通常是 MC4 公头和母头直流连接器。电缆规格必须与连接器接受的导体截面和压接窗口匹配。在单个串上混合连接器品牌需要对照连接器制造商批准的配对列表进行确认。 EPIC® SOLAR DC 连接器类别 列出了 LAPP MC4 兼容选项。

对于东盟太阳能 EPC 承包商而言,指定 ÖLFLEX® SOLAR XLWP 搭配 EPIC® SOLAR 连接器意味着电缆截面、导体温度等级和连接器压接窗口均根据相同的工程参考进行设计。串联不是在两个供应商的公差范围内组装的。

风力涡轮机和 BESS 布线应如何指定?

风能和电池储能需要与太阳能不同的电缆系列,其故障模式也不同。

风能侧。机舱环路电缆承受连续的偏航运动和扭转循环。规格关键词是耐扭转,而非仅仅是柔性。塔架布线会受到振动,但通常不会受到扭转,而厂区平衡布线更接近标准工业布线。LAPP 的风能电缆产品组合涵盖机舱、塔架和厂区平衡作用,其匹配的截面和屏蔽方案根据实际的涡轮机设计确定。请浏览 可再生能源风能亚太页面 以了解产品范围。

BESS 侧。电池储能柜承载模块之间、机柜与逆变器之间以及逆变器与电网连接之间的大电流直流互连。电缆截面由机柜母线布局、机柜内部工作环境温度以及并行运行的 BMS 侧信号布线决定。BESS 互连通常是在母线和开关设备锁定后才最后确定的项目,这给适当的电缆管理留下的空间较小。在 BESS 机柜设计阶段提前进行电缆选择可以避免这种窘境。

 三月份的 W3 可再生能源连接工具包 更深入地涵盖了太阳能和风能的选择逻辑。

注册参加 LAPP 可再生能源网络研讨会

即将举行的 LAPP 可再生能源网络研讨会将指导东盟地区的项目工程师和 EPC 承包商完成太阳能、风能和 BESS 项目电缆和连接器的选择过程。议程包括热带运行条件和东盟规范要求的实际案例。主题包括 1,500 V 直流串的 ÖLFLEX® SOLAR 系列选择、EPIC® SOLAR MC4 兼容端接决策、风力机舱环路耐扭转电缆选择以及根据机柜布局的 BESS 互连规范。

请通过 LAPP 亚太网络研讨会中心 注册参加网络研讨会。如果您无法现场参加,请通过 e.lapp.com/apac/contact 或 LAPP SEA 查询表与我们的连接专家联系。我们可以根据您的构建范围确定合适的电缆和连接器组合。