``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

机器人自动化用抗扭以太网和光纤电缆指南

您在印度尼西亚新购置的机器视觉引导机器人测试时一切正常,但在工厂车间,它会随机错误拾取零件,导致代价高昂的停机时间。摄像头和软件都没有问题。那么,隐藏的罪魁祸首是什么呢?一根标准以太网电缆,其内部几何形状因机器人的不断扭曲而缓慢变形,通过信号反射和噪声破坏了关键图像数据。

在现代 智能工厂中,机器人的数据链路是其生命线。由电缆扭曲引起的间歇性中断和数据包丢失是排查的噩梦,并可能严重影响产品质量。本指南解释了六轴机器人的扭曲运动如何损坏标准数据电缆,并说明了为什么指定扭转级以太网或光纤电缆是唯一可靠的解决方案。

标准电缆为何会失效:扭曲如何扼杀数据信号

机械臂持续的顺时针和逆时针扭转使电缆承受巨大的机械负荷。工业电缆的抗扭转能力以每米度数(°/m)表示,并经过数百万次测试循环验证,以确保数据完整性。

铜以太网:阻抗失配和串扰

高速双绞线电缆依赖精确的内部几何结构来维持其约 100 欧姆的特征阻抗。扭曲造成的机械变形会改变这种几何结构,导致阻抗失配。这会导致更高的信号反射(回波损耗),从而引起位错误并强制数据重传。正如 Fluke Networks 所解释的,回波损耗不佳是电缆物理损坏的典型标志。这种变形还会增加线对之间的串扰,从而加剧错误。

光纤:弯曲引起的衰减

尽管光纤电缆不受电磁干扰的影响,但它对物理应力很敏感。扭曲会引入微弯曲和紧密半径,导致光线逸出纤芯,增加信号损耗(衰减)。为了解决这个问题,扭转级电缆使用坚固的光纤类型,如 ITU-T G.652.D 标准,这些光纤经过专门设计,可以抵抗机器人高要求应用中物理应力造成的额外损耗。

铜解决方案:ETHERLINE® TORSION 实现可靠的机器人连接

对于大多数需要铜数据链路的机器人应用,您需要专门为扭曲而设计的电缆。

规格说明:

  • ETHERLINE® TORSION Cat.7:采用特殊的线芯和导线绞合方式,支持 ±180°/m 扭转。它经过高循环次数测试,其 SF/FTP 屏蔽即使在持续扭曲下也能保持 EMC 完整性。

  • ETHERLINE® TORSION Cat.6A:提供经过超过 100 万次 ±180°/m 扭转循环测试的型号,由耐油耐磨 PUR 护套保护。

重要性: 扭转优化绞合和坚固的屏蔽层使电缆能够作为一个整体平稳扭曲,而不会使内部敏感的双绞线变形。这保护了 100 Ω 性能,并使回波损耗保持在规格范围内,确保数据链路稳定。

购买地点(LAPP eShop 印度尼西亚):

快速比较:

特性 标准以太网电缆 ETHERLINE® TORSION Cat.7 为何对机器人至关重要
内部结构 简单双绞线 带低摩擦羊毛包覆的捆绑线对 捆绑线对作为一个整体平稳扭曲,因此线对不会变形 → 阻抗稳定
屏蔽 标准箔/编织 优化编织角度 + 包覆 扭曲时保持屏蔽覆盖 → EMC 一致
性能 适用于静态/轻度弯曲 在 ±180°/m 下测试数百万次循环 在持续扭转应力下保持链路质量

注意: 确切的测试值因 产品而异; 请务必在当前数据表中确认规格。

光纤解决方案:用于恶劣环境的 HITRONIC® TORSION

对于电磁干扰严重(例如,焊接单元)或需要高带宽的应用,光纤是绝佳选择——前提是电缆是为扭转应力而制造的。

规格说明:

  • HITRONIC® TORSION:一系列抗扭转玻璃光纤 (GOF) 电缆(包括单模 OS2 和各种多模 OM 等级),带有坚固的 PUR 护套。它们专为机器人服装包和风力涡轮机回路等高扭转应用而设计。

购买地点(LAPP eShop 印度尼西亚):

应用指南:为您的机器人选择铜缆或光纤

  • 选择铜缆 (ETHERLINE® TORSION): 适用于大多数 PLC/传感器链路和 100 Mb/s 工业协议(如 PROFINET 和 EtherCAT)。虽然工业以太网允许长达 100m 的通道,但移动轴上的布线应尽可能短。
  • 选择光纤 (HITRONIC® TORSION): 最适用于电磁干扰严重的焊接区域、长距离厂内布线或高带宽机器视觉系统。

专业提示: 如果机器人手腕暴露在焊接飞溅物或极端高温下,请使用 PUR 护套数据电缆,并添加一层耐高温保护导管和接头。

常见问题:扭转级机器人电缆

我可以使用高质量的标准 Cat.6A 跳线吗?

不行。标准跳线设计用于静态安装或轻度弯曲,不适用于重复的扭转应力。您最终会遇到回波损耗和串扰问题。务必使用专门针对扭转额定值的电缆。

机器人电缆的最大长度是多少?

对于铜以太网,100 米的通道限制仍然适用。光纤可以走更远的距离。但是,对于动态服装包中的任何电缆,布线应尽可能短,以最大程度地减少机械应力和衰减。

连接器对机器人应用重要吗?

当然。使用工业级 M12 D 编码 (100 Mb/s) 或 X 编码 (GbE) 连接器,带有 360° 屏蔽,以确保安全连接,抵抗振动和 EMC 干扰。

总结:确保您的机器人数据链路安全

在现代机器人技术和工业自动化中,数据链路与电源一样至关重要。通过指定完整的扭转级电缆系统(电缆、连接器和保护),停止追逐“幽灵”错误并消除常见的故障点。

在 LAPP eShop 上浏览 ETHERLINE® TORSION 和 HITRONIC® TORSION 系列。

或者预约与 LAPP 专家进行免费咨询,以优化您的设置: https://jj-lapp.com/contact-us/

本地库存。德国品质。可靠连接东盟。