``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

防紫外线电缆:为东南亚太阳能和风能供电

想象一下,一名技术人员在正午时分攀爬马尼拉的屋顶:面板显示65°C,一股微弱的烧焦塑料味泄露了电缆,其外皮已开始开裂。热带阳光是无情的,普通电线很少能达到承诺的使用寿命。

东南亚的再生能源正在蓬勃发展。越南、泰国和印度尼西亚等国家正在大力投资太阳能农场和风力涡轮机,以实现东盟到2025年23%再生能源的目标。但该地区的极端气候——无情的紫外线照射、高湿度、季风降雨和温度波动——给电缆等关键基础设施带来了巨大压力。

本文探讨了为什么抗紫外线电缆对于可靠、持久的再生能源系统至关重要,重点介绍了实用的选择技巧、真实案例以及符合国际标准的好处。我们还将展示LAPP在定制电缆方面的专业知识,这些电缆是专为东南亚严苛环境设计的。

了解抗紫外线电缆

究竟是什么让电缆“抗紫外线”?

可以把它们想象成内置防晒霜的电缆——交联护套在热带阳光下多年也不会剥落或起泡。与标准PVC电缆不同,标准PVC电缆在强烈阳光下会迅速变脆和开裂,而这些护套——旨在抵御25年的正午阳光——能承受长时间的紫外线辐射,防止绝缘击穿和性能损失。

想想马尼拉的屋顶或泰国农村的太阳能电池阵列。紫外线指数经常达到11到12的极端水平,非抗紫外线电缆只需几年就开始退化,当需要更换时就会成为一个代价高昂的麻烦。

抗紫外线电缆如何解决可靠性问题

降低维护和停机成本

电缆故障的成本不仅仅是材料更换。根据美国国家再生能源实验室(NREL)的数据,一次计划外的维护访问——尤其是在偏远地区——可能会侵蚀数月的发电利润。例如,派遣一个维护团队到山区太阳能装置或海上风电场可能需要直升机、特殊人员和大量的停机时间,很快就会造成数万美元的损失。

抗紫外线电缆通过显著延长电缆寿命,即使在强烈的日照和快速的天气变化下,也能提供长达25年的经验证的耐用性,从而消除了许多这些昂贵的问题。

符合IEC和TÜV标准

合规性对于再生能源项目来说是不可协商的。IEC 62930和EN 50618为太阳能电缆设定了严格的基准,确保它们能够承受强烈的紫外线照射、高湿度和机械应力。同样,TÜV 2PfG 1169认证通过严格的紫外线暴露、温度循环和抗冲击测试进一步验证了电缆。

LAPP的ÖLFLEX® SOLAR XLWP电缆已广泛应用于马来西亚78兆瓦太阳能农场等项目,符合所有这些严格标准,确保开发商和投资者完全符合法规并高枕无忧。

东南亚真实案例

在马来西亚,LAPP为该地区最重要的太阳能装置之一配备了ÖLFLEX® SOLAR XLWP电缆。78兆瓦太阳能公园和泰国两个浮动太阳能项目都依赖这些电缆的耐用性。这些电缆被证明是无价的,大大降低了长期维护成本,并防止了由于系统停机造成的收入损失。

哪种抗紫外线解决方案适合您?

选择合适的电缆意味着了解您项目的独特环境——尤其是在东南亚,这里:

  • 在无云的天空下,紫外线指数通常达到11–12
  • 湿度徘徊在90%左右,季风季节会浸泡设备数月。
  • 盐雾覆盖沿海和岛屿地点,腐蚀暴露的金属。
  • 昼夜温差从20°C到65°C,使绝缘层膨胀和收缩。

考虑到这些压力,以下是LAPP推荐用于太阳能和风能项目的抗紫外线电缆类型:以下是LAPP推荐用于太阳能和风能项目的抗紫外线电缆类型:

  • ÖLFLEX® SOLAR XLWP:适用于地面太阳能电池阵列,通过TÜV认证并符合EN 50618标准。它防水,适用于直接埋设,并能处理浸没条件。
  • ÖLFLEX® SOLAR H1Z2Z2-K:DC连接标准,该电缆为长期太阳能发电装置提供了坚固的解决方案。
  • ÖLFLEX® TORSION FRNC:专为风力涡轮机舱设计,这些电缆能承受高扭转应力(±150°/米扭曲)和盐雾、油暴露等恶劣条件。
电缆 典型应用 温度范围 通过的紫外线/天气测试 额外优势 关键标准
ÖLFLEX® SOLAR XLWP 地面和浮动光伏阵列;直接埋设 –40°C … +120°C 1000小时氙弧灯 + TÜV长波紫外线 防水,防啮齿动物 EN 50618, IEC 62930, TÜV 2PfG 1169
ÖLFLEX® SOLAR H1Z2Z2‑K 直流串线和汇流箱 –40°C … +90°C 720小时氙弧灯 LSZH护套,阻燃 EN 50618, IEC 62930
ÖLFLEX® TORSION FRNC 风力涡轮机舱环路和滴水线 –35°C … +90°C 1000小时氙弧灯 + 盐雾 ±150°/米扭转,耐油 IEC 60228, DIN VDE 0285

此外,LAPP的EPIC® SOLAR连接器和SKINTOP®电缆接头确保了坚固的连接和全面的电缆保护,消除了湿气侵入并延长了电缆寿命。

实施抗紫外线电缆的实用步骤

以下是如何在充满挑战的东南亚环境中实际实施抗紫外线电缆的方法:

  • 现场评估:评估您位置的特定紫外线指数、平均温度波动和潜在机械应力点。沿海或海上装置需要额外的抗盐雾能力。
  • 安装技巧:确保正确的电缆布线和带有应力消除功能的牢固连接。使用LAPP的SKINTOP®等高质量电缆接头,以保持防水连接。
  • 定期维护:定期检查至关重要。检查电缆完整性、清洁连接并确保保护措施保持完好,可以显著延长电缆寿命。

常见问题与疑虑

抗紫外线电缆是否更贵,值得吗?

最初,抗紫外线电缆的前期成本可能高出约2-5%。然而,从总拥有成本(TCO)的角度来看,这种微小的溢价由于维护成本的大幅降低、运营中断的减少以及稳定的发电收入而很快就能收回。

这些电缆是否也耐盐或耐化学品?

是的,这对于沿海或海上风力项目尤其重要。LAPP的解决方案,如ÖLFLEX® TORSION FRNC,具有抗盐雾、耐油和耐化学品的特性,在恶劣条件下提供全面的保护。

它们符合防火和安全标准吗?

当然。LAPP的电缆也有低烟无卤(LSZH)版本,确保它们符合严格的防火和安全标准,这对于人口稠密地区或室内安装来说是一个关键的考虑因素。

结论:保障您的再生能源投资

抗紫外线电缆并非可有可无,它们是无故障阵列的关键。它们确保能源持续流动,削减出差成本,并满足所有规则——无论是当地还是国际规则。

立即探索我们的全系列再生能源产品。