LAPP连接器解决方案,助力东盟工业和数据中心建设
LAPP 连接器解决方案是 EPIC® 工业连接器、SKINTOP® 电缆接头以及通过 LAPP Harnessing Solutions 实现的 LAPP 电缆和连接器预组装的组合,以协调规格的形式交付,而非三个单独采购的层次。连接器在 LAPP 工厂制造,包括 LAPP Connectors Dongguan (LCD),LAPP SEA 在东盟市场拥有区域库存,因此规格制定者可以与一个工程联系人一起规划电缆和连接器。这样做的好处是,在电缆-连接器接口处只有一个公差参考,当现场出现故障时只有一个保修路径,并且根据确认的区域库存,交货时间是可预测的。 对于东盟的规范工程师、采购负责人和 OEM 电气设计师而言,连接器采购的反复出现的问题并非规范复杂性。而是问责碎片化。当一个工厂线束在现场出现故障时,电缆来自一个供应商,连接器外壳来自第二个供应商,接头来自第三个供应商。每个方都指向对方。本指南解释了 LAPP 连接器解决方案实际涵盖的内容,如何一起指定 EPIC®、SKINTOP® 和线束组件,以及 LCD 制造背景对区域供应的重要性。 LAPP 连接器解决方案包含哪些内容,为什么它很重要?...
LAPP可再生能源网络研讨会:用于太阳能、风能和BESS的电缆和连接器
可再生能源项目在太阳能、风能和电池储能方面究竟需要哪些电缆和连接器?太阳能光伏项目需要耐紫外线和臭氧的直流电缆(如 ÖLFLEX® SOLAR XLWP 系列或其他符合 IEC 62930 标准的太阳能直流电缆),并搭配适用于系统电压(通常为 1,500 V DC)的 MC4 兼容直流连接器。风能项目需要用于机舱环的耐扭转电缆、符合安装环境的塔架布线以及根据项目设计标准指定的厂区平衡电缆。电池储能项目需要根据 BESS 机柜母线布局和工作环境温度额定值选择互连电缆。在这三种项目中,电缆和连接器故障很容易被低估,可能导致停机时间过长、返工和保修风险。将连接层与系统其他部分采用相同的工程标准进行规范,可以有效避免这些问题。请从 LAPP SEA 可再生能源行业页面 开始,了解完整范围。 对于东盟地区的项目工程师、EPC 承包商和资产所有者,LAPP 在一个工程计划下为可再生能源项目的每个层级提供电缆和连接器。包括用于直流串侧的 ÖLFLEX® SOLAR、用于 MC4 兼容端接的 EPIC® SOLAR、用于风能机舱和塔架运行的耐扭转电缆变体,以及用于 BESS 机柜环境的互连电缆。即将举行的 LAPP 可再生能源网络研讨会将详细介绍如何为东盟地区的条件规范每个层级。注册详情见本文末尾。...
现场可插拔工业连接器:加快内部物流部署
您应该在何时使用现场可连接工业连接器,而非工厂压接线束?当现场端接的灵活性比工厂组装电缆的可重复性更重要时,请指定现场可连接连接器,通常是 EPIC® 螺钉端接外壳或 M12 现场可接线版本。现场可连接是以下情况的正确选择:内部物流调试中布局后期更改;AGV 和 AMR 现场服务中停机时间取决于损坏电缆的更换速度;以及任何工厂组装线束的交付周期会导致项目超出承诺日期的部署。 对于东盟地区的现场调试工程师、内部物流维护负责人和 OEM 电气设计师来说,实践中失败的框架是将现场可连接连接器视为工厂压接线束的廉价捷径。它们不是捷径。它们是针对不同工作的不同工具。LAPP 在一个工程计划下生产电缆、连接器和电缆接头,而 EPIC® 螺钉端接和 M12 现场可接线系列与工厂线束一起作为同一工具包的一部分。本指南将介绍何时选择现场可连接是正确的,何时是错误的,以及 EPIC® 系列如何适应内部物流规范环境。 什么是现场可连接连接器?何时应指定它? 现场可连接(也称为现场可接线)连接器是一种外壳,旨在让安装人员在现场端接电缆,而不是从工厂接收预端接组件。该外壳可接受特定范围的电缆直径,导体连接到螺钉端子或绝缘位移触点,并且组件通过应力消除和电缆密封套封闭,当按照规范组装时,可以保持额定 IP 防护。 选择指定现场可连接连接器取决于四个问题: 电缆订购后布局会发生变化吗? 团队是否需要在服务中更换损坏的电缆,而无需等待工厂交货时间? 电缆长度是否变化太大,以至于无法按规格预切割? 安装团队是否经过培训并配备工具,可以按照规格端接连接器? 如果这四个问题中有三个答案是肯定的,那么现场可连接是正确的选择。如果三个答案是否定的,那么通过 LAPP Harnessing...