电池制造和BESS组装电缆策略:从电池到并网的规范
电池单元生产线需要能够耐受干燥室露点、电解液填充过程中的溶剂暴露以及通常连续运行的成型和老化设备的占空比的电缆。大型工厂内常见的电缆组包括用于涂层、压延和成型设备驱动和运动的ÖLFLEX® FD和伺服级电缆、用于控制和仪表的UNITRONIC®电缆,以及在确认应用要求后,适用于干燥室和溶剂邻近区域的SKINTOP®电缆接头。在价值链的BESS(电池储能系统)侧,管理标准和安装条件有所不同,但可以应用一致的规范纪律:低烟无卤护套、在安全要求和当地规范要求下的阻燃型号,以及在柜体和母线选择同时而非之后确定的电缆排程。 大多数电池相关内容将电池生产和BESS集成视为独立问题。从规范角度来看,它们在纪律上共享的方面比行业通常承认的要多。本指南将介绍从生产电池的工厂车间到集成成品电池组的BESS柜体的电缆选择,并展示LAPP电缆、接头和连接器如何贯穿价值链的两端。 电池单元生产线上需要哪些电缆? 电池大型工厂运行着几个不同的工艺环境,每个环境都有不同的电缆要求。 电极涂布和压延 这些工艺在变频驱动下驱动高速辊筒和涂布头。此处的电缆类别是用于柔性连续运动服务的ÖLFLEX® FD级电缆,具体工艺化学成分决定了其是否具有耐油和耐冷却液性能。驱动电缆以来自变频器的高开关频率运行,这意味着屏蔽层与驱动柜的端接对EMC合规性至关重要。 电池成型和老化 成型设备以设定的电流曲线对电池进行充电和放电,通常在利用率高的工厂生产线上每天24小时运行。为成型循环器服务的电缆需要承受占空比和近乎连续运行的热负荷。 电解液填充和处理 电解液是一种溶剂。聚氯乙烯护套电缆在暴露于电解液配方中使用的溶剂时会降解。正确的护套规格取决于具体的溶剂化学性质,但总的方向是避免使用标准聚氯乙烯,转而使用经确认具有耐溶剂性的护套,例如TPE或PUR,并根据应用进行选择。 干燥室 电池干燥室的露点可以达到-40°C甚至更低,适用于先进的电池化学。标准聚氯乙烯护套会随着时间吸收水分,并可能脱落颗粒,这两者在干燥室环境中都是问题。干燥室的电缆护套选择需要根据房间等级和电池化学性质进行确认的材料规格。 所有这些区域的控制和仪表都使用UNITRONIC®电缆,它涵盖了总线、现场总线和仪表类别,并带有用于EMC密集型成型和驱动区域的屏蔽型号。 LAPP 的机械制造商和工厂工程页面涵盖了更广泛的制造背景,包括ÖLFLEX®和UNITRONIC®电缆与SKINTOP®接头一同指定的应用。 干燥室和电解液区域的布线应如何指定? 电池工厂中驱动电缆规格的三个变量是护套材料、灰尘脱落特性和接头处的防护等级。 护套材料决定了耐溶剂性和颗粒脱落。在电解液区域,确认过程是:确定电解液配方中的特定溶剂化合物,向电缆供应商请求材料兼容性检查,并在电缆排程中记录结果。没有化合物特定确认的通用耐化学性声明是不够的。 干燥室中的灰尘脱落是护套材料和外表面纹理的函数。当弯曲或拖过电缆桥架时,粗糙纹理的护套会脱落更多颗粒。光滑护套的PUR或TPE电缆是干燥室安装的标准方向,但根据房间等级进行确认是规格制定者的责任。 电缆接头选择 在这些区域取决于电缆护套和安装环境。SKINTOP®电缆接头有黄铜、不锈钢和聚合物型号,符合IEC 60529标准,防护等级从IP54到IP68。当安装的电缆外径在接头指定的接受范围内时,接头等级成立。过度指定接头(在只需要IP54的干燥室区域使用不锈钢)会增加成本而无益处。不足指定则会在面板入口处产生进水风险。 从电池生产转向BESS柜体时,电缆选择有何变化? 简短的回答是:管理标准和故障模式层级发生变化,尽管规范纪律保持不变。 在生产线内部,主要的电缆风险是机械循环、变频器谐波或化学暴露导致的过早磨损。电缆故障,生产过程停止。 在BESS柜体内部,主要的电缆风险是火灾或热失控蔓延。BESS内部的电缆故障不仅仅是停机事件。它是系统安全案例的一部分。这改变了规范中的两件事: 防火等级 BESS安装越来越多地在柜体内部指定LSHF(低烟无卤)或LSZH电缆,特别是在疏散或灭火响应重要的封闭或半封闭位置。具体的防火等级(IEC 60332、IEC 60754、IEC...
EPIC® M23 连接器:工业自动化领域的主力连接器
在生产班次进行到一半时,伺服连接器松动会发生什么?生产线停产,轴失去位置,技术人员在高峰产出期间打开控制柜。EPIC® M23 连接器是为解决这个问题而制造的 23 毫米圆形连接器。它们用于伺服电机、反馈系统和运动控制应用中,在这些应用中,安全锁定、密集引脚布局以及连续振动下的可靠接触是不可妥协的。M23 提供 SIGNAL、POWER 和应用特定的插芯型号,其精确的触点数量、电流、电压、IP 等级和插拔次数取决于所选的插芯、外壳和端接方式。对于您设想的部件,请对照LAPP SEA 网店 M23 列表和EPIC® 圆形连接器指南确认规格。 对于东盟地区的机器制造商和自动化工程师而言,M23 外形尺寸已成为工业运动控制中广泛使用的连接器格式。它的大小适用于伺服系统所需的高引脚数,专为包装线和半导体处理器的振动特性而设计,并与在同一工程范围内发货的电缆集成在一起。LAPP 设计和制造电缆和连接器,因此为伺服项目指定的 EPIC® M23 连接器与连接到它的 ÖLFLEX® SERVO 电缆来自同一个工程团队。 为什么 M23 是伺服电机的正确连接器? 伺服电机存在特定的布线问题。它们位于连续振动的高柔性驱动器末端,同时处理电源和反馈信号,并且位于空间狭小且 EMC 要求严格的机箱内。M23 外形尺寸就是为此环境而开发的。23...
LAPP 线束解决方案:为 OEM 规模定制预装配线束
内部电缆线束何时会让原始设备制造商(OEM)付出比节省更多的成本?当不一致的压接和不同的端接质量开始表现为间歇性车间故障时。当项目时间线因电缆、连接器和组件的查询分别来自不同的供应商而延长时。当保修协商停滞不前,因为没有一个单独的方拥有失效的线束时。LAPP 线束解决方案提供工厂组装的即插即用线束,其中电缆、连接器和端接都由一个供应商设计,可协同工作,并根据项目范围提供装配级别的可追溯性文档。请从 LAPP 东南亚线束服务页面 和 LAPP 线束解决方案亚太中心 开始,以确定适合您构建的范围。 对于东盟地区的机械制造商、电动汽车充电供应商、AGV 集成商和数据中心系统集成商而言,线束已成为一项采购决策,而非车间活动。LAPP 线束解决方案是之前名为 ÖLFLEX® CONNECT 的总称,它是在更清晰的名称下相同的工程项目。LAPP 东南亚在三个服务类别中进行区域执行:电缆和定制伺服组件、预装电缆链以及定制电缆解决方案,所有这些都基于 LAPP 制造的电缆和连接器,因此规格制定者无需将三个供应商的公差缝合在一起。 原始设备制造商(OEM)何时应外包电缆线束? 当内部装配的故障模式开始超过节省的成本时,外包线束才有意义。这些故障模式大多归结为四种信号。 第一个信号是间歇性车间故障,可追溯到压接或端接不一致。当线束内部的一个不一致的压接在峰值输出期间可能触发下游继电器时,如果每季度发生一次,这是一个维护问题;如果生产线上每月发生一次,则是一个采购问题。 第二个信号是多供应商采购导致的项目进度漂移。当电缆、连接器和组件分别来自不同的供应商时,每个规格变更都需要三次确认。交货时间是累加的,而不是堆叠的。 第三个信号是当组装分包给普通电气车间时,批次之间的质量差异。相同的图纸,在不同的车间运行两次,可能会生产出具有不同应力消除几何形状、不同屏蔽回流和不同端接后电阻的两个线束。 第四个信号是当线束在现场出现故障时,保修责任归属问题。如果电缆来自一个供应商,连接器来自另一个供应商,组装来自第三个供应商,那么在任何人打开万用表之前,故障讨论就会成为一个多方协作的过程。 当同一个项目中出现两个或更多这些信号时,LAPP 线束解决方案就值得考虑了。LAPP 东南亚线束服务页面概述了 LAPP 东南亚在东盟地区可以承担的全部范围, 解决方案和服务索引 涵盖了预装电缆链等相关服务类别。 LAPP 线束规范包含哪些内容? LAPP 线束规范不仅仅包含物料清单中的零件号。它记录了电缆结构、连接器和端接、组装过程以及成品线束出厂时的测试范围。 电缆方面。选用哪种 ÖLFLEX®...
M系列连接器对比:何时选择M8、M12、M17或M23
M8、M12、M17 和 M23 连接器之间有何区别?M8、M12、M17 和 M23 是指圆形工业连接器的螺纹尺寸(毫米)。可用电流、电压、触点数量、编码和以太网能力取决于具体的内嵌件和连接器设计,并非固定不变的。根据经验,M8 通常用于紧凑型传感器连接,M12 用于通用自动化输入输出和选定的工业以太网应用,M17 用于紧凑型伺服和反馈应用,M23 用于高触点或高功率运动控制连接。请对照EPIC® 圆形连接器指南和各个 SKU 的数据表,验证实际的电流、触点和以太网限制。 对于在东盟地区选择连接器标准的机电一体化设计师、自动化工程师和高级电气工程师而言,缆普公司将电缆和连接器作为一项工程计划的一部分进行设计和制造。EPIC® 系列涵盖了从 M8 到 M58 的信号和电源型号,缆普东南亚公司为工业自动化、包装机械、机器人技术和内部物流建设中最常用的尺寸备有区域库存。关于 EPIC® 工业连接器的三月第一周配套文章涵盖了更广泛的 EPIC® 系列及其与其他连接器品牌的比较。本文重点介绍 M 系列内部的尺寸选择。 M8、M12、M17 和 M23 连接器有何区别?...
AI 数据中心连接:高密度 GPU 机架的电源与布线
当人工智能训练机架的密度超过传统企业密度时,电源和支持布线会有哪些变化?配电通常需要比传统企业机架容量更高的馈线,具体尺寸取决于机架负载和设施设计。铜缆仍用于管理、控制和较短的网络链路,而高速机架间光纤通常会根据交换机和服务器设计,转换为光纤或直连架构。数据中心环境中通常指定低烟无卤(LSZH)电缆,具体取决于现场规范,并且电缆布线必须保持高密度机架冷却所需的空气流通几何形状。LAPP 东南亚数据中心行业页面以及数据中心高密度机架布线的配套文章涵盖了本文所基于的基础。 对于东盟地区的数据中心设计工程师、人工智能基础设施架构师和电气承包商来说,LAPP 在此构建中的产品适用于电源和支持方面,而不是高速机架间光纤。LAPP 提供来自同一供应链的电缆和连接器,因此 ÖLFLEX® 馈线可与 EPIC® 或 SKINTOP® 终端配对,并在同一工程范围内。ETHERLINE® 电缆涵盖管理网络和较短的铜链路,LAPP 线束解决方案涵盖预组装电缆组件,在可重复部署方面至关重要。LAPP 东南亚在东盟地区供应这些产品,并拥有区域库存,与专注于 100、400 和 800 千兆位光纤的专业网络供应商合作,而这方面有意超出 LAPP 在此的范围。 高密度人工智能机架的电源和支持布线有哪些变化? 当从传统企业负载转向人工智能训练和 GPU 托管配置文件时,机架边缘会发生三件事。 首先是每个机架的功率。与传统企业负载相比,人工智能构建往往会消耗更多的每个机架电流,具体数字取决于 GPU 数量、加速器代次和设施电源配置。这会改变馈线横截面、母线规格以及机架所需的配电线路数量。尺寸是一个特定于设施的计算,而不是一个行业范围的数字。 其次是机架内铜缆的作用。高速机架间光纤越来越多地转向光纤或直连铜缆架构,这由交换机和服务器设计选择驱动。铜跳线仍用于管理网络、BMC 和 IPMI...
内部物流电缆选择:为AGV、AS/RS和输送系统供电
AGV、AS/RS 或高循环输送系统应使用哪种电缆?内部物流现场的每种运动模式都受益于不同的电缆系列。在 AGV 或 AMR 立柱内部,占空比是扭转,因此规格是耐扭转伺服或数据电缆。对于 AS/RS 设备和堆垛机,占空比是在数百万次循环中连续拖链弯曲,因此规格是具有规定弯曲半径和循环次数的耐拖链电缆。对于输送机、悬挂式电缆系统和拖曳式电缆,固定、滚动和连续弯曲部分的混合意味着按部分而不是按系统进行规定。 对于东盟的内部物流集成商、仓储自动化工程师和 OEM 电气设计师来说,现场反复出现的故障模式不是电缆结构本身,而是占空比不匹配的电缆系列。LAPP 在一个工程计划下为内部物流提供电缆、连接器和电缆管理,涵盖 ÖLFLEX® 连续柔性电缆和扭转电缆系列、UNITRONIC® 数据和总线电缆、ETHERLINE® 工业以太网、EPIC® 现场连接器和 SKINTOP® 电缆接头。本指南将介绍您在典型现场会遇到的四种占空比(AGV / AMR、AS/RS、输送机 / 悬挂式电缆系统、EMI 隔离)以及每种电缆系列的适用范围。 在 AGV 或 AMR 立柱内部应使用哪种电缆? AGV...
工业以太网跳线:为严苛车间环境选择合适的网线类别
在严苛的生产车间里,工业以太网跳线应指定哪种 Cat 等级?在大多数工厂分支中,Cat.5e 足以满足 100 Mbit/s PROFINET RT、EtherNet/IP 和类似控制流量的需求。当需要更高的带宽余量、更强的 EMC 裕度或计划升级到 1 千兆或 10 千兆链路时,指定 Cat.6 或 Cat.6A 更有价值。在这三个类别中,一旦电缆离开机柜并通过冷却剂喷雾、拖链运动和 60 摄氏度的机柜内部环境,护套材料、屏蔽方案和连接器类型的重要性就超过了 Cat 等级本身。 对于东盟地区的控制工程师、OT/IT 集成商和维护主管来说,生产车间反复出现的故障模式不是“Cat 等级错误”,而是“在工业环境中使用办公室级结构”。LAPP 在一个工程项目中为工业以太网生产电缆和连接器,今年早些时候的集成连接博客中介绍了这种方法。ETHERLINE® 系列涵盖了标准工业 Cat 等级(在东盟地区通常为...
ETHERLINE® PROFINET:指定 PROFINET 电缆时有哪些变化
PROFINET A 型、B 型和 C 型电缆有什么区别?A 型电缆是固定安装电缆,用于静态电缆桥架和导管敷设。B 型是柔性电缆,额定可进行偶尔移动,适用于机柜到机器的下降线或铰链式面板门。C 型是连续挠性电缆,设计用于拖链、机器人电缆整理包和其他重复运动的安装。针对占空比指定错误的类型是导致 PROFINET 在使用中性能不佳的常见原因。 对于西门子主导平台的控制工程师、PLC 程序员和系统集成商而言,PROFINET 并非泛泛而谈的带绿色护套的工业以太网。PROFINET 电缆带有涵盖导体直径、屏蔽、护套颜色和结构等级的 PI 一致性规范,电缆的选择决定了网络在安装生命周期内的功能。缆普(LAPP)在同一个工程项目下生产用于 PROFINET 的电缆和连接器,ETHERLINE® PN 系列涵盖 A 型固定安装、B 型柔性电缆和 C 型连续挠性电缆变体,而 ETHERLINE® ROBOT PN 系列则通过了高循环拖链和扭转应用的认证。...