新闻稿与新闻


太阳能直流电缆:在热带高温下固定1500V阵列

Higher-voltage strings cut balance-of-system cost, but only if the cables survive 90 °C rooftops, monsoon humidity and the occasional rodent bite. Picture this: It’s a blazing midday in Surabaya. You...

LSZH线缆:提升建筑基础设施安全性

What happens when the very cables powering your ‘smart’ building become its biggest fire risk? HVAC, lighting, security—these essential systems rely heavily on reliable connectivity. But with greater connectivity comes greater...

智能生产线电磁兼容屏蔽:消除信号噪声的四步指南

您在马来西亚的新型拣放机器人速度很快,但却不断掉落零件。夹持器、PLC 逻辑和视觉系统都正常。罪魁祸首是什么?主传送带上的变频器 (VFD) 喷射出电气噪声,通过接地不良的屏蔽电缆耦合到夹持器传感器中。 在高速自动化单元中,电机和驱动器产生的电气噪声是不可避免的。这种“隐形”干扰会破坏低压信号和工业以太网,导致间歇性故障,从而降低正常运行时间。有效的 EMC(电磁兼容性)不仅仅是选择合适的电缆;它关乎设计一个完整的系统。以下是一个实用的四步方法,可以从源头阻止噪声,让您的信号平稳运行。 EMI 为何重要:生产线上的隐性成本 由机械臂 EMI 引起的间歇性、难以诊断的故障会带来切实的业务成本: 可用性: 每个“幽灵错误”都会导致生产线停工。这些无法追踪的故障会浪费工程师数小时的时间,并严重影响您的 OEE(设备综合效率)。 性能: 信号噪声会导致数据重试或机械迟滞,直接影响循环时间和吞吐量。 质量: 损坏的视觉或传感器数据会导致抓取不良、焊接不一致以及昂贵的返工或报废。 了解机器人单元中的 EMI:无形威胁 变频器(VFD)、伺服驱动器和开关电源就像小型无线电发射器一样。它们将高频噪声注入电缆(传导干扰),并通过空间辐射电磁场(辐射干扰)。虽然驱动器本身可能容忍这种噪声,但您的敏感编码器、传感器和以太网通信却不能。 解决方案是为屏蔽电流提供低阻抗、连续的接地路径,并结合良好的物理隔离。对于系统级规则,PROFINET 布线和互连指南是关于正确屏蔽和布线的重要资源。 EMC 屏蔽最佳实践:应该做和不应该做 为了方便快速参考,以下是在任何机器人应用中实现强大 EMC 性能的核心原则 最佳实践(低阻抗路径) 常见错误(高阻抗路径) 重要性 使用带有编织和箔层屏蔽的电缆。 在运动中使用非屏蔽或仅箔层屏蔽的电缆。...

防紫外线电缆:为东南亚太阳能和风能供电

想象一下,一名技术人员在正午时分攀爬马尼拉的屋顶:面板显示65°C,一股微弱的烧焦塑料味泄露了电缆,其外皮已开始开裂。热带阳光是无情的,普通电线很少能达到承诺的使用寿命。 东南亚的再生能源正在蓬勃发展。越南、泰国和印度尼西亚等国家正在大力投资太阳能农场和风力涡轮机,以实现东盟到2025年23%再生能源的目标。但该地区的极端气候——无情的紫外线照射、高湿度、季风降雨和温度波动——给电缆等关键基础设施带来了巨大压力。 本文探讨了为什么抗紫外线电缆对于可靠、持久的再生能源系统至关重要,重点介绍了实用的选择技巧、真实案例以及符合国际标准的好处。我们还将展示LAPP在定制电缆方面的专业知识,这些电缆是专为东南亚严苛环境设计的。 了解抗紫外线电缆 究竟是什么让电缆“抗紫外线”? 可以把它们想象成内置防晒霜的电缆——交联护套在热带阳光下多年也不会剥落或起泡。与标准PVC电缆不同,标准PVC电缆在强烈阳光下会迅速变脆和开裂,而这些护套——旨在抵御25年的正午阳光——能承受长时间的紫外线辐射,防止绝缘击穿和性能损失。 想想马尼拉的屋顶或泰国农村的太阳能电池阵列。紫外线指数经常达到11到12的极端水平,非抗紫外线电缆只需几年就开始退化,当需要更换时就会成为一个代价高昂的麻烦。 抗紫外线电缆如何解决可靠性问题 降低维护和停机成本 电缆故障的成本不仅仅是材料更换。根据美国国家再生能源实验室(NREL)的数据,一次计划外的维护访问——尤其是在偏远地区——可能会侵蚀数月的发电利润。例如,派遣一个维护团队到山区太阳能装置或海上风电场可能需要直升机、特殊人员和大量的停机时间,很快就会造成数万美元的损失。 抗紫外线电缆通过显著延长电缆寿命,即使在强烈的日照和快速的天气变化下,也能提供长达25年的经验证的耐用性,从而消除了许多这些昂贵的问题。 符合IEC和TÜV标准 合规性对于再生能源项目来说是不可协商的。IEC 62930和EN 50618为太阳能电缆设定了严格的基准,确保它们能够承受强烈的紫外线照射、高湿度和机械应力。同样,TÜV 2PfG 1169认证通过严格的紫外线暴露、温度循环和抗冲击测试进一步验证了电缆。 LAPP的ÖLFLEX® SOLAR XLWP电缆已广泛应用于马来西亚78兆瓦太阳能农场等项目,符合所有这些严格标准,确保开发商和投资者完全符合法规并高枕无忧。 东南亚真实案例 在马来西亚,LAPP为该地区最重要的太阳能装置之一配备了ÖLFLEX® SOLAR XLWP电缆。78兆瓦太阳能公园和泰国两个浮动太阳能项目都依赖这些电缆的耐用性。这些电缆被证明是无价的,大大降低了长期维护成本,并防止了由于系统停机造成的收入损失。 哪种抗紫外线解决方案适合您? 选择合适的电缆意味着了解您项目的独特环境——尤其是在东南亚,这里: 在无云的天空下,紫外线指数通常达到11–12。 湿度徘徊在90%左右,季风季节会浸泡设备数月。 盐雾覆盖沿海和岛屿地点,腐蚀暴露的金属。 昼夜温差从20°C到65°C,使绝缘层膨胀和收缩。...

机器人电缆与拖链电缆:故障模式指南

贵公司在菲律宾工厂的新型机器人焊接单元看起来令人印象深刻,但它在中途因位置错误而停止。经过数小时的诊断,技术人员找到了原因:机器人线束包内部,反馈电缆的屏蔽层因持续扭曲而散开,产生了信号噪声。原本需要专用机器人电缆的地方,却使用了标准的拖链电缆。 六轴机器人并非简单的线性拖链。复杂的扭曲和弯曲运动会在其预期寿命的一小部分时间内损坏标准柔性电缆。本指南揭示了使用错误电缆的常见故障模式,并为投资扭转电缆以实现长期可靠性提供了明确的工程案例。 使用错误机器人电缆的业务影响 机器人电缆故障不仅仅是部件故障,它直接影响设备的整体效率(OEE)。关键机器人单元不可预测的停机可能会导致整个生产线停滞,造成数千美元的产出损失。此外,由于电缆故障导致的信号衰减引起的间歇性故障可能导致质量问题、报废部件和声誉受损。从一开始就选择正确的电缆是关键的风险管理决策。 线性挠性与扭转——两个不同的世界 根本的错误是假设所有柔性电缆都相同。机械应力完全不同: 线性挠性(拖链):拖链中的电缆在一个平面内经历简单、重复的弯曲。应力在很大程度上是可预测的,并且是二维的。 扭转(六轴机器人):六轴机器人电缆经历复杂的、三维运动。它在多个方向上弯曲并沿其纵轴扭曲。这种扭转应力是导致标准电缆损坏的原因。 额定值在实践中的表现:机器人级电缆设计用于高达 ±360°/m(取决于类型)的扭转角,并经过多达 500 万次扭转循环测试。相比之下,拖链电缆针对恒定弯曲进行了优化;一些电缆允许特定环路(例如风力涡轮机滴水环路)的有限扭转,这与多轴机器人技术不可比。 内部结构:扭转机器人电缆 性能差距归结为结构。标准柔性电缆专为弯曲而不是连续扭转而设计,因此在扭曲时会迅速磨损。 特性 扭转机器人电缆(例如,ÖLFLEX® ROBOT) 它对机器人为何重要 导体绞合 细/超细铜;用于扭转的特殊线芯绞合 更高的机械柔韧性,可在持续的多轴弯曲和扭曲下抵抗疲劳。 线芯绝缘和包覆 带低摩擦 PTFE 包覆的 TPE 线芯绝缘 允许线芯在扭转过程中滑动,减少摩擦和热量积聚。 内部结构 线芯分层绞合,带填充物/缠绕带;某些类型可选择中心对...

屏蔽数据线:电磁干扰热点中的可靠性能

当一台250千瓦的电机启动时,其电磁嗡嗡声能瞬间使传感器失灵。焊枪、变频器驱动的电机和机器人手臂会向空气中散布干扰,这些干扰会穿透未屏蔽的数据线。对于那些维护这些线路的工程师和IT/OT团队来说,可靠的通信是顺利生产和昂贵停机之间的区别。 下面我们来分析一下为什么屏蔽很重要,以及如何第一次就选对合适的电缆。 了解EMI及其对实际的影响 电磁干扰(EMI)是干扰信号传输的有害电噪声。在工厂中,常见的EMI源包括变频器(VFD)、工业电机、焊机、伺服控制和高压变压器。所有这些设备都会发出电磁场,从而破坏数据信号,导致间歇性错误、错误的传感器读数和计划外的机器停机。 根据 Frost & Sullivan的2024年工业停机基准研究,东盟工厂中与EMI相关的停机中断平均每小时成本约为250万美元——比全球平均水平高出32%。这意味着每60分钟就会损失一台全新的数控机床的价值。这突出表明了有效解决EMI问题的紧迫性。 对于那些依赖紧密同步自动化运行的行业——例如汽车焊接生产线、电子贴片机器人或完全网络化的“智能”工厂——即使是毫秒级的数据故障也如同心脏起搏器中的心跳骤停:虽然微小,但可能致命,会引发连锁故障。其结果是?生产延误、昂贵的故障排除、材料浪费和巨大的经济损失。 在这里探索更多关于工业通信以太网的信息。 屏蔽数据电缆如何对抗干扰 屏蔽电缆在信号传输导体周围提供了一层保护屏障,大大降低了其受EMI影响的脆弱性。屏蔽主要有三种类型,每种都适用于特定的干扰情况: 箔屏蔽: 由铝箔或铜箔组成,提供近乎完全的覆盖(100%),并擅长对抗高频EMI。然而,箔屏蔽的柔韧性较差,如果反复弯曲可能会断裂。 编织屏蔽: 采用编织铜线,提供70-85%的覆盖率,并提供出色的机械保护、灵活性,对低频干扰有效。 复合屏蔽(S/FTP): 结合了箔和编织两种屏蔽方式,提供全面的EMI防护。这种类型非常适合在EMI密集环境中运行的高速网络,可提供高达40 dB的串扰抑制,即使在高达500 MHz的频率下也能保持数据完整性。 实际案例 福禄克网络(Fluke Networks)的DSX CableAnalyzer认证测试表明,Cat.6A S/FTP链路在激烈的辐射噪声测试下(flukenetworks.com),仍能保持10 Gb/s的数据速率,且NEXT余量远超35 dB。同时,LAPP自己的EMC实验室报告显示,与非屏蔽双绞线(UTP)替代方案相比,ETHERLINE Cat.6A屏蔽设计可提供高达40 dB的串扰抑制(e.lapp.com)。简单来说:屏蔽电缆在非屏蔽电缆失效时仍能保持通信。 屏蔽电缆的前期成本比非屏蔽电缆高出15-30%,但大多数工厂在一个季度内就能收回这笔投资——这正是因为一个小时的停机损失远远超过了额外的电缆开支。考虑到停机的巨大小时成本,采用屏蔽解决方案的设施通常会看到快速的投资回报。...

机械设备中直流配电的铜缆与铝缆对比

您的新机器通过了工厂测试,性能优异。但在安装到达南等潮湿沿海城市的客户现场三个月后,一个关键的驱动器发生故障。原因是:一根腐蚀松动的铝电缆终端,无法承受机器的振动和当地的湿度。为了节省几百美元的电缆费用,现在却花费了数千美元的维修费,并损害了您的声誉。 随着机械电气化和直流配电的日益普及,导体材料的选择对性能、安全性和长期成本有着重要影响。虽然铝的初期成本较低,但本指南将阐述,对于大型机械内部高精度、易振动的环境,铜的特性如何有助于最大限度地提高正常运行时间。 来自LAPP直流项目背景:LAPP致力于工业直流研究(例如DC‑INDUSTRIE2/ODCA),并发布了关于直流电网、安全和组件选择的指南。简而言之:按照公认标准进行尺寸设计,验证电压降,并在整个系统中使用直流额定组件(避免因直流电弧引起的带电断开)。 为什么导体之争对现代机械至关重要 直流电 (DC) 不再仅仅用于小型电子产品。电池驱动的AGV、高性能伺服驱动系统和现场可再生能源集成的兴起,意味着高效的直流配电已成为现代机器设计的一部分。 这一转变给东南亚的机器制造商提出了一个关键问题:哪种导体能在性能、可靠性和成本之间取得最佳平衡——铜还是铝?在重量和跨度占主导地位(例如架空线路)的场景中,铝表现出色。而在紧凑、高振动的机器内部,工程计算发生了变化。 铜与铝:针对OEM的实用比较 因素 铜 铝 在机器内部的影响 导电性 在给定横截面下,导电性更高 在给定横截面下,导电性较低 在相同电流下,电缆电压降和发热量更低 → 驱动器和控制器直流母线更稳定。 尺寸 在目标载流量下更紧凑 在相同载流量下需要更大的横截面 在拥挤的机柜、管道和线槽中节省空间。 重量 更重 更轻 重量在机柜内部很少是限制因素;布线空间通常才是。 端接 使用广泛可用的接线端子和工艺,简单易行 需要特殊接线端子、准备和工艺控制...

高速码垛机用拖链电缆:供应商必须通过的5项测试

新加坡配送中心正值旺季,主要的码垛机却停机了。错误代码指向了机械臂。原因不是电机或传感器,而是一根低成本的拖链电缆,它无法承受高速运行,最终扭曲损坏,导致您的整个出站生产线停滞不前。 高速码垛机是电缆所处机械环境中最恶劣的一种。普通的“柔性”电缆会发生故障,导致生产中断,直接影响整体设备效率 (OEE)。本指南概述了电缆为在其中运行而必须通过的五项关键性能测试——因此您可以指定一个在正确应用和安装后能提高可靠性的解决方案。 为何码垛机是电缆的“刑房”? 与简单的线性龙门架不同,现代机器人码垛机以高速结合了多种相互冲突的应力。主能量链提供快速线性运动,而多轴头部则增加了严重的弯曲和扭转(扭曲)力。这种组合会迅速暴露出电缆设计中的任何弱点。 电缆必须承受的应力 应力 规格目标(指导) ÖLFLEX® 示例 弯曲半径 低至 7.5 倍外径(≤ 16 平方毫米);10 倍外径(≥ 25 平方毫米) ÖLFLEX® CHAIN 896 P 循环次数 高达 1000 万次(取决于行程和半径;根据 A2-1) ÖLFLEX® CHAIN...

9-16 of 59 articles