新闻稿与新闻


无烟之火:耐火无卤电缆

火灾在任何环境中都对生命和财产构成重大危险,但有些环境比其他环境面临的风险要高得多。 您可以通过选择合适的电缆来降低部分风险。在设计消防安全和预防项目时,阻燃和无卤电缆应是首要考虑因素。周密的规划和对风险预防的专业理解可以挽救生命以及价值数百万美元的设备。 耐火与阻燃 阻燃电缆可防止火势沿其长度蔓延,从而限制火势的扩散。良好的阻燃电缆可以在预设的时间内不被点燃地置于火中,并在外部火焰源移开后自行熄灭。 另一方面,耐火电缆或防火电缆即使在火灾中心也能继续运行,在电缆额定值规定的条件下,在特定持续时间内保持功能性电路。因此,它们通常被称为电路完整性电缆。耐火电缆依靠各种设计特点来实现这一分类,包括专用材料、更厚的绝缘层和保护涂层。 医院、住宅和商业建筑、学校、仓库、地下隧道以及海洋或海上结构都是耐火电缆的首选场所。在火灾期间,需要保持电路运行的关键场所,例如应急照明、火灾报警器和其他生命安全系统,高质量的耐火电缆是绝对必要的。 含卤电缆 氟、氯和溴是三种主要的卤素元素,存在于各种传统电缆绝缘和护套材料中,例如特氟龙和 PVC。它们经常用于阻燃包装中,因为它们在特定的阻燃测试条件下表现良好。 然而,当暴露在火中时,含卤电线电缆会散发出有毒烟雾,这些烟雾会损坏昂贵的电子设备,更令人担忧的是,如果吸入这些烟雾,还会导致严重的健康问题。在某些情况下,空气分配系统可能会在整个现场传播危及生命的烟雾,当与水分结合时,这些酸性气体可能会对身体造成严重损害,并引起混乱和迷失方向,从而阻碍受害者找到安全出口。 另一个需要考虑的因素是烟雾排放,这也是对生命的威胁。数据显示,与无卤电缆相比,含卤绝缘电缆在火灾期间会释放更多的烟雾。这一点意义重大,因为高达 80% 的火灾死亡都是由有毒烟雾和吸入烟雾造成的。 选择合适的电缆 了解不同的电缆特性和应用可能是一项挑战。由于耐火电缆的类别各不相同,并且批准等级和测试标准因地区或国家而异,因此为每个特定用例和地理位置购买合适的电缆不仅至关重要,而且还取决于深厚的知识和经验。 LAPP 的专业知识和卓越的电缆选择范围让我们的客户有信心知道他们的场地配备得当。 请联系我们,确保您的项目从一开始就内置了风险预防。

模块化连接器与圆形连接器:装配速度的正面比较

压接五十个引脚就让您的生产班次额外增加了一个小时——模块化连接器可以帮您节省这个时间。 在东南亚快节奏的制造业中,端接所花费的每一分钟都会影响您的盈利能力和产品上市时间。本指南以实用视角审视了为何转用模块化矩形连接器是减少组装瓶颈、简化设计和降低现场劳动力的战略选择。 核心区别:几何形状与混搭 乍一看,选择似乎很简单,但设计理念却截然不同。 圆形连接器(例如 M8、M12、M23):这些连接器使用标准化的外壳尺寸和编码,每个插芯都有固定的触点布局。您可以选择不同的型号(电源、信号、一些混合选项),但不能像模块化矩形框架那样在同一个外壳内自由混合介质。 模块化矩形连接器:可视为积木块。从矩形框架开始,然后添加电源、信号、数据或气动模块。其结果是一个可定制的一体化连接器,可减少复杂机器中的布线复杂性和占用空间。请向制造商确认具体部件的认证情况。 模块化连接器的优势:时间阶梯分解 当您查看整个连接器组装时间时,真正的优势就变得清晰了。在一次使用 EPIC® MH 布线控制箱的内部台架测试中,与使用三个 M23 和两个 M12 圆形连接器相比,端到端组装时间减少了约 65%(61 分钟 → 21 分钟)。结果会因连接器型号、工具和操作员技能而异。 示例场景: 任务 圆形连接器(3 × M23 + 2 × M12)...

机器人自动化用抗扭以太网和光纤电缆指南

您在印度尼西亚新购置的机器视觉引导机器人测试时一切正常,但在工厂车间,它会随机错误拾取零件,导致代价高昂的停机时间。摄像头和软件都没有问题。那么,隐藏的罪魁祸首是什么呢?一根标准以太网电缆,其内部几何形状因机器人的不断扭曲而缓慢变形,通过信号反射和噪声破坏了关键图像数据。 在现代 智能工厂中,机器人的数据链路是其生命线。由电缆扭曲引起的间歇性中断和数据包丢失是排查的噩梦,并可能严重影响产品质量。本指南解释了六轴机器人的扭曲运动如何损坏标准数据电缆,并说明了为什么指定扭转级以太网或光纤电缆是唯一可靠的解决方案。 标准电缆为何会失效:扭曲如何扼杀数据信号 机械臂持续的顺时针和逆时针扭转使电缆承受巨大的机械负荷。工业电缆的抗扭转能力以每米度数(°/m)表示,并经过数百万次测试循环验证,以确保数据完整性。 铜以太网:阻抗失配和串扰 高速双绞线电缆依赖精确的内部几何结构来维持其约 100 欧姆的特征阻抗。扭曲造成的机械变形会改变这种几何结构,导致阻抗失配。这会导致更高的信号反射(回波损耗),从而引起位错误并强制数据重传。正如 Fluke Networks 所解释的,回波损耗不佳是电缆物理损坏的典型标志。这种变形还会增加线对之间的串扰,从而加剧错误。 光纤:弯曲引起的衰减 尽管光纤电缆不受电磁干扰的影响,但它对物理应力很敏感。扭曲会引入微弯曲和紧密半径,导致光线逸出纤芯,增加信号损耗(衰减)。为了解决这个问题,扭转级电缆使用坚固的光纤类型,如 ITU-T G.652.D 标准,这些光纤经过专门设计,可以抵抗机器人高要求应用中物理应力造成的额外损耗。 铜解决方案:ETHERLINE® TORSION 实现可靠的机器人连接 对于大多数需要铜数据链路的机器人应用,您需要专门为扭曲而设计的电缆。 规格说明: ETHERLINE® TORSION Cat.7:采用特殊的线芯和导线绞合方式,支持 ±180°/m 扭转。它经过高循环次数测试,其 SF/FTP 屏蔽即使在持续扭曲下也能保持 EMC 完整性。 ETHERLINE®...

使用伺服电机电缆保护您的CNC和包装机

您在马来西亚车间的一台全新数控铣床生产出不合格零件。机械部分完好,驱动器也已调谐,但控制器接收到幽灵信号,导致表面光洁度差,材料报废。原因是什么?编码器反馈电缆从相邻的驱动电源电缆中拾取了电气噪声——这是电缆选择不当的直接结果。 在精密机械中,伺服电机电缆与所连接的电机和驱动器一样关键。选择错误的电缆会导致信号噪声、电机绝缘损坏和昂贵的停机。本指南将阐明选择过程,向东南亚的工程师展示如何为他们的驱动系统匹配正确的电缆,确保精度、可靠性和最大化正常运行时间。 双电缆系统:电源与反馈 现代伺服系统依赖于驱动器和电机之间的持续通信。这种通信通过两条物理上分离且功能不同的电缆进行: 电源电缆:这是“肌肉”。它将高压、高频电源从伺服驱动器(逆变器)传输到电机。它也是电磁干扰(EMI)的主要来源。尽可能与信号电缆和网络电缆保持物理距离,并使用正确的屏蔽接地以确保电磁兼容性(EMC)。 反馈电缆:这是“神经系统”。它将低压信号从电机的编码器传回驱动器,提供精确的位置和速度数据。此信号极易受电磁干扰影响,必须小心布线和端接(360°屏蔽端接、正确的对阻抗、应力消除)。 为任何一项工作使用错误的电缆,或未能理解它们如何相互作用,是泰国乃至整个地区工业园区许多性能问题的根本原因。 选择正确的电源电缆:3个关键因素 伺服电机电源电缆不是标准电机电缆。它必须经过专门设计,以应对PWM伺服驱动器产生的严酷电气环境。 1. 低电容绝缘以保护您的电机 伺服驱动器不会产生纯正弦波;它们使用高速开关(脉冲宽度调制),产生高频电压边沿。现代驱动器通常以高达约16 kHz的频率开关,并在逆变器输出端产生kV/µs级别的dv/dt;长距离运行时,反射会导致电机端子处过压(通常接近直流母线电压的2倍)。 解决方案是使用低介电聚丙烯(PP)层(εr ≈ 2.2)的电缆,与PVC相比,可最大限度地减少容性充电电流。实际上,低电容伺服电源电缆(例如ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP)有助于抑制绝缘应力和轴电流,并可延长允许的引线长度和电机寿命。 2. 卓越的屏蔽以抑制电磁干扰 高频开关电流使电源电缆表现得像一个天线,发射会干扰传感器和网络的电气噪声。高覆盖率的镀锡铜编织层可有效抑制伺服功率范围内的辐射发射。某些变体和数据/反馈系列添加了铝箔层压和编织层,以增强高频屏蔽。ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP将坚固的屏蔽与适用于链条的结构相结合,可在动态应用中保持低排放。 3. 拖链专用,适用于持续运动 在高速包装机和数控龙门架中,电源电缆常置于持续移动的拖链中。标准电缆在这种机械应力下会迅速失效。对于这些应用,请使用专为动态运动设计的专用高柔性伺服电源电缆,例如ÖLFLEX®...

行业特定连接词汇表

The world of industrial connectivity is vast, with specialized terms that vary by sector. Understanding these niche terms is key to ensuring your systems are reliable, compliant, and cost-effective. This...

适用于食品饮料应用的可靠电缆解决方案

虽然每个需要布线的行业都有其独特的需求,但没有一个行业像食品和饮料行业那样严格。可以理解,在生产供人类消费的产品时,生产的每个环节都必须符合 FDA、ECOLAB 或卫生设计标准,以确保消费者安全。 因此,选择正确的电缆解决方案充满了挑战。LAPP 作为市场领导者脱颖而出,提供您可以信赖的卓越品质和耐用性。在为我们行业的客户开发卓越的产品之前,我们彻底审查了在食品准备场所布线可能遇到的每一个挑战。然后,我们投入到创新过程中,设计出能够满足并超越以下要求的解决方案: 耐侵蚀性清洁剂 在食品和饮料行业,清洁和卫生对于防止污染和保证安全至关重要。因此,包括电缆在内的机械设备会定期进行细致的清洁程序,这可能占据一天中长达 30% 的时间。这些程序通常涉及使用侵蚀性清洁剂、刷子干洗、高压湿洗、使用干冰喷射设备或使用高温蒸汽,所有这些都旨在有效去除食物残渣、微生物和其他潜在污染物。不耐这些清洁剂的电缆可能会腐蚀、降解或遭受其他形式的损坏,导致设备停机或对操作员造成潜在的健康危害。 作为 Safe Food Factory 的成员,我们的电缆经证明能够承受行业清洁过程中常用的物质(例如,碱液、非常热的水、清洁剂和消毒剂),从而确保设备的耐用性、安全性和最终的使用寿命。 耐生物油、脂肪、水果和乳酸 在这个行业中,接触各种生物油、脂肪、水果和乳酸是很常见的。这些物质通常对电缆、电线和密封套中常用的一些材料具有腐蚀性或破坏性。例如,生物油和脂肪会损害传统电缆的完整性,导致随着时间的推移而降解。此外,乳酸和水果中的酸会与某些材料发生负面反应,导致腐蚀或故障。这可能会导致安全性受损、生产停机以及昂贵的更换或维修。 耐温 耐温性是用于消费品生产的电缆和电线的一项关键属性。这是因为这些组件通常在温度变化多端的环境中运行,从非常冷的存储区域到极其热的生产线。没有足够耐温性的电缆在寒冷条件下可能会变脆,或者在炎热环境中会变得过软,从而导致潜在的断裂或损坏,这可能会中断生产。 此外,在巴氏杀菌和灭菌等需要高温的工艺中,电缆和电线需要保持其功能和安全性。Lapp 设计的电缆具有高耐温性,可承受各种温度,无论运行环境如何,都能确保其耐用性和可靠性。 防水 可以理解,食品准备区域的电缆和电线必须防水,原因有几个。该行业的生产频繁涉及大量使用液体,从主要成分到日常卫生程序中使用的清洁和消毒剂。这些物质很容易接触到电缆、电线和密封套,因此它们必须防水,以防止短路或电气故障,从而可能中断操作或危及生命。 如果使用不合适的电缆,水分还会随着时间的推移导致腐蚀和降解。防水功能对于防止电缆对食品产品造成任何污染至关重要。 防锈 铁锈,即氧化铁,是腐蚀的产物,通常由长时间暴露在水分或特定化学物质中引起,这在食品制备中都很常见。铁锈会严重损害电缆的完整性,导致可能的断裂、故障,并增加污染风险,这在一个受最严格卫生和安全法规管辖的行业中是不可接受的。此外,铁锈还可以充当导体,可能导致短路和其他电气问题。 总的来说,食品和饮料行业在电缆的选择和使用方面提出了一些最具挑战性的要求。暴露于侵蚀性清洁剂、生物油、脂肪和酸、极端温度波动以及防水和防锈的必要性等因素都导致了该行业的复杂需求。 LAPP 凭借其对质量和创新的承诺,提供卓越的电缆解决方案,旨在满足并超越这些独特要求,提供无与伦比的耐用性、安全性和可靠性,从而确保您的食品和饮料生产设施的无缝运行。 欲了解更多信息,请随时通过 sales_jjls@jjsea.com...

工业以太网交换机和电缆网络的实用BOM

春武里一家工厂的包装生产线间歇性停机。PLC正常,传感器也正常。经过数小时的故障排除,最终查出问题是一个廉价的办公级网络交换机在控制柜内过热,导致某个端口失效。这并非节约成本,而是一次可靠性故障,直接影响了工厂的设备综合效率(OEE)。 构建可靠的机器网络不仅仅是选择工业以太网交换机;它需要一个由兼容的工业级组件组成的完整系统。一个薄弱环节就可能导致整个生产线停产。本指南提供了一个全面的物料清单(BOM)模板,简化了您的机器网络设计,并确保您能够指定一个坚固、端到端的LAPP ETHERLINE® 解决方案。 为什么您的网络需要BOM,而不仅仅是交换机 工业网络是一个完整的系统,其可靠性取决于其最薄弱的组件。使用办公级交换机或错误的工业以太网电缆是导致故障的常见错误。在东南亚任何工厂中常见的持续振动、电磁干扰(EMI)和高环境温度,都会迅速损坏为气候受控办公室设计的硬件。 物料清单(BOM)是一种重要的工程工具。它强制采用系统化方法,确保从交换机到最后一个连接器的每个组件都符合工业环境要求,从而从一开始就保证了兼容性和性能。 构建您的BOM:核心组件 以下是构建可靠网络的基本类别,并附有LAPP ETHERLINE® 系统的推荐。 1. 核心:工业交换机 这是您网络的核心。与带塑料外壳和单电源输入的办公级硬件不同,工业交换机专为承受工厂环境而设计。 选择要素: 对于宽温应用(–25 °C … +75 °C),请选择ACCESS‑UF型号;对于标准机柜(–10 °C … +60 °C),请选择ACCESS‑U型号。两者均采用坚固的金属DIN导轨外壳,并带有冗余24 V DC输入,因此一个电源故障不会导致您的网络瘫痪。 LAPP解决方案: ETHERLINE® ACCESS 系列的非网管型和网管型交换机专为工业用途设计。请参阅ETHERLINE®...

电缆密封套解析:为 IP 等级外壳选择 SKINTOP®

To achieve IP68 protection, select a cable gland with a clamping range that matches your cable’s outer diameter. The gland must fully compress the seal against the cable jacket. SKINTOP®...

17-24 of 59 articles