新闻稿与新闻


智能数据中心布线如何在东南亚为机架散热并消除延迟?

东南亚的科技圈一片火热。到 2030 年,数据中心 投资预计将增加一倍以上,其中大部分资金将涌入紧凑型“边缘”设施。这些本地枢纽对于驱动人工智能、流媒体和即时金融交易至关重要。 然而,在这场革命的服务器机房中隐藏着一个肮脏的秘密。当您将 300 千瓦的高性能设备塞进为 150 千瓦设计的机房时,您就制造了一个定时炸弹。每分钟的停机时间可能造成数万美元的损失,而两个最大的罪魁祸首是无声杀手:热量和延迟。 您的 数据中心布线 不再仅仅是管道;它是决定您的设施是运行凉爽快速还是高温缓慢的关键环节。以下是正确布线的方法。 边缘计算的两个敌人:热量和延迟 1. 为什么边缘数据中心会过热 简单的答案是密度。近年来,每个机架的平均功率急剧上升,设计从大约 5-10 千瓦攀升至新边缘部署中每个机架高达 50 千瓦。这造成了完美的散热问题: 电缆堵塞 厚重的传统铜缆束就像一堵墙,阻挡冷空气到达您的服务器。旧电缆上的 PVC 护套更糟——它们就像给带电电线盖上了羽绒被,会积聚热量。这不仅仅是不便;它会主动缩短您设备的寿命。电子设备中有一个常见的规则:操作温度每升高 10°C,您的硬件寿命可能会缩短多达 50%。 PoE 的兴起:  随着越来越多的设备(如安防摄像头和无线接入点)直接由 以太网供电 (PoE) 供电,数据电缆本身成为热源。当这些电缆捆绑在一起时,热量会积聚,这可能会降低网络性能,甚至随着时间的推移损坏电缆护套。 热带气候:  在东南亚潮湿的环境中,通风不良的机架中的单个热点可能很快导致冷凝,从而引发短路和硬件故障。...

Flex-Life 电缆 101:弯曲半径、循环和速度——什么才最重要?

您在泰国的自动化生产线停产了。诊断结果:主要机械臂中的一根电缆发生故障,而这根电缆才使用了三个月。“电缆”一次意外的机器人电缆更换可能会造成数千美元的生产损失和人工成本。数据表承诺了“灵活性”,但未能符合您应用中的实际压力。本次停机本可避免。 选择“柔性”电缆还不够。使用寿命取决于弯曲半径、循环次数、速度/加速度和扭转,所有这些因素都综合在一起。请根据以下指导来选择专用 ÖLFLEX® 电缆,避免过早失效。 柔性寿命的 4 大支柱:您的设计窗口 任何一个支柱超出设计窗口,都会面临早期故障的风险。 应力 典型设计窗口(按系列/尺寸) 超出限制时的失效模式 弯曲半径 拖链系列中为外径的 7.5-10 倍(取决于系列) 导体疲劳、护套开裂、“螺旋形”变形 循环次数 数百万次(取决于型号;通过数据表和 LAPP 选型表验证) 导体/护套疲劳、螺旋形变形 速度/加速度 由系列指定(查阅产品 PDF;匹配您的行程长度和拖链几何形状) 线芯偏移、摩擦发热 扭转 ±180 至 ±360°/米(机器人类型;取决于系列) 屏蔽层不连续、螺旋形变形...

腐蚀是否正在悄然扼杀您的正常运行时间?为什么您的压盖很重要

越南一家沿海食品加工厂的一条生产线停工了。例行冲洗时,水渗入控制面板,导致关键控制器短路。故障点是什么?一个低成本的镀镍黄铜接头,镀层受损腐蚀,导致数千美元的生产损失。 此类故障会影响设备综合效率 (OEE):可用性(停机时间)、性能(间歇性故障导致的减速)和质量(产品损失)。在东南亚炎热、潮湿且通常具有腐蚀性的环境中,普通的电缆接头随时都可能成为故障点。这就是为什么改用不锈钢 SKINTOP® INOX 是一种明智的预防性投资。 适用于富氯环境的正确材料 标准镀镍黄铜无法承受热带工业的多重侵蚀。安装过程中,薄薄的镍层很容易被刮伤,露出黄铜。在潮湿和盐分(沿海设施常见)存在的情况下,这会引发电偶腐蚀,导致本体劣化。 相比之下,SKINTOP® INOX 采用 316L 不锈钢(含钼),对氯化物、酸和点蚀具有卓越的抵抗力,非常适合海洋空气和腐蚀性清洁剂。请参阅 SKINTOP® INOX M / INOX-R M,了解其功能,包括 NSF/ANSI 169 和经测试的对 ECOLAB® 清洁剂的耐受性。 超越材料:SKINTOP® INOX 的优势 适用于强力冲洗的 IP 防护...

M12 L 型编码:适用于 AGV 和协作机器人的紧凑型电源标准

您的设计团队花费数月时间,终于让新款AGV原型机成功“瘦身”。它时尚、实用、高效——但有一个部件却显得格格不入。笨重的7/8英寸电源连接器造成了一个突兀的凸起,形成了一个易挂钩点,破坏了整体设计并影响了外壳的完整性。 在移动机器人领域,每一毫米都至关重要,这不仅仅是美观问题,更是一个潜在的故障点。在东南亚快速发展的工业自动化领域,工程团队正在努力开发更轻巧、更紧凑的AGV和协作机器人。解决方案并非全新的发明,而是一种智能的、全球标准化的技术:M12 L编码电源。本文将介绍它如何在不影响可靠性和可维护性的前提下,帮助您以更小的尺寸提供强大的直流电源。 什么是M12 L编码?机器人领域的新型直流电源标准 传统上,用于I/O模块、传感器和小型驱动器的直流电源使用的是传统的7/8英寸连接器。M12 L编码(在IEC 61076-2-111标准中定义)是其现代替代品。它采用紧凑型M12接口,专为低压、高电流直流应用设计——通常高达63 V DC / 16 A,具体取决于连接器和导体尺寸。 至关重要的是,这款大电流M12连接器是官方PROFINET布线与互连指南中推荐的24 V现场电源接口,这使得采用变得简单,并确保了现代自动化单元中的互操作性。 M12 L编码与7/8英寸连接器:工业自动化的明确升级 从7/8英寸连接器到M12 L编码的转变是机器人电源解决方案设计理念的根本性改变。两者的区别显而易见: 特性 7/8英寸连接器 M12 L编码连接器 对您的设计的影响 尺寸 约22毫米直径 12毫米直径 尺寸减少>50%:实现更密集的I/O面板和在协作机器人关节等狭小空间中的安装。 供电能力 通常高达10...

肿瘤治疗用防火电缆

In Pavia, Italy, one of only six synchrotrons for tumour therapy worldwide is located. Since there are people in the building, the European CPR law comes into play. The law...

驾驭太阳能:用最佳太阳能产品和解决方案革新您的生活

在一个环境可持续性和能源效率至关重要的世界里,利用太阳能已成为改变生活和保护地球的革命性方式。太阳能光伏发电提供了一种清洁的可再生能源,不仅能减少碳足迹,还能为房主、企业和社区带来诸多好处。在本文中,我们将向您介绍光伏 (PV) 系统的概念,它作为太阳能光伏发电的支柱,展示了它们如何改变您的能源消耗。请继续阅读,了解太阳能光伏发电的惊人潜力,迈出迈向绿色未来的第一步! 了解太阳能光伏系统:太阳能光伏发电的核心 太阳能的核心是光伏 (PV) 系统。光伏系统由太阳能电池板组成,太阳能电池板捕获阳光并将其转换为电能。这些电池板包含通常由硅制成的太阳能电池,当暴露在阳光下时会产生电流。然后,产生的电能可用于为家庭、企业甚至整个社区供电。光伏系统为传统能源提供了一种可持续且环保的替代方案,使其成为那些寻求减少碳足迹和拥抱可再生能源的人的理想选择。 利用太阳能的好处 通过光伏系统利用太阳能提供了诸多引人注目的好处,使得采用太阳能成为一个明智的选择。 成本节约:安装光伏系统可显著降低您的每月电费。通过自行发电,您可以减少对昂贵公用事业公司和能源价格波动的依赖。随着时间的推移,较低的能源费用节省可以累积起来,为您提供财务稳定和安心。 减少碳足迹:太阳能光伏发电是一种清洁、可再生的能源,运行时不产生任何温室气体排放。通过选择太阳能,您积极为缓解气候变化和为后代保护地球做出贡献。 能源独立性:通过光伏系统,您可以获得能源独立性和安全性。通过自行发电,您对停电和电网波动的脆弱性降低。太阳能光伏发电确保了可靠的能源供应,使您的家庭或企业即使在不利条件下也能保持供电。 长期投资:投资太阳能光伏发电是一个明智的财务决定。光伏系统寿命长,维护成本低,从而实现长期节约。 在 LAPP,我们为光伏系统提供全面的产品和解决方案,其中包括高质量的 OLFLEX® 太阳能电缆和太阳能连接器。这些基本组件确保了可靠高效的太阳能安装。我们的专家团队随时准备在您的整个太阳能之旅中为您提供支持。凭借他们丰富的专业知识和深厚的知识,他们将指导您完成每一步,确保顺利成功的体验。 联系我们,开始您的太阳能之旅 迈出迈向绿色未来的第一步!立即联系我们,为您的家庭或企业发掘太阳能光伏发电的潜力。携手并进,我们可以有所作为,为我们自己和子孙后代创造一个更绿色、更可持续的未来。

内部物流连通性:确保ASRS和AGV全天候运行

现在是凌晨 3:00。巨大的仓库地板上红灯闪烁。自动化仓储和检索系统 (ASRS) 中的穿梭车在货架中间停滞。几秒钟之内,托盘开始堆积在输送带上,自动导引车 (AGV) 车队也闲置下来,等待着永不抵达的指令。 生产线停工了。事后,财务总监算了算:每停工一分钟,公司就损失超过 5,000 美元。 维修人员在电缆链深处找到了罪魁祸首:一根标准的网络跳线——就是连接你的台式电脑的那种——它被扭曲、弯曲和拉伸了数百万次,远远超出了其设计承受范围。他们更换了电缆,生产线重新启动,但一个令人困扰的问题依然存在:明天晚上还会发生吗? 您的自动化仓库失败的真正原因 这不是一个意外事件;这是一个巨大的脱节的症状。东南亚的仓库自动化市场正在爆炸式增长, 预计每年增长近 15%。但许多设施仍然使用未针对现代内部物流解决方案残酷的 24/7 现实而构建的电缆。 以下是您的电缆实际承受的滥用情况: 持续弯曲: 在堆垛机紧凑的电缆链中,电缆每小时弯曲和拉直数百次。标准 PVC 护套会开裂,内部的铜芯会疲劳断裂。 剧烈扭曲: 在 AGV 的桅杆内部,电缆会承受持续的扭力。标准电缆可能在不到一百万次循环后失效,但真正的运动级电缆经过测试可以承受超过一千万次扭转循环。 电气噪声 (EMI): 驱动输送带的强大电机产生大量的电磁干扰。非屏蔽电缆会接收到这种噪声,导致数据包损坏和虚假错误消息,从而无故停止生产线。 教训是残酷而简单的:在 24/7 自动化设施中,您的正常运行时间取决于移动电缆。 解决方案:实现 24/7 正常运行的运动级电缆...

混合电力数据线:为高速穿梭车和AMR“瘦身”

一根运动级混合电缆如何为东南亚高要求的仓库环境减重、将安装时间缩短至数小时,并延长每次电池充电的使用寿命。 您已竭尽所能地提高自动化系统的速度。您对每一克重量都进行了优化,并争取每一毫秒的时间。也许您甚至让您的ASRS穿梭车多获得了0.2 m/s²的加速度,却发现由于拖链中的电缆太重,这些增益都化为乌有。 试想一下:您的框架轻巧、导轨中空、电路板超薄……但却有两根粗重的电缆拖在后面——一根用于电机供电,另一根用于数据传输。这种额外的重量是隐形的性能杀手。 本文将解释如何改用单根混合电源数据电缆,这是一种在仓库运营中获得真正竞争优势的行之有效的策略。 为什么电缆重量对ASRS和AMR的性能至关重要 受该地区电子商务爆炸式增长的推动,东南亚的仓储自动化市场正在蓬勃发展。在这场效率竞赛中,通道变得越来越窄,而最快的机器是那些最轻的。每一克额外的重量,尤其是来自拖链电缆的重量,都会成为一项能源税,直接影响您的利润。 更高的功耗: 更重的重量意味着电机工作更努力,消耗更多电流,发热更高——这在东南亚已经很温暖的设施中是一个显著的问题。 更短的AMR电池寿命: 对于电池供电的AMR,过多的电缆重量会直接消耗其运行时间,导致更频繁且成本更高的电池更换。更轻的电缆是延长运行范围的关键因素。 更快的磨损: 较重的电缆会对其自身的外套、绝缘层和整个拖链造成更大的机械应力,导致过早故障和代价高昂的停机时间。 通常,最容易找到显著减重的地方就隐藏在眼前:您的ASRS和AMR电缆。 明显的优势:混合电缆与双电缆系统 当您用一根混合电缆替换两根独立的电缆时,会发生什么?性能提升是立竿见影且可衡量的。以下是基于LAPP产品典型规格,针对ASRS穿梭车100米运行的比较: 指标(100米运行,典型Ø25毫米链条) 双电缆(电源+数据) ÖLFLEX® CHAIN HYBRID 改进 每条的外径 15 毫米 + 8 毫米 总计14 毫米...

33-40 of 59 articles